Vernetzen Sie Büro und Baustelle
ON!Track Unite: Eine offene API Schnittstelle für Ihre Anwendungen
ON!Track Unite ermöglicht endlich einen automatischen Datenaustausch zwischen Ihrem Softwaresystem (z.B. ERP) und der ON!Track Betriebsmittelverwaltung. Sie vermeiden somit Doppelarbeit und erhalten mehr Transparenz.
Was bedeutet das für Ihren Arbeitsalltag?
Erfahren Sie mehr Details in den folgenden 2 Kurzvideos
Die digitale Baustellenverrechnung
Endlich Kosten korrekt und einfach zuordnen:
- Lösen Sie zeitraubende Papierprozesse im Magazin und auf der Baustelle ab.
- Erfahren Sie wo und wie lange Ihre Ausrüstung im Einsatz ist
- Behalten Sie den Überblick, wieviel für Verbrauchsmaterial pro Projekt ausgegeben wurde
- Legen Sie tatsächlich entstandene Kosten noch genauer auf Projekte um
- Übertragen Sie Ihre Buchungsdaten inklusive Standort und Zeitstempel in Ihre bestehende Software-Lösung
Datenaustausch leicht gemacht
Steigern Sie Ihre Produktivität durch verlässliche Datenqualität:
Hier ein paar Beispiele für Daten, die Sie grundsätzlich zwischen der Geräte- und Lagerverwaltung ON!Track und Ihrer Bausoftware in beide Richtungen automatisch synchronisieren können.
• Mitarbeiterdaten
• Projekte, Baustellen, Kostenstellen
• Gerätedaten
• Standortdaten
• Lagerbestände
bereits ETABLIERTE ON!TRACK UNITE SOFTWARE-PARTNERSCHAFTEN
BRZ Deutschland
ERP Software
• Integrieren Sie Ihre BRZ 7 ERP Anwendung mit Hilti ON!Track.
• Stammdaten können aus BRZ zu ON!Track synchronisiert werden
• Die Integration mit BRZ ermöglicht Ihnen eine zeitnahe Abrechnung der Gerätekosten und ein effizientes Baustellencontrolling.
Gossen Metrawatt
Durchführung von DGUV V3 Prüfungen
• Führen Sie Elektroprüfungen durch und dokumentarisieren Sie diese digital
• Stammdaten werden automatisch aus Hilti ON!Track zu Gossen Metrawatt IZYTRONIQ Cloud synchronisiert
• Greifen Sie jederzeit mobil mit Hilti ON!Track auf Ihre Prüfprotokolle zu
Weitere Informationen zur IntegrationFIELDWIRE
Baustellenmanagement
• Nutzen Sie die Synergieeffekte des Baustellen und Projektmanagement in Fieldwire und die Geräte- und Materialverwaltung in Hilti ON!Track
• Die Integration ermöglicht Ihnen eine automatische Synchronisierung der Projekte und Mitarbeiter zwischen beiden Systemen
GEOCAPTURE
Telematiklösung
• Erweitern Sie Ihr Hilti ON!Track Gerätemanagement um Funktionen wie Tourenplanung, Zeiterfassung oder Fahrerortung.
• GeoCapture bietet eine Schnittstelle für die Synchronisierung von Mitarbeiter-, Standort- und Gerätestammdaten
Ihre Software wurde bisher noch nicht mit aufgeführt?
Es gibt eine Reihe weiterer Partner mit welchen wir zusammenarbeiten.
Unter dem folgenden Link finden Sie eine Übersicht weiterer Softwareunternehmen. Sollte Ihre Softwarelösung nicht mit aufgeführt worden sein, treten Sie gerne mit uns in Kontakt und vereinbaren Sie eine kostenfreie und unverbindliche Beratung. Wir helfen Ihnen gerne bei der Softwareintegration.
Jetzt starten
Wie läuft die Integration genau ab?
Wir beraten Sie gerne über die nächsten Schritte
Sie sind interessiert, oder möchten direkt mit der Integration von On!Track Unite starten? Unsere freundlichen Spezialisten beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich über die Möglichkeiten der ON!Track Integration mit Ihrer Softwarelösung. Füllen Sie hierzu einfach das unten aufgeführte Formular aus:
Sie sind Software Anbieter oder möchten direkt selber starten?
Erfahren Sie mehr über die technischen Details unserer offenen API
Nutzen Sie die offene API Struktur um ganz individuell Ihre Softwareintegration selbst umzusetzen oder an einen IT-Experten zu übergeben.
Zum Entwickler-PortalZusammenarbeit auf der Baustelle in Echtzeit
Ob direkt auf der Baustelle oder aus dem Büro heraus – Fieldwire bietet Ihnen eine intuitive Lösung für ein effektives Baumanagement und kollaboratives Arbeiten in Echtzeit. Koordinieren Sie Aufgaben, teilen Sie Baupläne, optimieren Sie die Kommunikation und stärken Sie Transparenz sowie Verantwortung in Ihren Abläufen.
Entdecken Sie FieldwireÜbernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Gerätepark
Mit ON!Track behalten Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Ressourcen. Unser All-in-One-System ermöglicht die präzise Verfolgung von Geräten, die effiziente Kennzeichnung Ihrer Ausrüstung und eine optimale Bestandsverwaltung. Das Ergebnis: Mehr Produktivität und die Gewissheit, alle Vorschriften einzuhalten – für erfolgreichere Bauprojekte, jederzeit und überall.
Entdecken Sie ON!TrackBehalten Sie die Kontrolle über Ihre Gerätekosten
Mit Hiltis Flottenmanagement leasen statt kaufen: Profitieren Sie von transparenten monatlichen Gebühren, die neuesten Maschinen und Geräte sowie einem allumfassenden Service. Minimieren Sie Kapitalbindung, investieren Sie weitsichtig und vermeiden Sie unerwartete Zusatzkosten.
Entdecken Sie das Hilti FlottenmanagementHäufig gestellte Fragen
Was ist ein ERP System?
Das so genannte ERP (Enterprise Resource Planning) ist ein Software-System, oder auch oft genannt Warenwirschaftssystem, das für die Automatisierung von Prozessen in den Bereichen Lager- und Bestandsmanagement, Produktion, Personal- und Lohnbuchhaltung, Finanzmanagement etc. eingesetzt werden kann.
Was versteht man unter einer API-Schnittstelle?
Unter einer API-Schnittstelle ist die Verbindung von einem Softwaresystem in ein anderes Programm zu verstehen. Die Schnittstelle wird für den Datenaustausch bzw. die Datenverarbeitung benötigt.
Welche Art von API-Schnittstelle nutzt ON!Track UNITE
Die ON!Track Unite-APIs basieren auf einer REST-Architektur und sind so spezifiziert, dass sie mit dem Open-API-Format (Swagger) konform sind. Die gesamte Kommunikation erfolgt über SSL mit einem präzisen Zugriffskontrollsystem und ist in JSON kodiert.
Ist ON!Track Unite kostenlos?
ON!Track UNITE ist ein Zusatzmodul zur Betriebsmittelverwaltung ON!Track. Nutzen Sie bereits das Paket "ON!Track Pro" ist UNITE für Sie inklusive. Nutzen Sie nur das "ON!Track Lite" Paket, so ist ein Upgrade notwenig. Setzen Sie sich hierzu gerne mit Ihrem Hilti Ansprechpartner in Verbindung.
ON!Track - was ist das genau?
Hilti ON!Track ist eine cloudbasierte Werkzeugverwaltungs-Software, die speziell für Unternehmen der Baubranche entwickelt wurde, um ihre Werkzeuge und Ausrüstungen zu verfolgen, zu überwachen und zu verwalten. Mit ON!Track können Sie Ihre Betriebsmittel wie auch Ihre Verbrauchsmaterialen schnell und einfach tracken, Wartungspläne erstellen und Dokumentieren, um sicherzustellen, dass Ihre Werkzeuge immer betriebsbereit sind.
Weitere Vorteile und Anwendungsbeispiele finden Sie hier: Zur ON!Track Info-Seite.
Unterschied zwischen ON!Track und ON!Track Unite
Mit Hilti ON!Track meinen wir unsere Lösung für digitale Geräte- und Lagerverwaltung, die Ihnen eine leichte und übersichtliche Verwaltung Ihrer gesamten Betriebsmittel ermöglicht. Hilti ON!Track Unite nennt sich die offene Schnittstelle, die es möglich macht, Ihre Softwarelösung mit der Betriebsmittelverwaltung Hilti ON!Track zu verknüpfen.
Ich würde gerne mehr über die Betriebsmittelverwaltung Hilti ON!Track erfahren
Ich bin noch kein ON!Track Kunde, möchte es aber gerne gratis testen
Sie finden das Thema ON!Track sehr spannend, aber bisher konnten Sie sich noch nicht dafür entscheiden? Kein Problem: Mit ON!Track Ready Web haben Sie völlig kostenfrei und unverbindlich die Möglichkeit, alle Basisfunktionen für einen bestimmten Zeitraum zu testen.
Nutzen Sie dafür das freie Kommentarfeld am Ende des Kontaktformulares
Wie unterstützt mich Hilti bei der Umsetzung?
Unsere Experten für Softwareintegerationen und unsere ON!Track Spezialisten stehen Ihnen auf dem gesamten Prozess Ihres Integrationsprojekts beratend zur Seite. Nutzen Sie gerne das Kontaktformular, wenn Sie dazu mehr erfahren möchten.
Welche Funktionen kommen noch in der Zukunft?
Sie möchten gerne auf dem Laufenden bleiben, welche Funktionen künftig geplant sind? Informieren Sie sich gerne hier.