- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Holz-Beton-Verbindungen

Holz auf Beton befestigen
Befestigungslösungen für den Holzbau
Wenn Holzbauteile auf Beton befestigt werden, sind drei grundlegende Methoden möglich: die Durchsteckmontage, die indirekte Befestigung mittels Holzverbindern und die innovative Steckverbindung mit dem Hilti Coupler Wood (kurz: HCW). Im Folgenden erläutern wir die Unterschiede und zeigen, welche Parameter für Holzbauprojekte berücksichtigt werden müssen. Unsere Holz-auf-Beton-Lösungen sind baustellenerprobt und überzeugen durch hohe Produktivität und signifikante Lastwerte.
Holz in Beton verankern
Beispiele von der Baustelle
Die Verbindung von Holz zu Beton ist für Zimmerer und Tragwerksplaner immer ein Thema: Egal ob Neubau, serielles Sanieren oder Arbeiten im Bestand. Üblich ist die Verankerung der Holzkonstruktion in Bodenplatten oder Kellergeschossdecken aus Beton. Im mehrgeschossigen Holzbau kann zusätzlich die kraftschlüssige Verbindung an aussteifende Betonkerne erforderlich sein, da diese aufgrund von Statik- oder Brandschutzvorgaben gefordert sein können.
Wie befestigt man Holz auf Beton? Die drei wichtigsten Methoden

Die klassische Methode: Durchsteckmontage durchs Holzelement
Sie befestigen die Balken oder andere Holzelemente direkt mit Dübeln oder Schraubankern auf dem Beton – z.B. Streichbalken oder Fusspfetten.

Die indirekte Methode: Holzverbinder
Sie montieren Holzbauteile auf Beton mittels Dübeln und Verbindern aus Stahl oder Metall – z.B. Zuganker, Scherplatten oder Winkelverbinder.
Bei der Entscheidung für oder gegen ein System zur sicheren Befestigung von Holzbauteilen auf Beton gilt es, diverse Auswahlbedingungen im Auge zu behalten. Abhängig von der konkreten Projektanforderung müssen zum Beispiel die Arten der Belastung und die der Bauteillagerung ebenso einkalkuliert werden wie etwa die gegebenen Rand- und Achsabstände oder die Dicke der Bauteile.
Holz-Beton-Verbindung – welche Befestigungsparameter sind zu berücksichtigen?

Normative Rahmenbedingungen
Wichtige Befestigungsparameter für Holz-Beton-Verbindungen ergeben sich aus der Lage des zu errichtenden Gebäudes. Liegt dieses etwa in einer erdbebengefährdeten Zone, müssen Sie in jedem Fall eine Erbebenbemessung nach Eurocode 8 durchführen.
Für unsere mechanischen Dübel kein Problem! Wir bieten für Ihre Holz-Beton-Anschlüsse eine breite Palette an seismisch zugelassenen Dübelbefestigungen an. So können Sie beispielsweise mit dem Bolzenanker HST3 selbst hohe statische und seismische Lasten in ungerissenem und gerissenem Beton verankern.
Zu unseren mechanischen Dübeln
Geometrische Rahmenbedingungen
Durch die Perimeterdämmung an der Aussenseite erdberührter Kellergeschosswände sind Sie bei der Montage Ihrer vorgefertigten Holzbauteile auf der Geschossdecke häufig mit sehr geringen Randabständen im Beton konfrontiert.
Auch für diese Herausforderung haben wir Lösungen: Bemessen Sie zunächst mit unserer Profis Engineering Software und wählen Sie dann die passende Befestigungsoption aus: Ist ein Spreizanker zugelassen und möglich? Müssen Sie einen chemischen Dübel kleben oder passt eine Betonschraube besser zum Material? Unsere Lösungen sorgen alle für eine sichere, zugelassene Befestigung von Holz auf Beton.
Mehr über Profis Engineering Suite erfahrenHolz-Beton-Anschluss
Wenn der Untergrund Probleme bereitet
Der Baustoff Beton ist nicht gleich Beton. Denn unter der grauen und harten Oberfläche des Materials verbergen sich in Abhängigkeit von der Verwendung unterschiedliche Güteklassen. Welche Sie verwenden, hängt von den Anforderungen Ihres jeweiligen Projektes ab.
Für neue Holzgebäude auf bekannten und definierten Betonuntergründen – also für alle sechs Betongüteklassen – sind unsere Lösungen zur Befestigung ausnahmslos zugelassen. Mit unseren HCW Holzverbindern, Dübeln und Beton-Schrauben können Sie Holzbalken auf Betonfundamenten befestigen oder Holzbauteile in einer Betonwand sicher verankern.

Bei Arbeiten im Bestand – von der Renovierung bis zur Sanierung, von Aufstockungen bis zu Anbauten – haben Sie es in der Regel mit undefinierten Untergründen zu tun. Das gilt für Boden, Wand und Decke. Hier stehen wir Ihnen gerne mit unserer ausgewiesenen Beratungsexpertise für Beton und Mauerwerk zur Seite.
Mit Dübel-Belastungsversuchen unterstützen wir Sie vor Ort, wann immer Sie etwa Holzelemente in einem Untergrund befestigen müssen, für den keine verlässlichen technischen Daten zur Verfügung stehen. Damit Sie Ihre Renovierungs- und Sanierungsprojekte einfacher und schneller bewältigen.
Betonbau und Holzbau
Wenn zwei Welten zusammenkommen
Die folgende Situation kennen Holzbauer nur zu gut: Sie kommen mit ihren in der Abbundanlage vorproduzierten Holzbauteilen auf die Baustelle, wo sie an Betonarbeiten anschliessen müssen. Häufig treffen sie dann auf erhebliche Passungenauigkeiten im Zentimeterbereich, die in ihrem Gewerk ausgeglichen werden müssen. Typischerweise durch eine Schicht Mörtel zwischen Beton und Holz, die nicht nur nivelliert, sondern auch in der Bemessung berücksichtigt werden muss. Für diese und ähnlich gelagerte Fälle haben wir die geeignete technische Lösung.

Die Bemessungslösung
Mit einer innovativen Bemessung in Anlehnung an EN 1992-4 (SOFA 2.0) optimiert Hilti die Tragfähigkeit jedes Befestigungspunktes. Im Ergebnis können Sie dann mit weniger tragenden Verbindungsmittel je Projekt arbeiten und Kosten sparen.
Jetzt Beratung anfragen
Die Produktlösung
Den perfekten Ausgleich von Bautoleranzen leistet unser HCW. Hinter diesem Holzverbinder verbirgt sich eine ETA-zugelassene, innovative Steckverbindung, mit der Sie in einem Arbeitsschritt Holz auf Beton punktgenau positionieren und nivellieren.
Ihr Quickwin mit dem HCW Holzverbinder? Bis zu 30 Prozent weniger Montagezeit!
Mehr über den HCW erfahrenPassende Artikel im Online-Shop
FAQ - Holz auf Beton befestigen
Welche Schrauben für Holz auf Beton?
Für eine einfache und produktive Befestigung des Baustoffs Holz auf Beton können Schraubanker verwendet werden. Beim Hilti Schraubanker HUS4-H ist eine schnelle, sichere Montage ohne Bohrlochreinigung möglich. Eine passende Unterlegscheibe ist gemäss statischen Vorgaben auszuwählen.
Was kommt zwischen Holz und Beton?
Um Unebenheiten auszugleichen, werden quellfähige Zementmörtel zum Unterfüttern eingesetzt. Der Quellmörtel stellt die kraftschlüssige Verbindung von Holz und Beton her. Er übernimmt die Lastübertragung von Eigengewicht und weiteren Verkehrslasten. Abhebende sowie Horizontalkräfte werden über die Verankerung aufgenommen.
Welche Unterlegscheibe für den Holzbau?
Um Holzelemente wie zum Beispiel Holzbalken auf Betonfundamenten zu befestigen, ist eine Unterlegscheibe gemäss Vorgaben der Statik zu verwenden. Hierbei ist die Tragfähigkeit der Unterlegscheibe sowie die Flächenpressung im Holz nachzuweisen. Üblicherweise kommen Unterlegscheiben nach ISO 7094 (ehemals DIN 440) oder DIN 1052 zum Einsatz.