![Fluchtweg](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1508154129012.jpg)
- Accueil
- Ingénierie
- Installations lourdes dans la construction de pipelines
INSTALLATIONS LOURDES DANS LA CONSTRUCTION DE PIPELINES
Traditionnellement, les structures en acier, une fois construites et soudées, sont immobiles dans le véritable sens du terme. Les inconvénients pour les planificateurs et les entreprises d'exécution sont évidents : le transport, l'assemblage et les travaux ultérieurs de protection contre la corrosion nécessitent beaucoup de temps et sont inflexibles dans un tel système. Les modifications, comme par exemple, la conversion ou les installations complémentaires ne peuvent être réalisées qu'avec beaucoup d'effort.
Aujourd'hui, le planificateur est équipé de systèmes de rails modulaires, qui permettent de développer, de manière économique et efficace, des constructions flexibles et faciles à installer.
DÉFI
Les installations lourdes ne pardonnent pas les erreurs dans la planification. Les installations défectueuses peuvent rapidement entraîner des pannes. Celles-ci peuvent provoquer des retards ennuyeux, ou un arrêt de production coûteux qui dépasse de loin les coûts d'assemblage d'origine.
![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_1704168837/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.jpg/1508837589291.jpg)
Les différences de température entraînent une modification de la longueur des tuyaux et des éléments d'installation, entraînant d'énormes forces en-dessous de la structure auxiliaire. Dans ce cas, non seulement les différences de température du milieu dans le tube doivent être prises en compte, mais également celles liées à l'environnement, lors de l'assemblage. Si un pipeline se développe sans contrôle par des différences de température, cela peut entraîner des déformations, des dommages aux pipelines et une défaillance de la structure auxiliaire.
![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_1704168837/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.jpg/1508312407135.jpg)
Un autre facteur que le planificateur doit prendre en considération est l'installation souvent temporaire des installations ou les changements fréquents des installations, en raison de la conversion. Surtout dans les lignes de production, les constructions doivent être sans cesse modifiées. La construction auxiliaire en acier traditionnel, soudé et galvanisé prend beaucoup de temps.
* Source : EPF Zürich / SwissCar | ** Association des Industries Chimie Pharma Biotech | *** Administration fédérale des douanes
SOLUTION
Flexibilité et stabilité, grâce à des systèmes d'installation modulaires pour installations lourdes
Les systèmes d'installation modulaires offrent au planificateur un certain nombre de possibilités pour maîtriser les défis de la dilatation thermique et de l'assemblage flexible.
EXTENSION THERMIQUE
![Thermische Ausdehnung](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1564060030167.jpg)
Les forces de dilatation linéaires causée par les différences de température doivent être introduites dans le substrat, comme prévu. Le positionnement correct des points fixes et des éléments coulissants revêt une importance fondamentale.
Différentes solutions de compensation naturelle et technique peuvent être utilisées, en fonction de l'élongation réelle du tuyau.
EXTENSION THERMIQUE
![Thermische Ausdehnung](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/image_text/image.img.1920.medium.jpeg)
•En dehors d'une déviation de jusqu'à 4 degrés dans le montage du tuyau, aucune autre mesure technique n'est nécessaire.
•Des éléments coulissants, tels que les pattes ou pendules, sont nécessaires lorsque vous déplacez la canalisation dans la sous-structure de plus de 4 degrés.
En plus de l'introduction des forces dans le sous-sol, la modification de la longueur du tuyau lui-même doit également être compensée.
Cela peut se faire par compensation naturelle ou technique.
Compensation naturelle :
La compensation la plus simple et économique est celle des éléments U, Z ou L entre les points fixes correctement positionnés.
Votre avantage : les connexions des jambes sont faciles à assembler, sans maintenance et extrêmement faciles à dimensionner.
Compensation technique :
Dans le cas de grandes extensions de tuyaux et d'espaces confinés, des compensateurs peuvent être utilisés. Dans ce cas, le pipeline doit être guidé axialement dans la zone du joint de dilatation et les forces qui se produisent doivent être dissipées dans le sol par des paliers de guidage axial et les points fixes correspondants.
Les forces du compensateur sont spécifiées par le fabricant respectif.
![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/image_1192877154_cop.img.1920.medium.jpg/1564060069321.jpg)
![MFP Anw_8.tif MFP Anw_8.tif](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1561531400542/festpunkt.jpeg)
Point fixe
Les points de référence donnent à votre installation la stabilité et la structure requises. Une butée fixe arrête chaque mouvement et transfère des charges au bâtiment. Dans le même temps, vous pouvez calculer l'expansion du tuyau et réaliser une prédiction exacte du comportement de chaque section de tuyau.
En savoir plus![MRG-D 6, Fixed point sliders L058811.tif](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1561531433665/gleitlager.jpeg)
Palier à coulisse
Les sliders et les curseurs définissent la plage de déplacement du tuyau le long d'un axe fixe. Les systèmes coulissants permettent un soulagement de la traction du tuyau avec un frottement minimal.
En savoir plus![MRG MRG, MRG-UK](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1561531461643/kreuzgleitlager.jpeg)
Palier coulissant en croix
Selon la situation, les marges de mouvement dans plusieurs directions sont nécessaires pour les sections de tuyau. De tels mouvements multidirectionnels sont généralement utilisés dans les zones de compensation de l'installation.
En savoir plus![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/three_image_text_col/image_text_column_177160607/image.coreimg.jpeg/1561536862228/axial-ch.jpeg)
Guidage axial
Le mouvement du tube est commandé par des guides axiaux. En règle générale, ils sont utilisés à proximité des systèmes techniques de compensation du mouvement. Le guide fournit une direction de mouvement fixe et empêche ainsi un comportement incontrôlé de la pipeline.
En savoir plusALTERNATIVES POUR CONSTRUCTIONS PORTEUSES SOUDÉES
Les systèmes ferroviaires modulaires absorbent des charges élevées, peuvent être installés facilement et sans retravailler le temps et sont modifiables, ou complétés à tout moment par des systèmes plus légers. Bien que les soudures rendent difficile la mise en marche et l'arrêt des éléments, les constructions modulaires peuvent être facilement installées. En outre, les risques considérables d'incendie lors du soudage et de la protection ultérieure contre la corrosion de l'installation sont éliminés.
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/slideshow/slide/slide_335689204.img.1920.medium.jpeg)
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/slideshow/slide/slide.img.1920.medium.jpeg)
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/slideshow/slide/slide_909574713.img.1920.medium.jpeg)
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/slideshow/slide/slide_2076117168.img.1920.medium.jpeg)
![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/slideshow/slide/slide_224616047.img.1920.medium.jpeg)
![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/slideshow/slide/slide_1676226508.img.1920.medium.jpeg)
![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/slideshow/slide/slide_271759757.img.1920.medium.jpeg)
![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/slideshow/slide/slide_206664306.img.1920.medium.jpeg)
![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/slideshow/slide/slide_505898246.img.1920.medium.jpeg)
![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/heavy-piping/_jcr_content/childSections/childsection_741618950/slideshow/slide/slide_1195669008.img.1920.medium.jpeg)
SERVICE ET PORTEFEUILLE
HILTI FOURNIT UNE MULTITUDE DE SERVICES, LOGICIELS ET ÉQUIPEMENT POUR UNE ASSISTANCE EFFICACE
Surtout pour la planification des structures portantes dans les technologies d'installation, ainsi que pour les thèmes liés à la dilatation thermique et à la condensation, nous vous accompagnons volontiers à travers les différents cours de formation que nos formateurs certifiés seront heureux de vous livrer.
Services
Nous savons combien il est complexe de garder les plans complexes toujours à jour. Vous trouverez ici une sélection de nos services, que vous pouvez introduire sur le lieu de travail :
Portefeuille
Nos produits sont conçus pour vous aider à gérer vos projets en douceur. Ici, vous trouverez une sélection qui peut être soutenue dans le domaine des sous-structures lourdes avec des systèmes modulaires flexibles.