Zum Hauptinhalt
Warenkorb
2 months ago

Warum Ausführung, Montage und Bemessungsannahmen untrennbar zusammengehören

montage,Befestigungstechnik,Dübeltechnik,Einsteiger,Installation

130

Befestigungssysteme entfalten ihre Tragfähigkeit nicht allein durch ihre konstruktive Auslegung, sondern erst durch eine fachgerechte Installation. Dieser Beitrag zeigt, warum Bohrung, Reinigung, Setzen und Montage keine handwerklichen Nebenschritte sind, sondern maßgeblich das Tragverhalten bestimmen. Anhand typischer Abweichungen wird deutlich, wie schnell sich eine korrekt bemessene Befestigung durch fehlerhafte Ausführung sicherheitsrelevant verändern kann. Ziel ist es, Fachplaner:innen für die Bedeutung der Installation als integralen Bestandteil der Tragwerksplanung zu sensibilisieren.
Lesedauer: 10 Minuten

Wer Befestigungstechnik plant, bemisst nicht nur ein System, sondern immer auch einen Installationsprozess.

Denn die Tragfähigkeit eines Befestigungssystems entsteht nicht allein durch seine Konstruktion, sondern erst durch die Art, wie es eingebaut wird.
Dieser Teil zeigt, warum Installation kein Ausführungsthema im engeren Sinn ist, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Tragverhaltens.

In der Tragwerksplanung ist es selbstverständlich, dass die Ausführung Einfluss auf das Tragverhalten hat. Betonfestigkeit, Bewehrungslage oder Schweißnahtqualität werden nicht als Nebensache betrachtet. Bei Befestigungen wird diese Logik jedoch häufig unterbrochen. Die Installation wird als handwerklicher Schritt verstanden, der mit der Bemessung nur lose verbunden ist. Genau diese Trennung ist fachlich nicht haltbar.

Nachträglich installierte Befestigungssysteme sind so ausgelegt, dass ihr Tragverhalten nur dann erreicht wird, wenn die Installation den Annahmen entspricht, die der Bemessung zugrunde liegen. Abweichungen in einzelnen Installationsschritten verändern nicht nur Details, sondern den Lastabtrag selbst. Deshalb ist die Installation integraler Bestandteil des statischen Systems.
Der grundsätzliche Installationsablauf ist bei allen Befestigungssystemen ähnlich, auch wenn die Ausführung im Detail systemspezifisch unterschiedlich ist. Was für ein Produkt zulässig ist, gilt nicht zwangsläufig für ein anderes. Genau hier beginnt die planerische Verantwortung.


Bild 1: Allgemeiner Installationsablauf von Befestigungssystemen

Der erste Schritt ist das Herstellen des Bohrlochs. Die Wahl des Bohrverfahrens ist systemspezifisch festgelegt und reicht von Hammerbohren bis hin zu Diamantbohren. Das Bohrverfahren beeinflusst die Rauheit der Bohrlochwand und damit Reib-, Verbund- und Formschlussmechanismen. Ebenso relevant ist der Bohrlochdurchmesser. Bei Spreizankern kann ein zu großes Bohrloch dazu führen, dass die Spreizsegmente keinen ausreichenden Kontakt zur Bohrlochwand aufbauen. Bei Betonschrauben kann ein übergroßer Durchmesser den wirksamen Gewindeeingriff reduzieren. In der Bemessung wird stets von einem definierten Bohrlochzustand ausgegangen. Wird dieser in der Ausführung nicht eingehalten, ändert sich das Last-Verschiebungs-Verhalten des Systems. Systeme, die für Hammerbohren bemessen und zugelassen sind, zeigen bei Ausführung mit Diamantbohren ohne entsprechende Freigabe häufig deutlich veränderte Tragverläufe mit erhöhtem Schlupf und reduziertem Widerstand.


Bild 2: Bohrverfahren und Bohrlochdurchmesser – Einfluss auf den Tragwiderstand

Doch selbst ein korrekt hergestelltes Bohrloch ist nur die Voraussetzung für den nächsten Schritt: die Bohrlochreinigung. Dieser Schritt wird in der Praxis oft unterschätzt, ist aber tragend im wörtlichen Sinn. Bei chemischen Befestigungen reduziert verbliebenes Bohrmehl die Verbundwirkung zwischen Mörtel und Beton erheblich. Bei mechanischen Befestigungen kann angesammeltes Bohrmehl verhindern, dass die vorgesehene Verankerungstiefe erreicht wird oder dass Spreizelemente korrekt anliegen. Art und Umfang der Bohrlochreinigung sind systemspezifisch festgelegt und müssen gemäß ETA und Montageanleitung erfolgen. Unterschiedliche Systeme erlauben unterschiedliche Reinigungsverfahren, von einfacher Ausblasung bis hin zu Bürsten- und Blaszyklen oder automatisierten Lösungen.


Bild 3: Bohrlochreinigung – unterschätzt, aber tragend

Nach der Vorbereitung folgt das Setzen des Befestigungssystems. Auch dieser Schritt ist systemspezifisch. Er kann durch Injektion von Mörtel, durch Einschieben einer Verbundankerpatrone oder durch Einsetzen beziehungsweise Einschlagen des Befestigungselements erfolgen. Unabhängig vom System müssen das vorgesehene Installationswerkzeug und die erforderliche Verankerungstiefe eingehalten werden. Abweichungen in diesem Schritt wirken sich direkt auf das Tragverhalten aus, da hier die geometrische Lage des Systems im Beton festgelegt wird.

Mit dem Setzen allein ist das System jedoch noch nicht tragfähig. Es folgt das Wirksamwerden beziehungsweise die Aktivierung. Dieser Schritt ist traglastbestimmend. Bei Verbundankern bedeutet dies die Einhaltung der vorgeschriebenen Aushärtezeit des Mörtels. Bei Verbundspreizdübeln kommt neben der Aushärtung das erforderliche Installationsdrehmoment hinzu. Bei Metallspreizdübeln wird der Konus durch ein definiertes Setz- oder Drehmoment in Position gebracht. Betonschrauben müssen unter Einhaltung des zulässigen Drehmoments eingeschraubt werden. Einschlagdübel erfordern eine ausreichende Setzenergie, um den Konus vollständig zu aktivieren. Abweichungen in diesem Schritt führen zu einem reduzierten Tragverhalten, auch wenn alle vorherigen Schritte korrekt ausgeführt wurden.

Bild 4: Setzvorgang und Aktivieren – wie das System „arbeitet“

Das Tragverhalten endet jedoch nicht am Befestigungsmittel selbst. Es setzt sich im Anbauteil fort. Der letzte Schritt der Lastübertragung ist das Klemmen des Anbauteils. Durch Aufbringen eines Anzugsmoments wird eine spielfreie, kraftschlüssige Verbindung hergestellt. Ziel ist nicht nur die Fixierung, sondern die kontrollierte Lastübertragung aus dem Anbauteil in das Befestigungssystem. Je nach System kann hierfür ein zusätzliches Drehmoment erforderlich sein. Dabei darf das zulässige Maximaldrehmoment nicht überschritten werden. Eine Überschreitung kann zu Schädigungen des Stahls, zum Herausziehen des Dübels während des Festziehens oder zu Spaltrissen im Betonbauteil führen, insbesondere bei geringer Verankerungstiefe.

Bild 5: Klemmen des Anbauteils – Einfluss auf das Tragverhalten

Spätestens an dieser Stelle hört man häufig den Einwand: „Das ist doch Ausführung.“ Fachlich ist dieser Einwand zu kurz gegriffen. Planung bedeutet nicht, selbst zu installieren. Planung bedeutet jedoch, die Installation so abzusichern, dass die Annahmen der Bemessung eingehalten werden können.

Technische Maßnahmen zur Qualitätssicherung lassen sich planerisch vorgeben, ohne die Ausführung zu übernehmen. Dazu gehört die Absicherung der Spezifikation bis auf die Baustelle, etwa durch die eindeutige Festlegung von System, Bohrverfahren und Installationsparametern. Die Erkennung vorhandener Bewehrung und Einlegeteile hilft, unzulässige Beschädigungen des Tragwerks zu vermeiden, insbesondere beim Einsatz von Diamantbohrungen, bei denen Bewehrungsstäbe ohne spürbaren Widerstand durchtrennt werden können. Automatisierte Bohrlochreinigung, etwa mit Hohlbohrersystemen von Hilti, sorgt für gleichbleibende Reinigungsqualität. Automatisierte Drehmomentkontrollen mit dem Hilti AT-Tool ermöglichen eine nachvollziehbare Montage. Probebelastungen oder Baustellenversuche können bei sicherheitsrelevanten Anwendungen zusätzliche Sicherheit schaffen.

All diese Maßnahmen dienen einem Ziel: der Umsetzung des Prinzips „installiert wie bemessen“. Sie ersetzen keine Ausführung, sondern sichern die planerische Absicht und das nachgewiesene Tragverhalten ab.

Für Fachplaner:innen ergibt sich daraus eine klare Konsequenz. Installation ist kein fremdes Thema, sondern Teil des Systems, das bemessen wird. Wer das versteht, erkennt früh, warum scheinbar kleine Abweichungen große Auswirkungen haben können – und warum eine saubere Spezifikation oft mehr bewirkt als jede nachträgliche Kontrolle.

Dieser dritte Teil schließt damit die Lücke zwischen Bemessung und Baustellenrealität.
Im nächsten Teil wird deutlich, warum selbst korrekt installierte Systeme nur dann sicher funktionieren, wenn auch die Randbedingungen des Tragverhaltens richtig angesetzt werden.


Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Dann bewerten Sie diesen doch gerne mit einem Daumen nach oben. Sie unterstützen so bei der Identifizierung von weiteren relevanten Themenfeldern. 

Auswahl von Links zu den Themen:
📌 Jetzt mit der Planung starten: 👉 Hilti PROFIS Engineering
Kontaktieren Sie Hilti
Weitere Informationen zur richtigen Dübelwahl

Noch keine Kommentare

Seien Sie der Erste, der diesen Artikel kommentiert!