Was Regelwerke leisten – und was sie nicht ersetzen können

Nachträglich installierte Befestigungen werden nicht über klassische Bauwerksnormen geregelt, sondern über systemspezifische Prüf- und Bewertungsverfahren. Dieser abschließende Beitrag ordnet die Rolle von EAD, ETA und Bemessungsnormen ein und zeigt, wie sie im Planungsalltag richtig zu verstehen und anzuwenden sind. Dabei wird deutlich, dass Regelwerke den technischen Rahmen vorgeben, aber kein ingenieurmäßiges Verständnis ersetzen. Ziel ist es, Fachplaner:innen Sicherheit im Umgang mit Bewertungen, Nachweisen und Bemessungskonzepten zu geben.
Lesedauer: 10 Minuten
Bis hierhin haben wir Randbedingungen und Versagensmechanismen sauber sortiert.
Jetzt kommt die Übersetzung in etwas, das in der Praxis zählt: Welche Regeln gelten für welches System – und wo steht das verbindlich.
Dieser Teil räumt den Nebel weg: EAD ist nicht „noch ein Papier“, ETA ist nicht „Werbung“, und Eurocodes sind nicht automatisch die ganze Wahrheit.
Wer Befestigungen plant, bemisst nicht frei nach Gefühl. Die zulässige Anwendung, die Randbedingungen, die Widerstände und die anzuwendenden Bemessungsmodelle sind in Europa als zusammenhängendes System organisiert. Das ist auch nötig, weil Befestigungssysteme keine gleichförmigen „Normprodukte“ sind wie ein Baustahlprofil. Sie sind in ihrer Wirkungsweise, ihren Anwendungsgrenzen und ihrer Installationssensibilität so unterschiedlich, dass ein pauschales Regelwerk allein nicht reicht. Genau deshalb gibt es die Kombination aus Bewertungsdokument (EAD), Bewertung (ETA) und Bemessungsregeln (Eurocodes, ergänzende Technical Reports und in bestimmten Fällen nationale Referenzen).
Bild 1: Von Randbedingungen zur Bemessung
Der Kern lässt sich ohne Pathos so sagen: Die EAD beschreibt, wie geprüft und bewertet wird. Die ETA beschreibt, was für dieses konkrete System gilt. Und die Bemessungsregeln beschreiben, wie die nachgewiesenen Leistungswerte in Nachweise übersetzt werden.
Fangen wir mit der EAD an. Eine Europäische Bewertungsdokumentation ist im Grunde die technische Spielregel dafür, wie ein bestimmter Produkttyp bewertet wird, wenn er nicht vollständig durch eine harmonisierte Norm abgedeckt ist. Sie legt fest, welche Prüfungen durchgeführt werden, welche Randbedingungen dabei angesetzt werden dürfen, welche Leistungseigenschaften ausgewiesen werden und wie diese Ergebnisse bewertet und dokumentiert werden. Das klingt formal, ist aber der entscheidende Punkt: Ohne EAD gäbe es keine saubere Vergleichbarkeit der Leistungsinformationen und keine konsistente Grundlage, um aus Prüfungen belastbare Leistungswerte abzuleiten. Für dich als Planer ist die EAD selten ein Dokument, das du Seite für Seite liest. Aber du musst verstehen, was sie bedeutet: Wenn eine ETA auf eine bestimmte EAD verweist, dann weißt du, nach welcher Logik geprüft und bewertet wurde – und welche Anwendungsgrenzen damit zusammenhängen.
Die ETA ist dann die konkrete „Landkarte“ für ein bestimmtes Befestigungssystem. Sie ist keine allgemeine Sicherheitserklärung und kein pauschales Gütesiegel. Sie ist eine produktbezogene technische Bewertung, die festlegt, wofür dieses System verwendet werden darf und unter welchen Bedingungen. In der ETA steht deshalb nicht nur „Tragfähigkeit“, sondern der ganze Rahmen, in dem diese Tragfähigkeit überhaupt gilt: Untergrund und zulässige Festigkeiten, Risszustand, Temperaturbereiche im Untergrund, abgedeckte Einwirkungen wie statisch, seismisch, Brand oder Ermüdung, sowie die verbindlichen Installationsvorgaben. Und sie enthält, was viele unterschätzen: Sie benennt auch die Bemessungsmethoden, nach denen diese Leistungswerte anzusetzen sind. Damit ist die ETA die Schnittstelle zwischen Produktbewertung und planerischer Nachweisführung. Genau deshalb war in Teil 3 die Installation so zentral: Wenn die ETA Installationsschritte und Parameter verbindlich festlegt, dann ist das Teil des Tragverhaltens, nicht „Nice-to-have“.
Warum haben unterschiedliche Systeme unterschiedliche Bemessungsansätze. Weil das Tragverhalten unterschiedlich ist. Ein reibschlüssiger Spreizanker, ein formschlüssiger Hinterschnittanker und ein stoffschlüssiger Verbundanker übertragen Lasten nicht nur anders, sie reagieren auch anders auf Risse, Randabstände, Gruppenwirkungen, Temperatur oder Montageabweichungen. Das führt dazu, dass Bemessungsmodelle nicht beliebig austauschbar sind. Ein Modell, das für ein Wirkungsprinzip gut passt, kann für ein anderes unpassend oder gefährlich werden. Deshalb ist die Bemessung in Europa nicht „einfach Eurocode und fertig“, sondern immer Eurocode plus produktspezifischer Rahmen, der über ETA und gegebenenfalls ergänzende Bemessungsdokumente festgelegt wird.
Hier kommt die saubere Einordnung von Eurocodes, Technical Reports und nationalen Regeln. Eurocodes und zugehörige Teile definieren die allgemeinen Bemessungsgrundsätze und das Sicherheitskonzept. Für Befestigungen ist das in Europa heute stark strukturiert, aber nicht jeder Spezialfall und nicht jede neue Systemausprägung ist in einem Eurocode sofort vollständig abgebildet. Genau dafür gibt es ergänzende Technical Reports, die als Referenzdokumente entwickelt werden, um Aspekte abzudecken, die über die reine Produktbewertung hinausgehen, zum Beispiel Bemessung, Ausführung oder Vor-Ort-Prüfungen. Wichtig ist die Logik: Diese Technical Reports sollen nicht „gegen“ die Normen arbeiten, sondern sie ergänzen, konkretisieren oder den Stand der Technik für bestimmte Themen abbilden. Und wenn weder Eurocode noch ein ergänzender Technical Report eine geeignete oder vollständige Regelung bereitstellt, kann eine ETA in bestimmten Fällen auch nationale Bemessungsvorschriften referenzieren, damit die Bemessung überhaupt eindeutig und prüfbar durchgeführt werden kann. Für dich heißt das: Das Regelwerk ist kein Wunschkonzert, aber es ist auch kein einziges Buch. Es ist ein abgestimmtes Paket, das je nach System und Anwendungsfall unterschiedlich zusammengesetzt sein kann.
Damit das Ganze nicht wie ein institutioneller Selbstzweck wirkt, muss man die Rolle der EOTA richtig verstehen. Die EOTA ist das europäische Netzwerk der Technischen Bewertungsstellen. Sie koordiniert die Entwicklung der EADs und schafft den Rahmen, in dem ETAs europaweit konsistent erstellt werden können. Das ist für Planer vor allem deshalb relevant, weil es eine gemeinsame Sprache schafft: gleiche Logik der Bewertung, gleiche Systematik der Dokumente, nachvollziehbare Leistungsaussagen. Mehr musst du über die Organisation selbst nicht wissen, um fachlich korrekt zu arbeiten.
Jetzt die Entlastung, die in der Praxis wirklich zählt: Du musst nicht jede EAD auswendig kennen, keine Prüfmethoden interpretieren und keine TR-Versionen sammeln. Was du als Planer wissen musst, ist deutlich überschaubar – aber es ist nicht verhandelbar. Du musst für die konkrete Anwendung die passende ETA identifizieren, du musst prüfen, ob Untergrund, Risszustand, Temperaturbereich und Einwirkungen in der ETA abgedeckt sind, du musst die Installationsvorgaben als Teil des Tragverhaltens ernst nehmen, und du musst die in der ETA referenzierte Bemessungsmethode anwenden. Wenn du das konsequent machst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass deine Nachweise prüffähig sind und dass Ausführung und Tragverhalten zusammenpassen. Wenn du das nicht machst, wird es schnell ein Copy-Paste-Detail, das im schlimmsten Fall in einer unzulässigen Anwendung endet.
Und genau hier wird verständlich, warum der heutige Bemessungsprozess softwaregestützt ist, ohne dass Software die Fachentscheidung ersetzt. In der Praxis beginnt die Eingabe nicht beim Dübel, sondern beim Untergrund mit Festigkeit, Geometrie und Risszustand. Danach kommen konstruktive Randbedingungen wie Randabstände, Achsabstände, Bauteildicken und gegebenenfalls ergänzende Bewehrung. Dann folgt das Anbauteil mit Lochbild, Plattendicke und Anschlussdetails sowie gegebenenfalls angeschlossene Stahlprofile. Erst dann kommen Lasten, Lastrichtungen und der Bemessungsansatz, der sich aus ETA und Regelwerk ergibt. Auf dieser Basis erfolgt die Systemauswahl passend zu Randbedingungen und zulässigen Anwendungen. Am Ende steht die Nachweisführung über die maßgebenden Versagensmechanismen und eine Dokumentation, die prüffähig ist – nicht weil sie hübsch ist, sondern weil sie nachvollziehbar die Regeln abarbeitet.
Bild 2: Der heutige Bemessungsprozess – softwaregestützt und praxisnah
Damit ist Teil 5 der normative Knotenpunkt der Serie. Sie wissen jetzt, warum EAD und ETA existieren, was sie jeweils leisten und wie Eurocodes, Technical Reports und nationale Referenzen sinnvoll einzuordnen sind. Der nächste Schritt ist dann zwangsläufig praktisch: Wenn der Rahmen steht, muss man zeigen, wie die Bemessung heute tatsächlich durchläuft – vom Input bis zum prüffähigen Bericht, ohne dass der Planer die Verantwortung an ein Tool abgibt.
Nutzen Sie die Inhalte dieser Serie als Grundlage für Ihre tägliche Planungspraxis – und vertiefen Sie Ihr Wissen in unseren erfolgreichen Einsteigerwebinaren und weiterführenden Engineering‑Formaten.
Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Dann bewerten Sie diesen doch gerne mit einem Daumen nach oben. Sie unterstützen so bei der Identifizierung von weiteren relevanten Themenfeldern.
Auswahl von Links zu den Themen:
📌 Jetzt mit der Planung starten: 👉 Hilti PROFIS Engineering
Kontaktieren Sie Hilti
Weitere Informationen zur richtigen Dübelwahl