Zum Hauptinhalt
Warenkorb
3 months ago

Direkte Integration aus Ihrer Statiksoftware in PROFIS Engineering

Profis Engineering,Software,IDEA STATICA,CHECKBOT

639

Die Planung und Bemessung von Bauteilverbindungen ist ein entscheidender Bestandteil jeder Tragwerksplanung. Gleichzeitig ist sie häufig mit fehlender digitaler Durchgängigkeit zwischen globaler Statik und Anschlussbemessung verbunden: Daten aus der globalen Statik werden manuell übertragen, angepasst oder neu eingegeben – mit entsprechendem Zeitaufwand und potenziellen Fehlerquellen.
MitPROFIS Engineeringverfolgt Hilti das Ziel, die Bemessung vonStahl‑Beton‑Verbindungennahtlos in den digitalen Planungsprozess zu integrieren.Checkbotergänzt PROFIS Engineering dabei als Bindeglied zwischen Ihrer Statiksoftware und der detaillierten Anschlussbemessung.
Lesedauer: 10 Minuten

PROFIS Engineering – die Plattform für sichere Anschlussbemessung

PROFIS Engineering ist die zentrale Hilti Softwarelösung für die Bemessung von Verbindungen im Stahl‑, Beton‑ und Verbundbau. Tragwerksplaner können damit unter anderem:

  • Stahl‑Beton‑Anschlüsse normgerecht bemessen
  • reale Lasten aus der globalen Statik berücksichtigen
  • nationale Anhänge und projektspezifische Normvorgaben anwenden
  • Bemessungen transparent dokumentieren

Der Fokus liegt auf einer technisch fundierten, nachvollziehbaren und effizienten Bemessung – von der ersten Idee bis zur prüffähigen Dokumentation.

Checkbot – von der Statik direkt in die Anschlussbemessung

In der Praxis stellte sich lange die Frage:
Wie gelangen die Informationen aus der globalen Tragwerksanalyse zuverlässig nach PROFIS Engineering?
Genau hier setzt Checkbot an. Checkbot ist eine gemeinsam mit IDEA StatiCa entwickelte Integrationslösung, die als digitale Brücke zwischen Ihrer Statiksoftware und PROFIS Engineering fungiert. Statt Lasten, Profile und Randbedingungen manuell zu übertragen, erfolgt der Datenaustausch automatisch – mit nur wenigen Klicks.
Als PROFIS Premium Nutzer ist der vollständige Funktionsumfang von Checkbot bereits in Ihrer Lizenz enthalten.

Ihre Vorteile im Planungsalltag

Durch die Kombination aus PROFIS Engineering und Checkbot profitieren Sie von einem durchgängigen Workflow:

  • Deutlich geringerer manueller Eingabeaufwand
  • Höhere Planungssicherheit durch konsistente Daten
  • Reduktion von Übertragungs- und Kopierfehlern
  • Schnelleres Reagieren auf Modelländerungen

Gerade bei Variantenuntersuchungen oder geänderten Lastannahmen zahlt sich dieser Workflow aus.

Welche Informationen werden über Checkbot übertragen?

Checkbot übernimmt automatisch relevante Bemessungsdaten aus Ihrer Statiksoftware und stellt sie direkt in PROFIS Engineering bereit:

  • Lastkombinationen
  • Profilgeometrien und Materialkennwerte
  • Gewählte Bemessungsnormen und Design-Code-Einstellungen

Ein besonderer Mehrwert liegt im Umgang mit komplexen Lastsituationen:
Mit Funktionen wie „kritische Effekte bewerten“ reduziert Checkbot große Mengen an Lastfällen auf die maßgebenden Kombinationen und identifiziert automatisch die kritischen Einwirkungen. Diese stehen anschließend direkt in PROFIS Engineering für die Anschlussbemessung zur Verfügung.
Änderungen im Modell lassen sich jederzeit erneut exportieren.
Ein Klick auf „Export“ in Checkbot und ein Klick auf „Bestätigen“ in PROFIS Engineering genügen, um die aktualisierten Daten zu übernehmen.

Aktueller Funktionsumfang und Weiterentwicklung

In der aktuellen Ausbaustufe erfolgt der Datentransfer für Einzelanschlüsse von einzelnen Stahlprofilen.
Diese erste Version bildet den Startpunkt für eine kontinuierliche Weiterentwicklung, mit dem Ziel, den Integrationsgrad und die Anwendungsfälle Schritt für Schritt zu erweitern.

So funktioniert der Einstieg

Der Einstieg in den integrierten Workflow ist einfach, insbesondere wenn Sie bereits mit IDEA StatiCa und PROFIS Engineering arbeiten:

  1. Kostenfreies IDEA StatiCa Benutzerkonto anlegen: Link zur Anlage des Nutzerkontos
  2. IDEA StatiCa Software herunterladen: Link zum Download der Software
  3. Prüfen, welche BIM‑Links für Ihre Statiksoftware verfügbar sind: Link zur Überprüfung der unterstützten BIM-Integrationen
  4. Modell mit Checkbot aus der Statiksoftware exportieren und direkt in PROFIS Engineering übernehmen

Unterstützte Integrationsarten

Je nach eingesetzter Statiksoftware stehen unterschiedliche Integrationsmethoden zur Verfügung.

Vollautomatisierte Integration
Über BIM‑Links ist Checkbot direkt in die Statiksoftware eingebettet. Der Export erfolgt mit einem Klick.
Beispiele sind unter anderem Robot, RFEM 5 und 6, RSTAB 8 und 9, SCIA Engineer, STAAD.PRO 2024, Advanced Design, AxisVM, Midas Civil NX oder RAM.


Automatisierte externe Integration
Checkbot wird als separate Anwendung genutzt und verbindet sich extern mit der Statiksoftware - sie ist somit nicht in deren Schnittstelle implementiert. Beispiele sind hierbei SAP2000, ETABS oder Midas Civil und Gen.
Weiterführender Link zur Integration von ETABS mit IDEA StatiCa

Dateibasierte Integration
Der Datenaustausch erfolgt über SAF‑ oder IOM‑Dateien, die manuell in Checkbot importiert werden, etwa bei Sofistik oder RISA. Beachten Sie, dass ältere Versionen dieser Software möglicherweise nicht von der IDEA StatiCa-Integration unterstützt werden. 

Letzter Schritt: Export zu PROFIS Engineering

Der Export zu PROFIS Engineering erfolgt direkt aus Checkbot über den Reiter „HILTI PROFIS“. Nach einem Klick auf „Export“ und der Bestätigung in PROFIS stehen alle relevanten Daten unmittelbar für die Bemessung zur Verfügung. Modelländerungen lassen sich jederzeit mit wenigen Klicks aktualisieren.

Fazit: Ein durchgängiger digitaler Workflow für Tragwerksplaner

Mit der Kombination aus PROFIS Engineering und Checkbot schließt Hilti die Lücke zwischen globaler Tragwerksanalyse und detaillierter Anschlussbemessung. Der automatisierte Datentransfer schafft Transparenz, spart Zeit und erhöht die Planungsqualität – insbesondere bei komplexen Projekten und iterativen Planungsprozessen.
Bei weiteren Fragen unterstützen Sie die Support-Funktion in PROFIS Engineering sowie Ihre lokalen Hilti Engineering Ansprechpartner.


Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Dann bewerten Sie diesen doch gerne mit einem Daumen nach oben. Sie unterstützen so bei der Identifizierung von weiteren relevanten Themenfeldern. 

Auswahl von Links zu den Themen:
Kontaktieren Sie Hilti
Weiterführende Informationen zu PROFIS Engineering auf Hilti Online
Weiterführende Informationen zur Kompatibilität von Checkbot und zur Nutzung

Noch keine Kommentare

Seien Sie der Erste, der diesen Artikel kommentiert!