Zum Hauptinhalt
Warenkorb
8 months ago

Das intelligente PE Tool SMART DESIGN ist da!

Profis Engineering,Smart Design,Value Engineering,Optimierung

643

Jüngste Fortschritte in den Bereichen KI und maschinelles Lernen haben großes Interesse sowie eine breite Akzeptanz ausgelöst und die Art und Weise geprägt, wie komplexe Probleme in verschiedenen Branchen angegangen werden. Hilti hat das Potenzial dieser Technologien erkannt und durch die Integration einer fortschrittlichen mathematischen Optimierungsmethode in PROFIS Engineering seinen Ansatz auf die spezifischen Bedürfnisse von Hochbauunternehmen zugeschnitten. Diese von der Effizienz KI-gesteuerter Lösungen inspirierte Methode, verbessert die Fähigkeit unserer Software, Ankerplatten mit mehreren Befestigungselementen zu optimieren. Das ist ein entscheidender Aspekt, der bei Konstruktions- und Bemessungsanwendungen häufig auftritt. Diese Entwicklung verspricht nicht nur, die Arbeitsabläufe von Ingenieuren zu revolutionieren und die Lernkurve für neue Benutzer zu reduzieren, sondern sorgt auch dafür, dass Ankerplattenanwendungen in über 70 Ländern effizienter gestaltet werden können. Durch die Integration dieses fortschrittlichen Algorithmus setzt PROFIS Engineering einen neuen Präzisionsstandard und macht manuelle Iterationen, die den Auslegungsprozess bisher verlangsamt haben, überflüssig.



Das Herzstück dieser Innovation ist ein leistungsstarkes Optimierungstool, das komplexe Konstruktionsaufgaben bewältigt, indem es verschiedene Faktoren wie Stahlgüte, Ankerplattengeometrie und Dübelanordnung schnell bewertet. Auf diese Weise werden die besten Lösungen gefunden, die sowohl die Langlebigkeit als auch die Präzision der tragenden Verbindung gewährleisten.
Einer der größten Vorteile dieses Konzepts ist sein Potenzial, die Produktivität von Hochbauunternehmen erheblich zu steigern. Die Vereinfachung des Berechnungsprozesses durch die Eliminierung iterativer Schritte ermöglicht es Ingenieuren, ihre Ressourcen besser zu nutzen und sich auf wichtigere Konstruktionsaspekte zu konzentrieren, was die Effizienz des gesamten Arbeitsablaufs erhöht. Dies führt nicht nur zu einer Verkürzung der Planungszeit, sondern gewährleistet auch, dass die strengen Fristen eingehalten werden, ohne Kompromisse bei der Qualität oder Genauigkeit einzugehen.

Darüber hinaus ermöglicht es dieser Algorithmus Ingenieuren kostengünstigere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Durch die optimierte Nutzung und Platzierung von Dübeln unterstützt die Methodik den Entwurf von Ankerplatten, die die Leistungsanforderungen erfüllen und übertreffen, während gleichzeitig der Materialbedarf minimiert und die Gesamtprojektkosten gesenkt werden. Dies steht im Einklang mit dem zunehmenden Fokus der Branche auf Nachhaltigkeit und ermöglicht es Ingenieuren, einen positiven Beitrag zum Bau umweltfreundlicher Gebäude zu leisten.

Wie können Sie nun beginnen?

Zum Starten rufen Sie Profis Engineering unter https://profisengineering.hilti.com auf. Sobald Sie sich angemeldet haben, starten Sie eine Ankerplattenbemessung. Wählen Sie dafür das erste Modul „Befestigung auf Beton“ aus, das auf der Startseite angezeigt wird. Klicken Sie im Modul auf die dritte Registerkarte namens „Smart Design“.

An dieser Stelle können Sie zwei Modi von „Smart Design“ aktivieren: Manuell, bei der Sie eine Empfehlung von Dübeln erhalten, und Auto (exklusiv für Premium-Nutzer), bei der Sie die Vorteile dieser neuen Funktion voll ausschöpfen können. Bitte beachten Sie, dass alle Schaltflächenoptionen auf der linken Registerkarte deaktiviert sind, da in diesem Modus alles zur Verfügung steht, was Sie benötigen.

Anleitung für die richtige Dübelauswahl:

Nach Ihrer Eingabe der Anwendung schlägt unsere Dübelbemessungs-Software bis zu drei geeignete Dübel vor, die auf Ihre spezifischen Projektanforderungen zugeschnitten sind. Als Experte haben Sie die Möglichkeit, aus diesen Empfehlungen auszuwählen oder andere nach Ihren Vorlieben zu wählen. Für weitere Informationen klicken Sie einfach auf das „i“-Symbol, um die Grundlage jeder Empfehlung zu erfahren.


Hinweis: Um diese Empfehlung zu erstellen, haben wir Bauingenieure befragt, mit welchen Projekten sie mehr Zeit verbringen und welche Ankerplatten sie am häufigsten entwerfen. Auf dieser Grundlage stimmen unsere Dübelspezialisten jede Anwendungsanforderung mit den spezifischen Zulassungen ab, die diese Anforderungen am besten erfüllen können.

Zeit für die Festlegung der Mindestanforderungen:

Sobald Sie Ihren bevorzugten Dübel ausgewählt haben, können Sie die erforderlichen Mindestparameter angeben, die für die Durchführung einer Dübelbemessung erforderlich sind. Dabei handelt es sich um Profiltyp, Betoneigenschaften (einschließlich Geometrie) und auftretenden Lasten.



Sie können sowohl Geometrien als auch Lasten direkt im 3D-Modell eingeben. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie die Ankerplatte nicht sehen. Smart Design verwendet alle angegebenen Informationen, um die Mindestgröße der Ankerplatte zu ermitteln.

Iterative Arbeiten eliminieren:

Nun, da Sie alle Mindestinformationen für die Auslegung Ihrer Dübel eingegeben haben, sind Sie technisch gesehen startklar. Es gibt allerdings noch etwas, das Sie ausprobieren sollten. Wenn Sie unten im Fenster auf „Erweiterte Eingaben“ (Erweiterte Eingaben) klicken, können Sie das volle Potenzial von Smart Design ausschöpfen.



Mit nur wenigen Klicks können Sie den gewünschten Auslastungsgrad einstellen, mit dem Ziel, so nah wie möglich an 100 % zu kommen. Hohe Auslastungsraten bedeuten, dass Sie Ihre Materialien optimal nutzen, was nicht nur die Kosten senkt, sondern auch den Installationsprozess beschleunigt. Passen Sie diese Einstellung an, um sicherzustellen, dass Ihre Bemessung sowohl ressourceneffizient als auch kosteneffektiv ist.

Abschließend können Sie weitere Randbedingungen festlegen, um die Anzahl der berechneten Lösungen einzuschränken und so schnellere Ergebnisse zu erzielen.

Zu viele Lösungen? Keine Sorge!



Sobald Sie bereit sind, werden Sie mit einem einzigen Klick auf die Schaltfläche „Lösungen suchen“ feststellen, dass mehrere Lösungen angezeigt werden. Am unteren Rand wird die Anzahl der möglichen Lösungen noch während der Ermittlung angezeigt. Alle Lösungen werden auf Basis der Ankerplattengröße von klein nach groß sortiert aufgelistet.

In diesem Beispiel haben wir jedoch mehr als 100 Lösungen, wodurch die endgültige Auswahl etwas überwältigend ist. Dazu haben wir Ihnen zwei praktische Optionen zur Verfügung gestellt: zum einen eine Sortierfunktion, mit der Sie Ihre Lösungen nach Auslastung, Ankerplattengröße, Anzahl der Dübel oder Verankerungstiefe ordnen können, und zum anderen eine Filterfunktion, die Sie durch Anklicken dieses Symbols aufrufen können und die es Ihnen ermöglicht, Lösungen auf der Grundlage einiger Parameter auszusortieren, von denen Sie wissen, dass sie für Ihre Konstruktion nicht benötigt werden.
Wenn Sie auf eine der Lösungen klicken, erhalten Sie weitere Informationen zur Bemessung, sodass Sie einen Blick in die Parameter eben jener werfen können, bevor Sie Ihren Bemessungsbericht ausdrucken und an die Baustelle schicken.

Zusammenfassung

Die Integration dieses fortschrittlichen Optimierungsalgorithmus in PROFIS Engineering, der Dübelbemessungs-Software, stellt einen großen Fortschritt in der Bautechnik dar. Sie verspricht Bauingenieuren ein leistungsfähiges Werkzeug für die Bemessung optimaler Ankerplattenbefestigungen, dass ihre Produktivität steigert, die Entwicklung kosteneffizienterer und nachhaltigerer Lösungen ermöglicht, sie letztlich bei der Auswahl des richtigen Dübels für die richtige Anwendung unterstützt und ihnen mehr Sicherheit gibt.
Entdecken Sie, wie Smart Design in PROFIS Engineering von Hilti Ihren Arbeitsablauf revolutionieren kann. Erfahren Sie mehr...

Noch keine Kommentare

Seien Sie der Erste, der diesen Artikel kommentiert!