- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Inspiration
- Sicurezza sul cantiere
- Polvere di cantiere
![Polvere di cantiere – il grande pericolo sui cantieri](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/safety/dust/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1663068486686/elektroanwendung-staub.jpeg)
Polvere di cantiere – cosa dovete sapere
La polvere sul cantiere è spesso sottovalutata. Ciò si traduce in rischi enormi per la vostra azienda – dalla salute dei vostri collaboratori a costi elevati, ma inutili, fino al fermo di cantiere e a pene pecuniarie, se nella vostra azienda non vengono applicate le leggi sull'esposizione alla polvere.
Qui trovate una panoramica approfondita dei temi principali inerenti alla polvere di cantiere.
Domande generali in tema di polvere di cantiere
Come si crea la polvere da costruzione?
Dove si lavora con calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, mattoni, piastra arenaria calcarea, legno e materiali compositi, si forma polvere. Mentre la polvere grossolana fuoriesce nuovamente dal corpo, le pericolose particelle di polvere sottile presenti nell'aria si fissano nei polmoni e possono provocare gravi danni alla salute. Soprattutto nei lavori di costruzione all'interno, ovvero in ambienti chiusi, la polvere sottile diventa un problema spesso sottovalutato. Scoprite di più sui diversi tipi di polvere e sui rischi per la salute.
Che cos'è la polvere da costruzione e dove si manifesta?
I tipi di polvere più frequenti sul cantiere sono la polvere di quarzo, la polvere di legno e la polvere di asbesto. Le particelle di polvere si formano quando i relativi materiali vengono segati, perforati, smerigliati e in generale lavorati. Esistono diverse classi di polvere di cantiere: da un lato c'è la polvere respirabile, che raggiunge i polmoni passando dalle vie respiratorie durante l'inalazione e che in parte può essere espulsa di nuovo attraverso la tosse, dall'altro c'è la polvere inalabile, più pericolosa, che raggiunge gli alveoli polmonari, nei quali si deposita permanentemente. Il problema è che la polvere di cantiere è molto più pericolosa della comune polvere domestica e, in caso di continua inalazione, può provocare nel lungo termine gravi danni alla salute. Oltre alla salute dei collaboratori la polvere di cantiere compromette anche l'efficacia dei vostri attrezzi e i processi di lavoro sul cantiere. Poiché le direttive UE per la polvere di quarzo sono state inasprite, vi invitiamo a informarvi sulla base della panoramica qui presentata o del nostro opuscolo informativo gratuito sull'importante tema della polvere di cantiere.