PLANIFIER LES OPÉRATIONS ? EN VERSION NUMÉRIQUE, C'EST ENCORE MIEUX
En logistique, en usine ou sur votre chantier, les processus numériques garantissent une planification fiable des ressources
![Employé de Hilti dans le centre logistique avec un scanner à bras](/content/hilti/E3/CH/fr/business/news-events/magazine/directory/trends/robotic-logistics/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1566567562309.jpg)
Les processus numérisés créent la liberté dans la logistique et la production
Le parcours allant de la fabrication jusqu'au lieu d'utilisation des marchandises, en passant par les centres de distribution, est donc totalement numérisé : des calculs en temps réel indiquent en permanence combien de commandes sont parvenues où, et comment les articles peuvent rejoindre leur destination le plus rapidement possible. Dans quel entrepôt l'article est-il déjà présent et cet entrepôt se situe-t-il à proximité ? Est-il nécessaire de franchir des frontières ? Où en est la fabrication avec réapprovisionnement ; Lle client a-t-il exprimé des souhaits particuliers au sujet de l'emballage et du marquage ?
Dans la chaîne logistique, la fabrication est aussi un point de départ logique pour la saisie numérique. « La numérisation assure la transparence, qui doit de toute urgence s'imposer dans le contexte de la fabrication. Elle seule garantit une prévisibilité continue. En contrepartie, elle permet d'intercaler des projets urgents, si besoin est, ce qui arrive fréquemment, par exemple, avec les projets de protection incendie », explique Dagmar Reinerth, Group Manager Logistics chez Hilti.
![Hilti employé de Hilti Brandschutzprodukte Production devant quatre écrans](/content/hilti/E3/CH/fr/business/news-events/magazine/directory/trends/robotic-logistics/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_2143406306/image.img.1920.medium.jpg/1566567599272.jpg)
Mais que recouvre la numérisation dans le domaine de la fabrication ? Un petit tour dans la zone de fabrication des produits coupe-feu avec Nikolas Rieble, Product Engineering Specialist chez Hilti, fournit une réponse à cette question : chaque ligne de production est ici équipée d'un écran. Il est possible de savoir au premier coup d'œil quels sont les niveaux des stocks sur la ligne, quel est le taux d'erreur et quand certains domaines fonctionnels de la ligne doivent être attendus pour garantir un déroulement optimal.
« Il s'agit d'une simplification pour les collaborateurs. Ils peuvent planifier leur travail quotidien en toute autonomie : quand remplir à nouveau les stocks de matériaux et quand nettoyer la trémie ? » Nikolas Rieble montre une trémie de remplissage et explique que les dépôts de matériaux peuvent facilement causer un « caillot artériel » et entraîner par la même occasion l'interruption de la ligne. « Aussi important : quand puis-je tranquillement faire une pause, parce que je n'ai rien à faire sur la ligne pour le moment ? », poursuit-il. Cet aspect est important : un arrêt de la ligne dû à un manque de matériau au mauvais moment fait perdre un temps précieux et donc, de l'argent.
Les données cumulées de toutes les lignes d'un flux de l'usine sont centralisées sur des Whiteboards. Les données en temps réel des niveaux des stocks, de la fiabilité des machines, des sources d'erreur, du taux d'utilisation, des chiffres de la production et des rebuts y sont évaluées, ce qui aide à détecter les problèmes sur les machines et les pannes éventuelles, ainsi qu'à planifier de manière judicieuse les réparations nécessaires.
![Un collaborateur de Hilti dans le centre logistique emballe un colis devant un ordinateur](/content/hilti/E3/CH/fr/business/news-events/magazine/directory/trends/robotic-logistics/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1566567631821.jpg)
« Voilà tout l'intérêt de la numérisation », déclare Nikolas Rieble, en jetant un œil au grand écran qui affiche à tous les collaborateurs les résultats d'analyse des flux de l'usine. « Toutes les informations existantes sont ainsi affichées et les collaborateurs peuvent les exploiter utilement. »
Autres articles intéressants