Le Magazine Hilti
5 conseils pour prolonger la durée de vie des batteries de vos appareils
Juillet 2020 I 3 minutes I Technologie des batteries
La faible puissance des batteries occasionne des désagréments et des retards de chantier. Ces 5 conseils vous aideront à garder vos batteries en bon état – et à profiter d’un flux de travail fluide et ininterrompu avec les appareils sans fil.
En savoir plusRepensé, mieux pensé
Juillet 2020 I 4 minutes I Entreprises, compétence
Faire évoluer les produits et services et proposer des solutions professionnelles – Hilti l'a fait une nouvelle fois en 2019 et est restée fidèle au principe : « Nous construisons un meilleur avenir ». Ces moments particuliers de l'année 2019 montrent l'ardeur que nous mettons à notre travail quotidien.
En savoir plus5 tendances importantes dans la construction
Mai 2020 I 4 minutes I Technologie du bâtiment
Ces cinq tendances qui font avancer l'industrie : du drone au béton auto-cicatrisant.
En savoir plusAujourd’hui le béton se tricote
Mai 2020 I 7 minutes I Matériau de base
Le béton est un matériau clé dans l’industrie de la construction mondiale. Mais qui l’a inventé, quels en sont les nouveaux types, comment est-il utilisé aujourd’hui, comment sera t-il utilisé demain ? Ces 5 faits à propos du béton pourraient vous surprendre.
En savoir plusConstruire en double pour faire des économies
Mai 2020 I 4 minutes I Numérisation, BIM, compétence, rail d'ancrage HAC
Cela paraît impossible, et c'est pourtant la réalité du service de projet BIM. Le bâtiment est créé numériquement avant de passer au chantier concret. Cela permet de nombreuses optimisations qui représentent une économie de temps et de matériau qui peut atteindre 60%. Vous apprendrez dans cet entretien comment cela fonctionne précisément.
En savoir plusLa fameuse mallette rouge
Mai 2020 I 3 minutes I Entreprises, compétence
Depuis près de 50 ans, les mallettes rouges Hilti sont partout sur les chantiers du monde entier. Elles cachent non seulement des outils, mais aussi une grande part de l'histoire de l'entreprise. Découvrez comment la mallette est devenue célèbre, et quelle était sa couleur d'origine.
En savoir plusLa protection au travail dans les métiers de la construction
Avril 2020 I 4 minutes I Protection du travail
La santé et la sécurité dans le secteur de la construction : Le risque d'accident du travail est plus élevé dans le secteur de la construction que dans les autres secteurs de l'économie.
En savoir plusNumérisation – un projet commun
Avril 2020 I 6 minutes I Numérisation, BIM, compétence
Comment la numérisation dans le secteur de la construction peut-elle réussir ? La méthode BIM offre aux petites comme aux grandes entreprises la possibilité d'accroître leur productivité et d'améliorer leur collaboration.
En savoir plusForum d‘experts BIM – la numérisation du chantier
Avril 2020 I 3 minutes I Numérisation, BIM, compétence
Les acteurs du marché sont tous d‘accord pour dire que les projets de construction doivent gagner en transparence et en productivité. Cela passe par l’introduction de nouvelles technologies, de nouvelles normes, de nouveaux processus et de nouvelles formes de collaboration.
En savoir plusLe contact personnel conserve toute son importance
Avril 2020 I 4 minutes I Hilti Stores
Le coronavirus ne s'arrête pas à l'entrée des chantiers suisses et place les entreprises devant des défis de taille. C'est également le cas pour Hilti. Nicole Brodbeck, responsable des canaux de distribution, explique comment Hilti a réagi aux directives de l'OFSP, pourquoi les Hilti Stores rouvrent désormais et pour quelles raisons le face-à-face avec les clients reste un atout indéniable.
En savoir plusUn outil contre la pénurie de main-d’œuvre
Mars 2020 I 4 minutes I Entreprise et personnes
La situation est compliquée : Alors que la situation des commandes atteint un niveau record, de plus en plus d'entreprises ne trouvent pas suffisamment de salariés. Mais il y a une opportunité : la formation en entreprise. Grâce à ces conseils, vous pouvez à nouveau trouver suffisamment de stagiaires qui sont enthousiastes pour votre entreprise.
En savoir plus5 solutions de mesure TOP pour votre projet
Mars 2020 I 5 minutes I Technologie des batteries, technologie de mesure
Quel est l'instrument de mesure le mieux adapté à vos tâches principales ? Vous trouverez ici les cinq meilleures solutions pour chaque phase du projet de construction.
En savoir plusComment rester attractif en tant qu'employeur
Mars 2020 I 4 minutes I Entreprise et personnes
Quand un employeur est-il attractif ? La réponse change avec une nouvelle génération d'employés. Lisez comment vous pouvez vous positionner comme un employeur désirable en période de pénurie de compétences.
En savoir plusUne bonne culture d'entreprise
Mars 2020 I 4 minutes I Entreprise et personnes
Développer les talents et envisager l'avenir ensemble, c'est ainsi que l'on fidélise les employés. Lisez l'interview de Mandy Thumm, Hilti Employer Branding, pour découvrir comment les employeurs peuvent relever ce défi en termes concrets.
En savoir plusInterconnecte le travail d’équipe
Mars 2020 I 3 minutes I Logiciel
Avec PROFIS Engineering, vous concevez de manière sûre et économique – et bénéficiez d'un échange d'informations rapide et sans erreur au sein de l'équipe de projet. Vous pouvez lire ici comment cela fonctionne.
En savoir plusForage et ciselage en sécurité
Mars 2020 I 2 minutes I Technologie de forage et de ciselage, technologie des batteries, construction
Obtenir la plus grande sécurité possible dans le forage et le burinage grâce à la compétence des employés et à des outils conçus dans un souci de sécurité au travail. C'est ainsi que Hilti protège vos employés.
En savoir plusUne équipe de spécialistes
Février 2020 I 3 minutes I la transformation des métaux, l'acier et la construction métallique
Couper du métal n'est pas difficile – si vous avez le bon outil à portée de main. Vous y découvrirez nos experts en découpe des métaux.
En savoir plusSysteme de compression de tubes
Février 2020 I 5 minutes I technologie des batteries
Accompagnez un spécialiste de SHK dans la vie quotidienne d'un chantier avec la presse brute à piles Hilti.
En savoir plusComment pouvons-nous assurer un avenir durable
Février 2020 I 3 minutes I environnement, durabilité
La responsabilité d'entreprise, c'est aussi faire face à la responsabilité environnementale. Le recyclage, les technologies vertes et la réduction des émissions de CO2 font donc partie de la stratégie de développement durable de Hilti.
En savoir plusLes professionnels du ponçage
Janvier 2020 I 3 minutes I acier et construction métallique
En fonction de l'application, le ponçage des métaux présente des contraintes très différentes pour l'utilisateur. Vous allez découvrir comment maîtriser toutes les applications de ponçage des métaux avec les appareils Hilti.
En savoir plusUne nouvelle dimension pour la technologie des batteries
Janvier 2020 I 2 minutes I technologie des batteries
Travaillez sans fil, indépendamment et en toute sécurité. Si la performance est bonne, la prochaine étape vers un chantier de construction sans fil est faite. Vous pouvez lire ici comment le marteau perforateur sans fil TE 60-A36 maîtrise cette balance.
En savoir plusChaque application est mieux sans fil
Janvier 2020 I 3 minutes I technologie des batteries
Une puissance élevée est-elle primordiale lorsqu'il s'agit de batterie ? Non : selon l'application, d'autres critères peuvent entrer en jeu. En savoir plus sur nos 3 plate-formes de batterie alimentant vos appareils avec la puissance requise.
En savoir plus7 faits sur les batteries que vous ne connaissiez peut-être pas
Janvier 2020 I 6 minutes I technologie des batteries
Le souffre, la chaux, et le sang d'araignée sont-ils les batteries du futur ? Quelle est la taille de la plus petite et de la plus grande batterie au monde ? Découvrez ici 7 faits sur les batteries que vous ne connaissiez peut-être pas.
En savoir plusEn avant toutes ! Sans interruption
Janvier 2020 I 2 minutes I technologie des batteries, fixation directe, construction sèche
En avant toute ! Sans interruption. L'outil de réglage Hilti BX 3-L 02 alimenté par batterie garantit un déroulement du travail simple, rapide et sans à-coups.
En savoir plusConseil personnalisé plutôt qu'achat sur Internet
Janvier 2020 I 5 minutes I Hilti Stores
Pourquoi devriez-vous aller au Hilti Store, alors qu’il y a tout sur Internet ? La réponse est simple : ici, les conseils personnalisés et l’expérience pratique sont notre priorité. Découvrez ici les témoignages de clients et de collaborateurs sur leur Hilti Store.
En savoir plusPas de crainte de surtension
Janvier 2020 I 3 minutes I acier et construction métallique
En cas de foudre, de courts-circuits, de coupures de courant : les solutions de fixation Hilti pour l'acier vous aident à protéger les bâtiments, les machines et les constructions métalliques des surtensions.
En savoir plusRivetage et clouage – en toutes situations
Décembre 2019 I 3 minutes I acier et construction métallique
Dans la deuxième partie, nous éclairons les fixations sur les structures métalliques existantes. Les domaines d'application les plus divers impliquent les exigences les plus diverses en matière de solutions de fixation – des vibrations à la corrosion.
En savoir plusClé dynamométrique – Au revoir !
Décembre 2019 I 2 minutes I travail sans fil
Êtes-vous plus soucieux de la sécurité ou de la productivité lors de l'installation d'ancrages de boulons ? Pas de question : les deux sont essentiels – et parfaitement compatibles avec le module SI-AT.
En savoir plusAvec hilti : de l'acier brut à la machine complète
Novembre 2019 I 3 minutes I acier et construction métallique
L'acier est l'un des matériaux les plus polyvalents au monde. Dans cette première partie de la série « Fixation à l'acier », nous présentons des solutions bien pensées pour la fabrication de l'acier.
Une performance de pointe sur le glacier
Novembre 2019 I 2 minutes I technologie des batteries
Un travail acharné à 3100 mètres d'altitude – Hilti technologies soutient l'un des meilleurs centres d'entraînement pour freeskiers et snowboarders sur le glacier de Stubai.
En savoir plusLa planification numérique simplifiée
Novembre 2019 I 2 minutes I technologie de mesure, BIM
Les méthodes de mesure numériques combinées à la méthode de travail BIM-to-Field vous permettent d'assurer un transfert précis du plan et des points de mesure sur le chantier et un retour au projet numérique, en particulier dans le cas de projets complexes impliquant plusieurs corps de métier.
En savoir plusLe duo gagnant pour une productivité accrue
Octobre 2019 I actualisé en février 2021 I 4 minutes I services, compétence, interview
Seul c’est bien, ensemble c’est mieux : ils sont déjà nombreux à faire confiance à la combinaison de ON!Track et du Fleet Management pour la gestion des appareils. Les clients interviewés décrivent les problèmes qu’ils ont ainsi résolus.
En savoir plusProtection incendie « made in Germany »
Septembre 2019 I 3 minutes I protection contre l'incendie, compétence
Chez Hilti, les services Développement et Production travaillent main dans la main.
Construction modulaire
Septembre 2019 I 5 minutes I construction en bois
Préfabrication en série pour plus d'efficacité dans le secteur du bâtiment.
Faire pencher la balance du côté de la sécurité en matière de protection incendie
Septembre 2019 I 4 minutes I protection contre l'incendie
Dans le domaine de la protection incendie, il convient de travailler dans le respect de la législation et de pouvoir le prouver. Notre Assistant projets, véritable gestionnaire de documentation sur la protection incendie, est une aide non négligeable, comme le montre un projet d'envergure situé à Stettin (Pologne).
En savoir plusLe bois connaît un nouvel essor
Septembre 2019 I 6 minutes I construction en bois, protection contre l'incendie
Le bois redevient un matériau de plus en plus populaire et ce, même pour la construction de bâtiments de plusieurs étages. Mais qu'en est-il du risque d’incendie ?
En savoir plusAvec Hilti, 5 garanties pour une sécurité accrue
Septembre 2019 I 3 minutes I sécurité au travail
Dans le secteur du bâtiment, la sécurité au travail concerne tous les collaborateurs. Les cinq technologies, solutions logicielles et produits suivants garantissent votre sécurité au travail au quotidien.
Planifier les opérations ? En version numérique, c'est encore mieux
Septembre 2019 I 4 minutes I logistique, numérisation
Dans la chaîne logistique, la fabrication est aussi un point de départ logique pour la saisie numérique.
Des mondes virtuels à portée de main
Septembre 2019 I 2 minutes I BIM, compétence
Hilti inaugure son BIM Experience Center à Rotterdam.
Les optimisateurs de chevilles chimiques sortis tout droit du laboratoire de chimie
Septembre 2019 I 3 minutes I technologie des chevilles, compétence
De la recherche à la production : le développement des chevilles chimiques chez Hilti.
Mieux planifier
Septembre 2019 I 3 minutes I formations
Durant nos formations, bénéficiez des dernières connaissances en matière de prescriptions et de notre grande expérience pratique.
En savoir plusPlus de compétence, plus de sécurité
Septembre 2019 I 2 minutes I formations
Les formations sur les applications limitent les risques de sécurité.
En savoir plusTop 5 dans le domaine de la protection incendie
Septembre 2019 I 3 minutes I protection contre l'incendie
Solutions Hilti de protection incendie pour une installation conforme à la loi.
En savoir plusJ'ai su comment : comment éviter les accidents et les dommages à long terme
Septembre 2019 I 6 minutes I formations
Seuls ceux qui connaissent les gros dangers permanents du travail sur le chantier peuvent les éviter.
En savoir plusFaits marquants
-
Hilti Stores – Conseil personnalisé plutôt qu'achat sur InternetUne performance de pointe sur le glacierBIM-to-Field – La planification numérique simplifiée