- Accueil
- Solutions
- Applications
- Hilti Academy

Hilti Academy
Votre plateforme de formation numérique
Hilti Academy aide les entrepreneurs à développer leurs aptitudes et leurs compétences dans leur domaine et à remplir les conditions requises pour les sujets liés à la santé et à la sécurité, à la formation des opérateurs et des poseurs et à l'obtention de certifications.
La formation est accessible sur ordinateur ou tablette 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et les progrès sont suivis sur tous les appareils, ce qui vous permet de vous entraîner aux moments qui vous conviennent.
Les activités et les résultats peuvent être suivis et mesurés afin d'identifier les lacunes en matière de compétences et de créer des opportunités d'amélioration. Les certificats peuvent être téléchargés à tout moment.
Avantages de la Hilti Academy
Disponible en plusieurs langues
Nous comprenons les défis que représente le fait de maintenir une équipe diversifiée formée et prête pour le chantier, c'est pourquoi nous proposons la plupart des formations en anglais, en espagnol et en français.
Accès 24h/24, 7 jours/7 et 365 jours par an
Les cours de la Hilti Academy sont à la demande et disponibles à votre convenance. Apprenez depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.
Des cours conçus pour presque tous les métiers
Les cours couvrent des sujets incluant la plupart des métiers et des applications pour un apprentissage et un développement continus, avec des sujets développés pour différents niveaux de compétence et d'expérience de l'utilisateur.
Certificat ou carte de formation remis à l'issue de la formation
Une fois les cours terminés, les certificats peuvent être téléchargés et sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Hilti Academy. Des notifications sont envoyées pour informer de l'expiration des certifications.
Capacités de gestion des apprenants de l'entreprise
Les gestionnaires de plateforme peuvent gérer les utilisateurs, les inscriptions aux cours, les paiements pour les achats groupés et suivre les progrès des utilisateurs. Le gestionnaire de plateforme a accès à tous les certificats des utilisateurs pour les cours suivis.
Formations disponibles
-
Formations complémentaires par l'intermédiaire de la Hilti Academy
De la formation d'opérateur pour outils d'implantation à la formation à la sécurité du forage au diamant, Hilti Academy propose des cours de formation complémentaires pour former sur certaines des dernières opérations de construction et contribuer à votre sécurité.
S'inscrire ou se connecter sur Hilti Academy pour commencer
Prise en main
S'inscrire
- Pour les nouveaux utilisateurs, inscrivez-vous ici pour le Single Sign On (SSO) de Hilti.
- Un e-mail contenant un numéro de vérification sera envoyé. Saisissez ce numéro dans l'écran SSO.
- Si vous vous êtes déjà inscrit avec le SSO sur l'une de nos autres plateformes (hilti.com, askHilti.com, etc.), vous pouvez utiliser ces identifiants pour vous connecter et commencer l'inscription sur Hilti Academy.
Vérifier l'e-mail
- Vous serez automatiquement dirigé vers Hilti Academy à partir de la page d'inscription SSO.
- Connectez-vous en utilisant l'adresse e-mail et le mot de passe que vous venez de créer.
- Sur l'écran suivant, mettez à jour vos informations personnelles et cliquez sur « Mettre à jour ». Ces informations sont utilisées pour délivrer les certificats de cours.
Sélectionnez votre/vos cours
- Décidez des cours qui vous conviennent le mieux, à vous et à votre équipe. Choisissez parmi des cours tels que la formation à la sécurité des tronçonneuses à essence, la détection par balayage du béton, la protection anti-feu des pénétrations traversantes et bien d'autres encore.
Pour les utilisateurs créés par un administrateur, tel que le gestionnaire de plateforme
- Lorsqu'un utilisateur est ajouté par un administrateur, le système génère un e-mail d'invitation demandant à l'utilisateur de se connecter ou de s'inscrire à Hilti Academy. Ces utilisateurs doivent suivre les étapes d'inscription décrites dans Comment s'inscrire à la Hilti Academy, en utilisant les mêmes adresses e-mail que celles fournies à l'origine.

Quelle licence dois-je acheter ?
Une formation pour moi
Les licences individuelles sont destinées aux particuliers qui achètent pour eux-mêmes. Lors de l'achat d'une licence individuelle, l'e-mail du compte utilisé pour acheter la formation est utilisé pour créer le compte Hilti Academy et l'utilisateur est inscrit au cours. Veuillez noter que vous ne pouvez acheter qu'une seule licence. Si vous en ajoutez, une seule licence sera attribuée et assignée à l'adresse e-mail de l'utilisateur.
Une formation pour les autres
Lors de l'achat pour un groupe, plusieurs licences peuvent être achetées et attribuées aux membres de l'équipe. L'adresse e-mail du compte utilisé pour acheter la formation est désignée comme gestionnaire de plateforme et le nombre de licences achetées est ajouté au profil. Le gestionnaire de plateforme peut alors attribuer les licences disponibles aux différents membres de l'équipe.

Vous cherchez des formations plus techniques ?
Alors que la Hilti Academy offre aux entrepreneurs l'accès à des formations et des certifications à la demande, le Centre d'ingénierie est notre communauté d'ingénieurs experts. Ask Hilti offre des crédits de formation continue et des conseils d'experts de grands professionnels de l'ingénierie.