- Home
- Lösungen
- Betriebsoptimierung
- Perspektiven & Impulse
- Whitepaper zur Datenverwaltung

IoT für mehr Produktivität auf der Baustelle
Wie das IoT bei kabellosen Werkzeugen die Produktivität in der Zukunft steigern kann
Kann man die Produktivität mit größeren, schwereren und teureren Akkugeräten steigern? Vielleicht. Aber für Projektmanager gibt es einen anderen Weg. Möchten Sie die ganze Geschichte erfahren? Laden Sie das vollständige Whitepaper unten herunter.
Datengesteuerte Dienstleistungen: Sind Sie bereit?
der Bauunternehmer
sagen, dass sie digitale Geräteverwaltung bis 2022 einführen werden
der Bauunternehmer
statten ihre Projektmanager bereites mit mobilen Geräten aus, aber nur...
der Unternehmen
... berichten, dass sie regelmäßig Apps verwenden, um auf Projektdaten zuzugreifen
der Baufachleute
sagen, dass Technologie versagt, wenn sie nicht zu bestehenden Prozessen passt
Mehr Akkus, mehr Probleme?
Leistungsstarke Akku-Geräte ersetzen kabel- und benzinbetriebene Geräte...
... aber mehr kabellose Geräte können auch zu komplexeren Werkzeugaufbewahrungen und Kompatibilitätsproblemen führen. Traditionelle Methoden – wie die Verwaltung durch Papier, inkompatible Technologie und isolierte Plattformen – sind völlig unzureichend. Diese Produktivitätsbelastungen können das Endergebnis beeinträchtigen.
Was sind die tatsächlichen Kosten für die Verwaltung eines Gerätelagers?
Direkte Kosten
- Einkauf
- Reparatur
- Wartung und Kalibrierung
Indirekte Kosten
- Die Zeit, die für die Beschaffung von Geräten, die Verwaltung von Ausfällen und die Verfolgung verlorener Geräte aufgewendet wird
- Senkt die Produktivität durch leistungsschwache Akkus
Wie können Daten helfen?
Geräte und Akkus, die mit IoT (Internet of Things) ausgestattet sind, erfassen Daten vor Ort, die dem Nutzer Echtzeitinformationen, z. B. über den Zustand der Akkus, liefern können. Aber der wahre Mehrwert wird generiert, wenn die Daten zur Back-End-Analyse in die Cloud hochgelanden werden.
Daten in Geschäftswert umwandeln
Datengesteuerte Dienste machen die Geräteverwaltung effizienter
Sobald die Baustellendaten in die Cloud hochgeladen sind, können die Beteiligten überall - vor Ort, im Büro oder sogar zu Hause - die Vorteile datengesteuerter Dienste nutzen, um in Echtzeit Transparenz über Ausrüstung, Bestand und Kosten zu erhalten.
Was können datengesteuerte Dienste für Sie tun?

Informieren, wenn ein leistungsschwaches Werkzeug oder ein Akku repariert oder ausgetauscht werden muss. In einigen Fällen kann der Austausch nahtlos erfolgen.

Ermöglichen es, Live-Bestandsprüfungen in Lagereinrichtungen durchzuführen und den letzten bekannten Standort von Werkzeugen zu ermitteln.

Identifikation von ungenutzter oder gehorteter Ausrüstung, damit diese dorthin gebracht werden kann, wo sie gebraucht wird.

Zugang zu Softwareplattformen und beratender Expertise, die zur Optimierung des Geräteparks beitragen kann.
Verwenden Sie bereits kabellose Werkzeuge?
Sie sind nur ein Upgrade davon entfernt, Produktivitätsgewinne mit IoT zu erzielen
Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass ein typisches Bauunternehmen rund 90 Stunden pro Monat einsparen kann, wenn es Cloud-basierte, datengesteuerte Dienste nutzt, um vermisste, gekennzeichnete Ausrüstungsgegenstände zu lokalisieren und sie an den richtigen Ort zu bringen. Möchten Sie mehr erfahren? Laden Sie das Whitepaper noch heute herunter.