Mit Hilti vom Rohstahl zur fertigen Maschine
Stahl ist einer der vielseitigsten Werkstoffe der Welt
![Unterschiedliche Stahlformen im Stapel](/content/hilti/E3/CH/de/business/news-und-events/magazine/directory/themed-series/fastening-on-steel/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1572518471604.jpg)
Auf Stahl befestigen in der Fertigung – mit Hilti effizient und einfach
Traditionell werden Stahlelemente in der Produktion verbunden, indem sie verschweisst oder durchgeschraubt werden. Diese Techniken stellen die Monteure vor enorme Herausforderungen, vor allem was die Effizienz der Montage angeht. Denn jede dieser Anwendungen erfordert viel Zeit und ist von äusseren Einflüssen abhängig.
Für das Durchschrauben braucht der Monteur Zugang zu beiden Seiten des zu verbauenden Stahlelements. Ausserdem wird die Oberfläche durch die Montage beschädigt, was eine Nachbearbeitung von beschichtetem Stahl unumgänglich macht. Unter einer Durchbohrung leidet auch die Traglast der Konstruktion.
Die häufigste Methode der Stahlbefestigung für Maschinen wie Krane, die hohen Belastungen ausgesetzt sind, ist das Schweissen. So sicher diese Methode als Verbindung ist, so aufwändig ist sie auch. Nur ausgebildete Schweisser dürfen die Befestigung vornehmen, denn es besteht immer ein Feuerrisiko. Der Schweissprozess ist langwierig, und die Schweissnähte benötigen eine aufwändig mehrstufige Qualitätskontrolle vom Sichten über Magnettests bis hin zu Ultraschalluntersuchungen.
Kein Nacharbeiten, keine langwierige Qualitätskontrolle und ein leichter Zugang zum Arbeitsbereich
Für diese arbeitsintensiven Aufgaben bleibt heute in der Produktion keine Zeit. Deshalb haben wir unsere neue Hilti Befestigungstechnik für Stahl auf Stahl so konzipiert, dass Installateure auch ohne grosses Vorwissen schnell und einfach montieren können.
Weitere interessante Artikel
-
Sicherheitsschulungen