- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Innovationen in der Baubranche
- Messtechnik für die Baustelle
- Rotationslaser für den Baualltag

Produktives Arbeiten mit Hilti Rotationslasern
Einfache und präzise Übertragung von Neigungen sowie horizontale und vertikale Ausrichtung von Flächen auf der Baustelle

Sichere und zuverlässige Messarbeiten

Auch auf der Baustelle kommt es zu Missgeschicken: Beispielsweise
könnte der Rotationslaser beim Transport aus der Hand rutschen. Oder er wird samt Stativ umgestossen. Situationen wie diese sind für unsere Rotationslaser kein Problem. Ihr Gehäuse ist speziell dafür entwickelt, das sensible Innenleben zuverlässig zu schützen.
Trotz ihrer sensiblen Lasertechnik funktionieren unsere Geräte selbst nach einem Sturz ebenso präzise wie davor. Um absolut sicherzugehen, führen Sie einfach eine Testmessung durch. Die Vorgehensweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Ihr Vorteil:
Sie können sich vollständig auf Ihre Aufgaben konzentrieren – auf die Höhenkontolle beim Betongiessen, auf das Ausrichten Ihrer Schalungen
oder Montagearbeiten an Boden, Wand und Decken.
Ein-Personen-Bedienung mit automatischer Selbstnivillierung

Damit Sie auf der Baustelle ebenso einfach wie präzise messen, haben wir die Bedienung unserer Rotationslaser perfektioniert: Der Laserempfänger ist gleichzeitig auch Ihre Fernbedienung für den Rotationslaser. Für eine Messung müssen Sie also nicht mehr von einem Gerät zum anderen gehen.
Sie erledigen die komplette Aufgabe vom Empfänger aus – ohne die Unterstützung einer zweiten Person.
Zudem besitzen die Hilti Rotationslaser eine automatische Ausrichtfunktion – für waagrechte und senkrechte Linien ebenso wie für Neigungen.
Das bedeutet, Sie wählen am Gerät einfach die jeweilige Funktion aus, dann positionieren Sie den Empfänger am gewünschten Zielort. Den Rest übernimmt der Rotationslaser automatisch. Seine Laserebene richtet sich nun selbsttätig und exakt auf den Empfänger aus.
Rotationslaser PR 2-HS A12
Robuster Rotationslaser für den Außeneinsatz mit 360°-Aufprallschutz. Für horizontale Anwendungen wie z.B. Deckenschalungen ausrichten, nivellieren beim Betonieren
Direkt zum ProduktNEU: Rotationslaser PR 40-22
NEU! Robuster Rotationslaser für den Außeneinsatz mit 360°-Aufprallschutz, für horizontale und vertikale Anwendungen und Neigungsfunktion. Beispielsweise Fluchtungsarbeiten am Schnurgerüst, Neigungsarbeiten in einer Ebene (Nuron Akku-Plattform)
Direkt zum ProduktRotationslaser PR 300-HV2S
Robuster Zweineigungs-Rotationslaser für den Außeneinsatz. Horizontal, Vertikal und Neigungen in zwei Ebenen. Geeignet auch für Parkrampen, Starßenbau sowie Kanäle.
Direkt zum ProduktStativ PRA 91
Stativ mit automatischer Höheneinstellung. Der PRA 91 macht die horizontale Ausrichtung zu einer einfachen Aufgabe, die von einer Person ausgeführt werden kann wie z.B. das Übertragen von Höhen und das Ausrichten der Deckenschalung.
Direkt zum Produkt
Rotationslaser der nächsten Generation
Einfach, Robust und mit Nuron-Technologie
So unterscheiden sich die Hilti Rotationslaser der nächsten Generation von anderen:
Unkompliziert: Diese Rotierer bieten ein Höchstmaß an Einfachheit für alle Aufgaben. Mit nur einer Fernbedienung und einem Empfänger vereinfachen sie die Abläufe im Arbeitsalltag. Eine intuitive Benutzeroberfläche sorgt für einen effizienten Betrieb. Das Ein-Knopf-Konzept optimiert die Arbeitsabläufe und verbessert die Gesamtqualität der Arbeit.
Effizient: Rotationslaser mit Autoalignment Funktion für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Mit dieser Funktion richtet sich der Laser automatisch auf die Nullmarke der Fernbedienung aus z.B. Fluchtungsarbeiten am Schnurgerüst
Robust: Dank eines neuen Designs sind diese Rotatoren stärker und robuster als je zuvor.
Nuron Technologie: Diese innovativen Hilti Rotationslaser ermöglichen eine vollständige Optimierung des Werkzeugparks. Alle Anwendungen sind auf einer Plattform zusammengefasst, was die Vielseitigkeit erhöht.

Das könnte Sie auch interessieren

Hilti Totalstationen
Mit digitalen Messmethoden sorgen Sie für mehr Effizienz und geringere Kosten. Unsere Hilti Totalstationen und Tablets unterstützen Sie dabei.

BIM-to-Field
Digitale Planung mit BIM erlaubt mehr Automatisierung auf der Baustelle. Hier erfahren Sie, wie Sie davon profitieren können.

Hilti Kalibrierservice
Der Hilti Kalibrierservice bringt Ihre Messsysteme wieder zurück in die Präzisionsspur: Wir testen die Genauigkeit, reinigen sie und justieren sie nach.

Hilti Flottenmanagement
Das Hilti Flottenmanagement bietet mehr als ein reines Werkzeug-Leasing. Sie arbeiten mit einer professionell verwalteten Geräteausstattung zu fixen monatlichen Kosten.
Mehr erfahren