Allgemeine Bedingungen und Hinweise Engineering Services

Beschreibung «technische Bemessung und Zeichnung» und wichtige Hinweise der Hilti Schweiz AG für die technische Beratung

Betrifft folgende Artikelnummern:

  • 2068215: Tech. Ausarbeitung Installationstechnik
  • 2192611: Technische Zeichnung (CAD)
  • 2068212: Tech. Ausarbeitung Brandschutz
  • 3599529: Seismic Berechnung Installationstechnik
  • 3703217: Technische Ausarbeitung (kostenfrei)

Beschreibung

Bemessung und Zeichnung von Hilti Installationsunterkonstruktionen im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte und Elektro, abgestimmt auf Kundenbedürfnisse und Anwendungsbedingungen.

Inhalte/ Dokumente des technischen Bemessungsservice

  • Eine vollständige Auslegung mit Hilti Profis Software inkl. pdf-Report pro Anwendung
  • Eine pdf-Zeichnung pro Anwendung
  • Eine Profis-Installationssoftwaredatei im offenen Dateiformat (.hpjx) pro Anwendung (auf Nachfrage)
  • Eine CAD-Zeichnung in offenem Dateiformat (.dwg) pro Anwendung (auf Nachfrage)

Umfang

  • Die Standardbemessung von Installationsunterkonstruktionen erfolgt mit statischer Belastung. Auf Anfrage können auch besondere Anforderungen wie seismische Belastung, Feuerbeständigkeit oder thermische Ausdehnung berücksichtigt werden. Auslegung für ermüdungsrelevante Konstruktionen, BIM-Modellierung und gutachterliche Stellungnahmen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Die Installations-Unterkonstruktionen werden ausschließlich mit Hilti Produkten ausgelegt. Die von Hilti bereitgestellte Bemessung kann nicht für Produkte von Drittanbietern verwendet werden. 
  • Die Bemessung erfolgt nach Eurocode Jede zusätzliche Bemessungsvorgabe oder lokale Vorschrift muss vom Kunden im Voraus als zusätzliche Anforderung mitgeteilt werden und bedarf der ausdrücklichen Zustimmung durch Hilti.
  • Kundenspezifische Bemessungsvorgaben oder lokale Vorschriften müssen vom Kunden im Voraus als zusätzliche Anforderung mitgeteilt werden und bedarf der ausdrücklichen Zustimmung durch Hilti.
  • In seltenen Fällen kann es sein, dass für bestimmte Anwendungen eine technische Ausarbeitung seitens Hilti nicht durchführbar ist (z.B. nicht mit dem Hilti Installationssystemportfolio abgedeckt werden kann). Dies wird klar dokumentiert und dem Kunden mitgeteilt.

Notwendige Informationen vom Kunden

  • Zur Verfügungstellung von allen Projektinformationen und-anforderungen, die zur Durchführung einer technischen Bemessung erforderlich sind. Dazu gehören u.a. die örtlichen Rahmenbedingungen, Lastangaben sowie spezielle Kundenanforderungen.
  • Pro-aktive Information und Kommunikation an Hilti sofern sich Änderungen ergeben, die die Bemessung beeinflussen.

Verrechnung

  • Die Dienstleistung wird gemäss dem Serviceangebot verrechnet. Die Servicerechnung wird nach Abschluss des gesamten Arbeitsumfangs oder bei größeren Projekten nach Abschluss von Teilabschnitten ausgestellt. 

Einzelheiten und Grenzen der Berechnungsverfahren

  • Der Kunde oder der verantwortliche Ingenieur muss die Eignung einer bestimmten Anwendung und die Auslastung der Konstriktion überprüfen und mit der tatsächlichen Gegebenheit vor Ort vergleichen. Änderungen an der Konstruktion und / oder der Bemessung können die Tragfähigkeit beeinträchtigen und müssen vom Kunden oder verantwortlichen Ingenieur bewertet werden.

  • Wenn die Stückliste Hilti Dübel enthält, verwendet die Profis Installation oder Profis MSE-Software die veröffentlichten Lastwerte aus dem aktuellen Handbuch der Befestigungstechnik (FTM) für gerissenen Beton C20/25 mit einer Mindestbauteildicke von 2,25 x hef ohne Einfluss von Achs- oder Randabständen. Die Tragfähigkeitswerte für die Dübel basieren auf der effektiven Verankerungstiefe hef (aufgeführt in der aktuellen Version des FTM). Der Kunde bzw. verantwortliche Ingenieur muss die Eignung der Dübel und die getroffenen Annahmen für seinen speziellen Anwendungsfall überprüfen.

Seismic Berechnung Installationstechnik (Art. Nr. 3599529)

  • Zusätzlich zur statischen Berechnung und Auslegung des Installationsmaterials kann der Kunde auf Wunsch eine Auslegung auf seismische Anforderungen bzw. eine Berechnung des Schienenmaterials nach Eurocode auf die aussergewöhnliche Einwirkung im Lastfall Erdbeben beziehen. Dabei ist der Kunde verantwortlich für Mitteilung der massgebenden Einwirkungen im Erdbebenfall und deren Ermittlung mittels Baugrundklassen und Bauwerksklassen. Die vom Kunden ermittelten und mitgeteilten seismischen Standort- und Bauwerksparameter nach SIA 261: «Einwirkungen auf Tragwerke» werden in der Folge auf das entsprechende Schienenmaterial angesetzt und falls nötig werden in Absprache mit dem Kunden zusätzliche Verstrebungen gegen eine horizontale seismische Ersatzkraft angebracht und in der Systemlösung integriert.
  • Die Berechnung des Befestigungsmaterials (Materialbemessung) erfolgt in jedem Fall nach Eurocode. Die Lastermittlung (Einwirkungsseite) im Erdbebenfall erfolgt gemäss lokalen Schweizer Norm SIA 261: «Einwirkungen auf Tragwerke», nach Angaben des Kunden.
  • Der Service Seismic Berechnung Installationstechnik deckt den Mehraufwand seitens Berechnung und Erstellung der Systemlösung bezüglich des zusätzlichen Installationsmateriales (Verstrebungen), nicht aber die zusätzlichen Materialkosten ab.
  • Der Service beinhaltet weder die Ermittlung der aussergewöhnlichen Einwirkung im Lastfall Erdbeben noch die Überprüfung der genannten Werte auf deren Plausibilität ab. Dies ist Sache des zuständigen Ingenieurs.
  • Die vom Kunden mitgeteilten seismischen Lasten bzw. Einwirkungen werden auf das System als statische Ersatzlast aufgebracht. Die daraus resultierenden Kräfte auf die entsprechenden Ankersysteme werden daher ebenfalls als statische Ersatzkraft angenommen und das Ankersystem infolgedessen nach dem statischen Ersatzkraftverfahren berechnet. Falls der Kunde dies wünscht, kann mittels schriftlicher Mitteilung das Ankersystem ebenfalls mittels eines Berechnungsverfahren nach EN 1992-4 auf eine seismische Einwirkung nach Lastkategorie C1 oder C2 nachgewiesen werden. 

Rechtliche Bedingungen

Angebote werden auf Grundlage der Angaben des Kunden erstellt. Diese werden in Form einer Zusammenfassung der Anfrage dargelegt. Das Angebot ist vorbehaltlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Kunden gemachten Angaben. Der Kunde muss die Zusammenfassung der Anfrage sowie die Liste der angeforderten Produkte und Leistungen selbstständig überprüfen. Hierbei gilt es, mögliche Vorgaben Dritter (wie etwa Planer und Entwickler) sowie die Einhaltung technischer (z.B. Prüfung am Gesamtsystem) und gesetzlicher Vorgaben zu berücksichtigen. Sämtliche in der Zusammenfassung der Anfrage dargestellten, vom Kunden angegebenen Kriterien für Belastung und Auslegung werden als korrekt angenommen. Berücksichtigt werden nur die in der Zusammenfassung der Anfrage dargelegten Annahmen zur Auslegung. Der Kunde ist vollumfänglich und alleinig für die Kontrolle der in der Zusammenfassung der Anfrage enthaltenen Informationen und somit für die Übereinstimmung mit den tatsächlichen Vorgaben für die Nutzanwendung verantwortlich.

Das Angebot enthält keine Montageleistungen.

Soweit in Angeboten Preise für einzelne Produkte angegeben sind, ist zu beachten, dass die relevanten Verpackungseinheiten nicht berücksichtigt sind und sich hieraus Preisabweichungen ergeben können, da die Produkte nur in bestimmten Verpackungseinheiten geliefert werden. Nicht enthaltene Artikel werden nicht von Hilti geliefert und werden daher nicht angeboten. Die angegebenen Preise sind Nettopreise und beinhalten daher keine anfallende Mehrwertsteuer. Preisänderungen sind vorbehalten. Sofern mit dem Kunden zuvor bestimmte Preisnachlässe, Zahlungs- oder Lieferbedingungen schriftlich vereinbart wurden, gelten diese.

Es gelten die einschlägigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Hilti (Schweiz) AG, abrufbar unter www.hilti.ch.

 

Adliswil, 2022

LEISTUNGSBESCHREIBUNG DOWNLOAD