- Home
- Hilti World
- MVP
- Whitepaper zur Datenverwaltung

Große Daten, nicht größere Akkus
Wie das IoT bei kabellosen Werkzeugen die Produktivität in der Zukunft steigern kann
Kann man die Produktivität mit grösseren, schwereren und teureren Akkugeräten steigern? Vielleicht. Aber für Projektmanager gibt es einen anderen Weg. Möchten Sie die ganze Geschichte erfahren? Laden Sie das vollständige Whitepaper unten herunter.
Datengesteuerte Dienstleistungen: Sind Sie bereit?
von Auftragnehmern
sagen, dass sie die digitale Vermögensverwaltung bis 2022 einführen werden
von Auftragnehmern
stellen Managern bereits mobile Geräte zur Verfügung, aber nur ...
von Auftragnehmern
... berichten, dass sie regelmässig Apps verwenden, um auf Projektdaten zuzugreifen
von Auftragnehmern
sagen, dass Technologie versagt, wenn sie nicht zu bestehenden Prozessen passt
Mehr Akkus, mehr Probleme?
Leistungsstarke Akku-Geräte ersetzen kabel- und benzinbetriebene Geräte...
... aber mehr kabellose Werkzeuge können komplexere Werkzeuglager bedeuten, wodurch traditionelle Prozesse – Papierspuren, inkompatible Technologie und isolierte Plattformen – erschreckend unzureichend werden. Diese Produktivitätsbelastungen können das Endergebnis beeinträchtigen.
Was sind die tatsächlichen Kosten für die Verwaltung eines Werkzeuglagers?
Direkte Kosten
- Einkauf
- Reparatur
- Wartung und Kalibrierung
Indirekte Kosten
- Die Zeit, die für die Beschaffung von Werkzeugen, die Verwaltung von Ausfällen und die Verfolgung verlorener Geräte aufgewendet wird
- Senkt die Produktivität durch leistungsschwache Akkus
Wie können Daten helfen?
Werkzeuge und Batterien, die mit IoT (Internet of Things) ausgestattet sind, erfassen Daten vor Ort, die dem Nutzer Echtzeitinformationen, z. B. über den Zustand der Batterie, liefern können. Aber die wahre Leistung kommt von datengesteuerten Diensten in der Cloud.
Daten in Geschäftswert umwandeln
Datengesteuerte Dienste machen die Werkzeugverwaltung effizienter
Sobald die Baustellendaten in die Cloud hochgeladen sind, können die Beteiligten überall - vor Ort, im Büro oder sogar zu Hause - die Vorteile datengesteuerter Dienste nutzen, um in Echtzeit Transparenz über Ausrüstung, Bestand und Kosten zu erhalten.
Was können datengesteuerte Dienste für Sie tun?

Informieren die Beteiligten, wenn ein leistungsschwaches Werkzeug oder ein Akku repariert oder ausgetauscht werden muss. In einigen Fällen kann der Austausch nahtlos erfolgen.

Ermöglichen Sie es Managern, Live-Bestandsprüfungen in Lagereinrichtungen durchzuführen und den letzten bekannten Standort von Werkzeugen zu ermitteln.

Identifizieren Sie ungenutzte oder gehortete Ausrüstung, damit die Manager sie sofort dorthin bringen können, wo sie gebraucht wird.

Gewähren Sie Zugang zu Softwareplattformen und beratender Expertise, die zur Optimierung des Geräteparks beitragen können.
Kontaktieren Sie unsVerwenden Sie bereits kabellose Werkzeuge?
Sie sind nur ein Upgrade davon entfernt, Produktivitätsgewinne mit IoT zu erzielen
Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass ein typisches Bauunternehmen rund 90 Stunden pro Monat einsparen kann, wenn es Cloud-basierte, datengesteuerte Dienste nutzt, um vermisste, gekennzeichnete Ausrüstungsgegenstände zu lokalisieren und sie an den richtigen Ort zu bringen. Möchten Sie mehr erfahren? Laden Sie das Whitepaper noch heute herunter.
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Sind Sie neugierig auf die Zukunft des Bauwesens? Möchten Sie über Roboter und die Digitalisierung der Baustelle sprechen? Möchten Sie Ihr Unternehmen optimieren? Füllen Sie das nachstehende Formular aus und wir melden uns bei Ihnen.