- Home
- Hilti Hero
- Akku-Werkzeuge: Dein Guide für die Baustelle | HILTI HERO
Kabelloser Durchblick: Der Akku-Guide für deine Baustelle
Hilti Verkaufsberater Christoph Ritter räumt Unklarheiten über Akkus aus dem Weg und zeigt dir, welche Akku-Werkzeuge sich am besten für dein Bauprojekt eignen.
Volle Akku-Power in der Sanitär-Heizungs-Klima-Technik
Fragst du dich, welche Akkus und Werkzeuge sich optimal für die Sanitär-Heizungs-Klima-Technik eignen? Unsere Infografik gibt dir einen Überblick über die gesamte 22-Volt-Plattform mit den optimalen Geräten für die wichtigsten Anwendungen in der Branche. Bei der Wahl des passenden Akkus für deine Geräte bist du am Hebel, denn auf der 22-Volt-Plattform sind alle Hilti Akkus mit allen Werkzeugen kompatibel. Du entscheidest, ob dir eine kompakte Grösse, viel Power und Laufzeit oder eine ausgewogene Mischung bei deiner Arbeit am wichtigsten ist.
Optimale Akkus für perfektionierte Anwendungsketten im Hoch- & Tiefbau
Im Hoch- & Tiefbau bohrst, schraubst und montierst du um einiges schneller und einfacher mit Akku-Werkzeugen. Aber unterschiedliche Anwendungen erfordern unterschiedliche Leistungen. Innerhalb der gleichen Plattform passt jede Hilti Batterie auf jedes Gerät. Es liegt also ganz bei dir, ob du einen kompakten Akku mit kürzerer Reichweite verwendest ob du lieber mit der grösseren Batterie mit langer Laufzeit arbeitest. In unserer Infografik bekommst du einen Überblick über alle Akkus der 22-Volt-Plattform und die passenden Werkzeuge für Anwendungen im Hoch- & Tiefbau.
Hast du den Durchblick schon? 6 Fragen zum Thema «Akku»
Hilti Verkaufsberater Christoph brennt für die Arbeit mit kabellosen Geräten: “Ich empfehle meinen Kunden immer das Arbeiten mit Akku-Werkzeugen, weil man damit einfach viel schneller ist und keine Kabel in den Weg kommen.” Aber die kabellose Power ist oft mit Fragen verbunden. Funktionieren Akku-Werkzeuge wirklich so gut wie Kabel-Geräte? Was mache ich, wenn meine Batterie frühzeitig leer wird? Und welchen Akku soll ich überhaupt für meine Geräte wählen? Christoph beantwortet dir die häufigsten Fragen.
1. Wie lade ich meinen Akku richtig?
Um die Langlebigkeit der Batterien zu fördern, ist es wichtig, den Akku richtig zu pflegen. Lithium-Ionen-Akkus sollten weder leer noch vollständig aufgeladen gelagert werden. Im besten Fall werden die Akkus mit 40% bis zu 50% Akkustand aufbewahrt. Li-Ionen-Akkus haben im Gegensatz zu anderen Batterien keinen Memory-Effekt mehr. Darum ist es auch nicht notwendig, dass der Akku immer vollständig auf- und entladen wird.
2. Wie lange halten Akkus im Profi-Einsatz?
Eine genaue Angabe von Ladezyklen ist immer schwierig zu bestimmen, da die Lebensdauer der Batterie auch stark von der Intensität und Häufigkeit der Nutzung abhängt. Bei den Hilti Akkus kann man jedoch grundsätzlich davon ausgehen, dass sie rund 500 Ladezyklen lang ihre bestmögliche Leistung erbringen.
3. Was tun, wenn sich der Akku während der Arbeit leert?
Am besten hat man immer eine Batterie in Betrieb und eine zweite auf der Ladestation. So kann man stets auf die zweite Batterie ausweichen, falls die erste leer wird. Aus genau diesem Grund enthalten übrigens Hilti Akku-Werkzeuge immer zwei Akkus. Wenn du eine längere Akkulaufzeit für dein Gerät herausholen willst, kannst du den Akku auch eine Amperestufe höher wählen, als du eigentlich für dein Gerät brauchst. Grundsätzlich passen ja alle Akkus auf alle Geräte. Die Wahl des Akkus hängt ganz davon ab, ob man mehr Wert auf Grösse, Power oder Laufzeit legt. In unseren Infografiken bekommst du einen Überblick über die verschiedenen Batterien und die passendsten Geräte für Anwendungen in den Branchen Hoch- & Tiefbau (Infografik herunterladen) sowie Sanitär-Heizungs-Klima-Technik (Infografik herunterladen).
4. Läuft mein Akku noch mit maximaler Leistung?
Über längere Zeit gesehen verlieren alle Batterien ihre maximale Leistung, wobei dieses Problem bei Lithium-Ionen-Batterien viel weniger stark ausgeprägt ist. Entgegenwirken kann man dem Leistungsverlust mit der richtigen Akkupflege. Weil aber jeder Akku eine gewisse Lebensdauer hat, kann der Verlust der Leistung nicht vollständig vermieden werden. Wenn du die Flotte von Hilti verwendest, kannst du den Akku direkt bei Hilti austauschen, wenn er seine maximale Leistung nicht mehr abrufen kann.
5. Haben Akku-Werkzeuge gleich viel Power wie Kabel-Geräte?
Es kommt natürlich immer auf die Branche und Anwendung an, ob ein Akku-Gerät ausreichend Leistung erbringt. Besonders in unserer 36-Volt-Plattform erreichen wir mit unseren Akku-Werkzeugen jedoch erstaunliche Leistung. Am meisten verwendet werden Akku-Geräte für Anwendungen in der 22-Volt Leistungsklasse, denn hier ist meist eine Balance aus Leistung und ergonomischer Handhabung gefragt. Unser B22 4.0 bekommt zum Beispiel im Vergleich zu einem Gewicht von 0.62 Kg und einer Ladezeit von gerade mal 41 Minuten eine Leistung von 86 Wattstunden hin.
6. Wie sorge ich dafür, dass mein Akku auf der Baustelle nicht verloren geht?
Auf der Baustelle werden Batterien und Werkzeuge besonders bei unterschiedlichen Anwendungsketten oft ausgetauscht, weitergegeben und ausgeliehen. Da kann es schnell passieren, dass am Ende des Tages die Geräte nicht mehr da sind, wo sie hingehören. Man kann aber die Akkus ganz einfach anschreiben, um Ordnung auf der kabellosen Baustelle zu behalten. Wer das nicht selbst machen will, kann auch das Hilti Flottenmanagement verwenden. Mit der Flotte werden Akkus und Werkzeuge mit Hilfe von Etiketten den Teams zugeordnet und sind zudem noch im Betriebs-Verwaltungssystem Hilti ON!Track gespeichert. Auf der Baustelle kannst du so deine Geräte einscannen und über das System direkt herausfinden, wo sich der Akku aktuell befindet. Ganz ohne zeitaufwendiges Suchen.
Hast du deinen Akku gefunden?
Im Online Shop findest du weitere Informationen über die Hilti Akkus für die unterschiedlichen Plattformen 12.6, 22 und 36 Volt.
Möchtest du die kabellose Power direkt ausprobieren? Probiere unsere Akku-Werkzeuge am besten selbst bei einer Demo direkt im Hilti Store oder auf deiner Baustelle aus!