BEFESTIGEN SIE KONTROLLIERT SICHER – AUCH OHNE DREHMOMENTSCHLÜSSEL*
Mit dem intelligenten AT-System setzen Sie Dübelverbindungen auf Knopfdruck ETA-zugelassen auch in gerissenem Beton
![](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1534244191336.jpg)
Unabhängige Studien belegen, dass mangelhaft ausgeführte Arbeiten eine der Hauptursachen für Schäden an Bauwerken sind. Und laut der amerikanischen Vereinigung der Bauinspekteure (ACIA) sind zu schwach bzw. zu fest angezogene Befestigungsmittel der zweithäufigste Beanstandungsgrund bei Bauabnahmen.
Das liegt nicht zuletzt an Werkzeugen, die nicht optimal an die Anwendung angepasst sind: Um einen Spreizdübel korrekt zu setzen, können Sie entweder einen langsamen aber präzisen Drehmomentschlüssel oder einen Drehmomentstab einsetzen. Oder Sie nutzen einen Schlagschrauber, der zwar effizient, aber nicht zugelassen ist.
Mit Hilti gehen Sie auf Nummer sicher: Mit unserem neuen AT System setzen Sie jetzt auf Knopfdruck immer mit dem korrekten Installationsmoment*. So müssen Sie keine Kompromisse mehr zwischen Produktivität und Sicherheit machen.
*Der Drehmomentschlüssel muss nur noch zur Qualitätskontrolle, nicht mehr zur eigentlichen Installation verwendet werden.
![](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1534244189162.jpg)
Das AT System besteht aus vier perfekt zusammenarbeitenden Komponenten:
- Hiti Akku-Schlagschrauber SIW 6AT-A22:
Unser neuer Akku-Schlagschrauber ist mit intelligenter Elektronik und einem besonders robusten Schlagwerk ausgestattet. Ausserdem haben wir das Vorderteil für die Arbeit an engen Stellen schlanker gestaltet. - Das intelligente Hilti Anzugsmodul SI-AT-A22:
Unser neues, kompaktes und ultraleichtes Modul kann einfach zwischen Schlagschrauber und Akku eingeschoben werden.
- Hilti AT-Software: Übertragen Sie die Installationsdaten aus dem Modul SI-AT-A22 auf einen PC und erstellen Sie detaillierte Installationsberichte
- Verbrauchsmaterialien wie Hilti Bolzenanker HST3:
Mit unserer umfangreichen Auswahl an Spreizdübeln befestigen Sie effizient und zuverlässig in gerissenem und ungerissenem Beton.
Das SI-AT-A22 Modul ist mit neuester intelligenter Technik ausgestattet, um den zulassungskonformen Anzug von Dübeln mit dem SIW 6AT-A22 Schlagschrauber zu ermöglichen.
Einfach den Barcode auf der Dübelpackung abscannen, Eingabe bestätigen, Dübel setzen - fertig. Nach getaner Arbeit können Sie das Modul an Ihren PC anschliessen und eine Übersicht über die getätigten Setzungen erstellen. So können Sie Ihrem Auftraggeber und der Bauaufsicht eine korrekte Ausführung nachweisen.