![Baustaub - die große Gafahr auf Baustellen](/content/hilti/E3/CH/de/business/business/safety/dust/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1658934675769/elektroanwendung-staub.jpeg)
Baustaub – das müssen Sie wissen
Staub auf der Baustelle wird oft unterschätzt. Dabei ergeben sich enorme Risiken für Ihr Unternehmen – von der Mitarbeitergesundheit über hohe, aber unnötige Kosten bis hin zu Baustellenstopps und Strafzahlungen, wenn Gesetze zur Staubbelastung in Ihrem Unternehmen nicht umgesetzt werden.
Hier finden Sie einen eingehenden Überblick über die wichtigsten Themen rund um das Thema Baustaub.
Allgemeine Fragen zum Thema Baustaub
Wie entsteht Baustaub?
Wo mit Beton, Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein, Holz und Verbundstoffen gearbeitet wird, entsteht Staub. Während der Grobstaub den Körper wieder verlässt, setzen sich die gefährlichen Feinstaubpartikel, die in der Luft sind, in der Lunge fest und können starke gesundheitliche Schäden verursachen. Gerade bei Bauarbeiten in Innenräumen, also geschlossenen Räumen, wird der Feinstaub zum Problem, das oft unterschätzt wird.
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Staubarten und Gesundheitsrisiken.
Was ist Baustaub und wo kommt er vor?
Die häufigsten Staubarten auf der Baustelle sind der Quarzstaub, Holzstaub und der Asbest-Staub. Staubpartikel entstehen, wenn entsprechende Materialien durchgesägt, durchgebohrt, geschliffen und allgemein bearbeitet werden. Beim Baustaub gibt es verschiedene Staubklassen: Zum einen gibt es den E-Staub, der beim Einatmen über die Atemwege in die Lunge gelangt und durch Husten teilweise wieder nach draussen befördert werden kann; zum Anderen kommt der gefährlichere A-Staub vor, der bis in die Lungenbläschen gelangt und sich dort unwiderruflich festsetzt. Das Problem ist, dass der Baustaub viel gefährlicher ist als der normale Hausstaub und bei kontinuierlicher Staubeinatmung starke gesundheitliche Langzeit-Schäden hervorruft. Neben der Mitarbeitergesundheit beeinträchtigt Baustaub zudem auch die Effektivität Ihrer Baugeräte und der Abläufe auf der Baustelle.