- Home
- Engineering
- Services für Ingenieure
- Belastungsversuch

Belastungsversuch von Dübeln
Bestimmung des Bemessungswiderstands und Prüfung der Installationsqualität für den Bau
Der Untergrund ist nicht durch die Zulassungen der Dübel abgedeckt? Oder möchten Sie die Belastbarkeit von Befestigungslösungen im Rahmen der Dokumentation prüfen? Der Hilti Belastungsversuch für Dübel kann Ihnen dabei helfen, fehlende Widerstandswerte zu ermitteln oder eine Grundlage für die Beurteilung der Setzqualität zu schaffen.
Warum sollten Sie Hilti für Belastungsversuche von Dübeln und Bewehrungseisen wählen?

Kompetente Unterstützung durch unsere Ingenieure vor Ort auf der Baustelle
Die Belastungsversuche folgen einer strengen methodischen Vorgehensweise und werden von einem von Hilti zertifizierten Team durchgeführt. Dies hilft, häufige Fehler bei Prüfungen zu vermeiden.

Prüfung zur Widerstandsbestimmung
Zug- oder Querkraftversuche, um die Bemessung von Dübeln für unbekannte oder unklare Untergrundmaterialien zu ermöglichen
An wen richtet sich der Service? Ingenieure/Planer
Wann wird der Service benötigt? Sie verfügen über unzureichende Daten zur Bestimmung der Widerstände für eine sichere, effiziente und kosteneffiziente Bemessungszulassung (z. B. technische Dokumente oder Zulassungen decken das Untergrundmaterial nicht ab). Dies ist vor allem bei Bewehrungs- oder Restaurierungsprojekten der Fall.
Warum sollte der Service genutzt werden? Grundlage für eine effiziente Bemessung mit aussagekräftigen Daten aus Prüfungen. Mehr Vertrauen in die strukturelle Festigkeit der spezifizierten Lösung.
Ergebnisse: Prüfbericht mit Last- und Verschiebungswerten, ein optionaler Bewertungsbericht mit berechnetem Dübelwiderstand.
FAQs: Prüfung zur Widerstandsbestimmung
Was enthält der Prüfbericht zur Bestimmung des Widerstands?
Der Prüfungsbericht zur Widerstandsbestimmung enthält:
- Kunden- und Baustelleninformationen
- Informationen zu Befestigungslösung und Untergrundmaterial
- Angaben zur Montage und zu Prüfgeräten
Informationen über die Prüfung und Prüfergebnisse
- Werte für Belastung und Verschiebung
- Diagramm zur Beziehung zwischen Last und Zeit und Last und Verschiebung
- Prüfbilder und Kommentare pro Versuch
Die Messung der Verschiebung ermöglicht Plausibilitätsprüfungen auf der Grundlage der Beziehung zwischen Last und Verschiebung. Sie hilft dabei, eine zuverlässigere Beurteilung von Prüfungen zur Festigkeit und Berechenbarkeit des Dübelverhaltens sicherzustellen.
- Vergleich von Prüfversuchen innerhalb derselben Prüfreihe
- Vergleich von zerstörenden oder fehlgeschlagenen Prüfversuchen mit typischen Versagenskurven
Was enthält der optionale Bewertungsbericht zur Bestimmung des Widerstands?
Der optionale Evaluierungsbericht enthält den berechneten Bemessungswiderstand auf der Grundlage von:
- EOTA TR
- British Standard
- DIBt TR (Deutschland)
- SIA (Schweiz)
- CISMA (Frankreich)
- STO (Russland)
Wie führen wir Tests durch, um den Bemessungswiderstand zu bestimmen?
Es gibt zwei Arten von Prüfungen – zerstörende und zerstörungsfreie.
Zerstörende Prüfungen
Wenn die folgenden Kriterien zutreffen, sind zerstörende Prüfungen die richtige Wahl:
- Schäden am Untergrundmaterial sind zulässig
- Untergrundmaterial ist relativ homogen
- Sie streben den maximal erreichbaren Widerstand an
Zerstörende Prüfungen sind Zug- und/oder Querkraftversuche bis zur Bruchlast des Dübels.
Die Mindestanzahl der Prüfversuche richtet sich nach der gewählten Prüf- und Evaluierungsmethode. In der Regel sind für eine angemessene Bewertung zwischen 5 und 15 Prüfversuche erforderlich.
Statistische oder vereinfachte Auswertung nach der gewählten Auswertungsmethode.
Zerstörungsfreie Prüfungen
Wenn die folgenden Kriterien zutreffen, sind zerstörungsfreie Prüfungen die richtige Wahl:
- Schäden am Untergrundmaterial sind zu vermeiden
- Untergrundmaterial ist relativ inhomogen
- Sie müssen nicht den maximal erreichbaren Widerstand erreichen
Zerstörungsfreie Prüfungen sind Zug- und/oder Querkraftversuche mit einer vordefinierten Prüflast.
Die Mindestanzahl der Prüfversuche richtet sich nach der gewählten Prüf- und Evaluierungsmethode. In der Regel sind für eine angemessene Bewertung zwischen 5 und 15 Prüfversuche erforderlich.
Berechnete Prüflast und vereinfachte Auswertung nach der gewählten Auswertungsmethode.

Validierung der Setzqualität
Holen Sie sich den Prüflastnachweis für nachträglich installierte Dübel oder Bewehrungseisen
An wen richtet sich der Service? Projektleiter und Qualitätsmanager
Wann wird der Service benötigt? Sie benötigen einen Prüflastnachweis für die Zugversuche an den nachträglich installierten Dübeln/Bewehrungseisen. Dies ist Teil der Validierung der Setzqualität für Qualitätsmanager, Projektverantwortliche oder externe Prüfer.
Warum sollte der Service genutzt werden? Dokumentation des Belastungsversuchs auf dem neuesten Stand der Technik. Mehr Vertrauen in die strukturelle Festigkeit der installierten Lösung – ohne den Fortschritt auf der Baustelle aufzuhalten.
Ergebnisse: Prüfbericht zur Vorlage bei Prüfern, Kunden und Planern sowie optionaler Bewertungsbericht mit dokumentierter Prüfungslastberechnung.
FAQs: Service zur Prüfung der Montagequalität
Was enthält der Prüfbericht zur Setzqualität des Dübels?
Der Prüfbericht enthält:
- Kunden- und Baustelleninformationen
- Informationen zu Befestigungslösung und Untergrundmaterial
- Angaben zur Montage und zu Prüfgeräten
- Informationen über die Prüfung und Prüfergebnisse:
- Werte für Last und Verschiebung
- Diagramm zur Beziehung zwischen Last und Zeit und Last und Verschiebung
- Prüfbilder und Kommentare pro Versuch
Die Messung der Verschiebung ermöglicht Plausibilitätsprüfungen auf der Grundlage der Beziehung zwischen Last und Verschiebung. Sie hilft dabei, eine zuverlässigere Beurteilung von Prüfungen zur Festigkeit und Berechenbarkeit des Dübelverhaltens sicherzustellen.
- Vergleich von Prüfversuchen innerhalb derselben Prüfreihe
- Vergleich von fehlgeschlagenen Prüfversuchen mit typischen Versagenskurven
Was beinhaltet der optionale Bericht zur Setzqualität des Dübels?
Der optionale Evaluierungsbericht enthält eine Dokumentation der Prüflastberechnung auf der Grundlage von:
- British Standard
- SIA (Schweiz)
Wie führen wir Prüfungen der Setzqualität von Dübeln und Bewehrungseisen durch?
Die Prüfungen zur Bestimmung der Setzqualität sind Zugversuche mit einer vordefinierten Prüflast, bei der weder die Befestigungslösung noch das Untergrundmaterial beschädigt werden soll.
Die Mindestanzahl der Prüfversuche richtet sich nach der gewählten Prüf- und Bewertungsmethode:
- In der Regel 2,5 Prozent oder 5 Prozent aller Befestigungslösungen in einer Anwendung
- Mindestens 3 Prüfversuche
Berechnete Prüflast und Akzeptanzkriterien entsprechend der gewählten Prüf- und Bewertungsmethode.

Grenzen der Belastungsversuche von Dübeln
Verwenden Sie die Ergebnisse unserer Belastungsversuche nur bestimmungsgemäss
Beachten Sie, dass die Prüfung eines oder mehrerer Produkte vor Ort, unabhängig vom Grund, niemals:
- als Ersatz für ein Zulassungsdokument dienen kann
- dazu dienen kann, ein bestehendes Zulassungsdokument ausser Kraft zu setzen
- dazu dienen kann, aus dem Vergleich zu schliessen, welches das «bessere» Produkt ist
- als Ersatz für eine angemessene Verankerung dienen kann
Müssen Sie eine tragende Verbindung bemessen?
Beschleunigen Sie die Planung von Verbindungen einschliesslich Stahl-zu-Beton, Beton-zu-Beton und Stahl-zu-Mauerwerk, sowie von kompletten Geländer- und wirklichkeitsnahen Ankerplattenbemessungen mit der PROFIS Engineering Software.
Entdecken Sie die Bemessungssoftware PROFIS EngineeringLassen Sie sich von anderen Ingenieuren beraten
Unsere Online-Community für Ingenieure, Ask Hilti, bietet Schulungen und Webinare zu technischen Themen von der Dübelbemessung bis hin zum ökologischen Bauen. Alternativ können Sie sich auch an unsere Ingenieure wenden, die Sie bei Ihren Herausforderungen beraten.
Entdecken Sie die Plattform Ask HiltiSchnellere, sicherere Ankerplattenbemessung
Von Stahlskeletten und Treppen bis hin zu Geländern und Sitzgelegenheiten im Freien – beschleunigen Sie die Planung und Installation Ihrer Ankerplatten, ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit einzugehen.
Verbesserung von Ankerplattenbemessung und -montage