- Home
- Engineering
- Brücke
- Tragwerksverstärkung
Tragwerksverstärkung
Allgemeine Regelungen und Anforderungen
o Aufgrund von erhöhten Anforderungen oder Schäden am Bauwerk kann die Tragsicherheit oder Gebrauchstauglichkeit von Brücken beeinträchtigt sein.
o Gründe für die Tragwerksverstärkung sind höheren Nutzlasten (Umnutzung), Änderungen am statischen System, Änderungen in den Bemessungsvorschriften (höhere anzusetzende Verkehrslasten), unzureichende effektive Betonfestigkeit, Korrosionsschäden an der Bewehrung oder Fehler bei Projektierung und Ausführung
o Prinzipiell lässt sich zwischen Ziel der Verstärkung und der Verstärkungsmassnahme unterscheiden. Typische Ziele sind die Biegeverstärkung, Querkraftverstärkung, Durchstanzverstärkung oder Versteifung des Bauteils. Um diese Ziele zu erreichen kommen in der Regel folgende Massnahmen zum Einsatz:
- Querschnittsergänzung (Aufbeton) aber auch z.B. nachträglich installierte Durchstanzpilze
- Einbringen von Bewehrung in Schlitzen
- Nachträgliche Bewehrung im inneren des Querschnitts, in Bohrlöcher eingeklebt (Schubverstärkung)

a) Nachträglich installierte Bewehrungsstäbe

b) Querschnittsvergrösserung
Anforderungen an Verankerungen in der Tragwerksverstärkung
Grundsätzlich ist in Abhängigkeit von der Art der Einwirkung als auch der Nutzungsdauer die Ertüchtigungsmassnahme zu wählen. Nach unserer Erfahrung ergeben sich folgende Anforderungen und Randbedingungen, die bei der Wahl des einzusetzenden Systems berücksichtigt werden müssen:
- Bemessungssoftware und Dokumentation notwendig
- Nachweis des Befestigungssystems (Nachweis der Eignung der Verstärkungsmassnahme durch Versuche)
- Zur Verfügung stehende Verkehrsfläche/Reduktion des Raums, Nutzhöhe
- Bauteilhöhe der zu verstärkenden Decke
- Anforderung an Abdichtung des Bauteils (Durchdringungen)
- Brandschutzanforderungen
- Bauablauf, Zugang zum zu verstärkenden Bauteil
- Temperaturbeanspruchung
- Verarbeitungs- und Aushärtezeit
- Besondere Anforderung bei der Installation (Installationstemperatur, staubfrei, Bohrverfahren)
- Material (C-Stahl, Edelstahl)
Bemessung / Normative Regelungen
Tragwerksverstärkung durch Aufbeton:
- Bemessung für statische und quasi-statische Belastung nach EOTA/TR 066 in Ergänzung zu EN1992-4
- Bemessung für Ermüdungsbeanspruchung nach EOTA/TR 066
- Qualifizierung nach EAD 3302347-00-0601
Tragwerksverstärkung mittels nachträglich installierter Bewehrung (Schubverstärkung, Erhöhung des Durchstanzwiderstandes):
- Derzeit gibt es keine Qualifizierung bzw. Bemessung auf europäischer Ebene für nachträglich installierte Querkraft- oder Durchstanzbewehrung. Bemessungsansätze werden auf Basis firmeneigener Bemessungsverfahren zur Verfügung gestellt.
- Der Bemessungsansatz für nachträglich installierte Schubbewehrung ist auf Basis der Theorie des kritischen Schubrisses entwickelt. Diese Theorie wurde ursprünglich in den 1980-er Jahren in der Schweiz entwickelt und bildet derzeit den theoretischen Hintergrund der schweizerischen Stahlbetonnorm SIA 262. Sie wurde an der EPFL Lausanne (Prof. Muttoni) auf Basis intensiver Forschung erweitert und im fib Model Code 2010 umgesetzt. Die Theorie erlaubt die Berechnung sowohl des Widerstandes als auch der Verformungskapazität von Bauteilen unter Durchstanzlasten.
- Eine entsprechende Bemessungssoftware (Hiltimethode) wird von der Fa. Hilti zur Verfügung gestellt.
- Mit den von der Fa. Hilti vorgeschlagenen Befestigungssystemen (HZA-P, HZA-R) wurden Bauteilversuche durchgeführt, um die Eignung der Systeme zur Tragwerksverstärkung nachzuweisen.
Das optimale Verankerungselement für die nachträgliche Verstärkung von Bauwerken
Tragwerksverstärkung mittels nachträglich installierter Verstärkungselemente:

HZA-P mit HIT-RE 500 V4 und Winkelplatte HZA-P
- Bemessungssoftware und Dokumentation für nachträgliche Durchstanzverstärkung. Erhalten Sie HIER den Zugang um das Hilti Design Tool Durchstanzverstärkung individuell für Ihren Computer freizuschalten.
- Nachweis der Eignung der Verstärkungsmassnahmen (Querkraftverstärkung, Durchstanzen) durch Versuche vorhanden (Berichte 11-A01-R1, 06-A01-R1C)
- Verkehrsfläche/Raum wird nicht reduziert
- Ausreichende Bauteilhöhe der zu verstärkenden Decke notwendig
- Abdichtungen bleiben intakt, geneigte Bohrungen nur von unten in die Platte rund um die Säule. Die Oberfläche der Betondeckung wird nicht zerstört
- Brandschutz durch Verschluss mit Brandschutzmörtel möglich
- Einfacher Bauablauf, effiziente Lösung für Sanierung und Verstärkung von Bauwerksstrukturen
- Verwendung auch bei begrenztem Zugang zum zu verstärkenden Bauteil möglich
- Abgedeckte Bohrverfahren (Hammerbohren, Diamantbohren mit Aufrauwerkzeug und Hohlbohren). Teil des Hilti SafeSet-Systems – keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig bei Verwendung von TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern in Verbindung mit Hilti Bausaugern
- Bohrhilfe zur Erstellung der geneigten Borhlöcher (45°) vorhanden
- Stahlqualität B500B (Bewehrungsstab) mit aufgeschweisstem C-Stahl 8.8 galvanisch verzinkt
Winkelplatte HZA-P M20 #2022893 zu bestellen: ch-technik@hilti.ch

HZA-R mit HIT-RE 500 V4
- Bemessungssoftware und Dokumentation für nachträgliche Durchstanzverstärkung. Erhalten Sie HIER den Zugang um das Hilti Design Tool Durchstanzverstärkung individuell für Ihren Computer freizuschalten.
- Nachweis der Eignung der Verstärkungsmassnahmen (Querkraftverstärkung, Durchstanzen) durch Versuche vorhanden (Berichte 11-A01-R1, 06-A01-R1C)
- Verkehrsfläche/Raum wird nicht reduziert
- Einsatz bei geringer Bauteilhöhe der zu verstärkenden Decke möglich
- Abdichtungen bleiben intakt, geneigte Bohrungen nur von unten in die Platte rund um die Säule. Die Oberfläche der Betondeckung wird nicht zerstört
- Kein Brandschutz durch Verschluss mit Brandschutzmörtel möglich
- Einfacher Bauablauf, effiziente Lösung für Sanierung und Verstärkung von Bauwerksstrukturen
- Verwendung auch bei begrenztem Zugang zum zu verstärkenden Bauteil möglich
- Abgedeckte Bohrverfahren (Hammerbohren, Diamantbohren mit Aufrauwerkzeug und Hohlbohren). Teil des Hilti SafeSet-Systems – keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig bei Verwendung von TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern in Verbindung mit Hilti Bausaugern
- Bohrhilfe zur Erstellung der geneigten Borhlöcher (45°) vorhanden
- Stahlqualität B500B (Bewehrungsstab) mit aufgeschweisstem Edelstahl A4
Zugehörige Systemprodukte
Detektion der Bestandsbewehrung / Vorbereitung

PS 300 Ferroscan
Betonscanner für Strukturanalysen von Bewehrungseisen inkl. Überdeckungsmessung und Abschätzung von Durchmessern

PS 1000 X-SCAN-SYSTEM
Effizienter Betonscanner für Strukturanalysen und zur Lokalisierung eingebetteter Objekte in mehreren Schichten

Hilti Volume Calculator App
Hilft Ihnen, Mörtel zu sparen und die Produktivität Ihrer Baustelle zu steigern
Bohren

TE 70-AVR
Sehr leistungsstarker SDS Max Bohrhammer (TE-Y) für schwere Bohr- und Meisselarbeiten in Beton, mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR)

TE-Y-GB (SDS MAX)
Bitte kontaktieren Sie Ihren Hilti-Partner, um den TE-Y-GB (SDS MAX) M16 #261862 oder M20 #261863 zu bestellen: ch-technik@hilti.com

Zuganker HZA-P
Bitte kontaktieren Sie Ihren Hilti-Partner, um den HZA-P M16x700 #2153239 oder M20x1000 #2121078 zu bestellen: ch-technik@hilti.com
Zum Produkt
TE 60 – A36
SDS Max Akku-Kombihammer mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) für schwere Bohr- und Meisselarbeiten in Beton.

TE-YX (SDS MAX) + TE-FY (SDS MAX) BOHRERVERLÄNGERUNG
SDS Max (TE-YX) Hammerbohrer der Höchsten-Leistungsklasse mit massivem Hartmetallkopf und X-Geometrie zum Bohren in armiertem Beton
Verlängerung für SDS Max (TE-Y) Hammerbohrer; 2 Teile erforderlich (TE-FY Verlängerung und TE-Y-AD Adapter)
TE-YD (SDS MAX)
Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren.
Zum Produkt
Bohrstütze HZA-P
Bitte kontaktieren Sie Ihren Hilti-Partner, um den Bohrstütze HZA-P (inkl. Adapter TE 60) #3510611 oder TE Adapter TE 70 #3525666 zu bestellen: ch-technik@hilti.com
Reinigen der Bohrungen

VC 40M-X
Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen.

HIT-DL 14 – 55 + HIT-RB 14 - 55 + Verlängerung RB 10/07
Ausblaspumpe und Reinigungsbürste

Druckluftinjektor + Verlängerung Druckluftinjektor
Reinigungsbürste
Bitte kontaktieren Sie Ihren Hilti-Partner, um den Verlängerung Druckluftinjektor M20 #336553 zu bestellen: ch-technik@hilti.com
Setzen der Bewehrungsstäbe

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55
Akku-Auspressgerät (22V) mit Injektionsverlängerung und Stauzapfen.

CP 636 BRANDSCHUTZMÖRTEL
Brandschutzmörtel der die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch grosse Öffnungen mit Kabel- und Kombidurchführungen verhindert