- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Metall trennen und schneiden
![Metall trennen und schneiden](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/metal-fabrication/metall-trennen-und-schneiden/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1692017302734/ag5d-22.jpeg)
Schneiden und Trennen von Stahl und Edelstahl
Das Sortiment der Schneidgeräte ist so vielseitig wie der Werkstoff selbst
Die Verwendung des richtigen Werkzeuges ist die Grundvoraussetzung für einen sicheren und effizienten Fortschritt auf der Baustelle.
Beim Schneiden von Metall kommt es neben dem richtigen Gerät auch auf das passend abgestimmte Sägeblatt, die richtige Schnittgeschwindigkeit und den Vorschub an.
Universelles Trennen und Schneiden mit dem Winkelschleifer
Der Winkelschleifer ist eines der am häufigsten verwendeten Geräte auf jeder Baustelle und in jeder Werkstatt, unabhängig von der Branche. Schneiden, Schleifen, Bürsten – mit seiner hohen Geschwindigkeit und den Hochleistungs-Trennscheiben ist dieses Gerät ein echter Allrounder unter den Metall-Schneide-Spezialisten. Dank seiner ergonomischen Form eignen sie sich auch in jeder noch so verzwickten Lage, ohne den Anwender zu ermüden.
Das perfekte Werkzeug für den Winkelschleifer sind die Hochleistungs-Abrasiv-Trennscheiben SPX. Sie trennen mühelos über eine lange Lebensdauer mühelos Stahl und Edelstahl.
![Metall schneiden mit AG 125-A22](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/metal-fabrication/metall-trennen-und-schneiden/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1692017356556/ag5d-22.jpeg)
Akku-Winkelschleifer AG 5D-22
Hochleistungs-Schneid- und grobe Schleifarbeiten bis 125 mm mit Totmannschalter.
Zum Produkt![Metall schneiden mit AG 4S-A22](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/metal-fabrication/metall-trennen-und-schneiden/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1692017406949/ag4s-22-2.jpeg)
Akku-Winkelschleifer AG 4S-22
Alltägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Drehzahlregulierung mit Seitenschalter.
Zum Produkt![Metall schneiden mit kabelgebundenem Winkelschleifer](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/metal-fabrication/metall-trennen-und-schneiden/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1066551272/image.coreimg.jpeg/1649686082243/metall-schneiden-winkelschleifer-mit-kabel.jpeg)
Kabelgebundene Winkelschleifer
Komplexe, langwierige und schwere Trenn- und Schneidarbeiten von Hartmetallen und Edelstählen. Für Hartmetallarbeiten empfiehlt sich ein Werkzeug mit mehr Leistung wie der AG125-19SE.
Zu den kabelgebundenen WinkelschleifernNahezu funkenfreie Kaltschnitte mit der Metallkreissäge
![Metall schneiden mit Akku-Kreissäge SCM 22-A](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/metal-fabrication/metall-trennen-und-schneiden/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1692017498542.jpg)
Kreissägen eignen sich hervorragend für die Vormontage oder Serienanwendungen auf der Baustelle. Sie schaffen mit nur einer Akku-Ladung über 100 Schnitte, zum Beispiel beim Trennen von Quadratrohren, dem Ablängen von Gewindestangen sowie präzise Geradschnitte für Gitterroste. Aber auch Schnitte in Flachstahl oder das Schneiden von Wellblechen sind mit dieser Metallhandkreissäge möglich.
Mit unter 3.2 kg Gewicht meistert sie mit der Akku-Kreissäge SC 6ML-22 auch längere Sägearbeiten am Stück und die Kreissägeblätter SCB M X-Cut schneiden zügig gerade Kaltschnitte in Stahl und Edelstahl.
Leise Schnitte in Edelstahl
![Hilti Akku-Bandsäge SB 4-A22 für leise Schnitte in Edelstahl](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/metal-fabrication/metall-trennen-und-schneiden/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1692017531327.jpg)
Die flexible, handliche Akku-Bandsäge SB 4-22 eignet sich besonders, wenn starke und geräuscharme Schnitte in unterschiedliche Materialien anstehen. Mit der Bandsäge können präzise Geradschnitte auf Edelstahlstahlrohren durchgeführt werden. Der Rohrschneideadapter verhindert ein Verrutschen und der Schnitt ist nahezu bei 90 Grad.
Und: Weil sie so kompakt ist, erreicht sie flexibel Stellen, die halbstationäre Bandsägen niemals erreichen würden. Das ist zum Beispiel bei Gewindestangen an der Decke oder Metallprofile am Schraubstock für die Vorwandmontage relevant. Die Möglichkeit schneller Kaltschnitte mit der universell einsetzbaren Bi-Metall-Messer erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Und damit auch kein Schnitt daneben geht, leuchtet die integrierte LED-Leuchte eine schattenfreie Schnittline aus.
Blechschere und Nibbler sind das perfekte Duo für die Metallverarbeitung
![Gerade Schnitte in dünne Bleche mit der Akku-Blechschere](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/metal-fabrication/metall-trennen-und-schneiden/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1740455634/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1692017583623/ssh6-22.jpeg)
Die Akku-Blechschere SSH 6-22 dient zum schnellen und sauberen Schneiden von geraden dünnen Blechen bis zu 2.5 mm. Innenausschnitte in Flachblech oder am Wickelfalzrohr lassen sich damit unkompliziert meistern. Bei der Anwendung können Sie zwischen fünf verschiedenen Schneiden wählen, die jeweils für eine andere Materialart/Materialstärke ausgelegt sind.
![Flexible Schnitte in Metall mit dem Akku-Nibbler](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/metal-fabrication/metall-trennen-und-schneiden/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1740455634/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1692017626937/spn6-22.jpeg)
Schnelle, flexible Richtungswechsel sind mit dem Akku-Nibbler SPN 6-22 und seinem drehbarem Gerätekopf in der Metallverarbeitung kein Problem. Er kann zum Schneiden dünner Metallbleche bis zu 2 mm Stärke sowie für Freiformschnitte verwendet werden. Mit Hilfe von Schablonen oder angeritzten Linien lassen sich damit Innen- und Aussenausschnitte in Flach-, Trapez- und Wellblechen realisieren – ebenso wie in C-, L- und U-Profilen.
Säbelsägen – Spezialisten für grobe Anwendungen
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/metal-fabrication/metall-trennen-und-schneiden/_jcr_content/childSections/childsection/image_text_copy_copy/image.img.1920.medium.jpg/1661158623572.jpg)
Mit der flexiblen Akku-Säbelsäge SR 6-22 für schwere Anwendungen gehen Sie auf Nummer sicher. Egal, ob es gilt, Holz, Metall oder mineralische Baustoffe zu zerkleinern, Hilti bietet die richtige Säbelsäge und das am besten geeignete Sägeblatt für die Anwendung. Im Vergleich zu anderen Säbelsägen in ihrer Leistungsklasse leistet diese etwa doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung als andere marktübliche Geräte.
Zudem ist die Arbeit an diesem Gerät dank der aktiven Vibrationsreduktion (AVR) und einem ergonomischen Design auch bei schweren Abbrucharbeiten schonend und komfortabel – auch dann, wenn der Arbeitsbereich einmal eng oder schwer zugänglich ist, zum Beispiel an der Decke oder am Boden. Und weil es gerade beim Abbruch auch einmal härter zur Sache geht, wird die kompakte Säbelsäge von einem Fiberglas verstärkten Geräte- und Akkugehäuse geschützt.
Zur Akku-Säbelsäge SR 6-22
Zu den Säbelsägeblättern für Metall
Das könnte Sie auch interessieren
![Metall schleifen mit Akku-Winkelschleifer AG 4S-A22](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/metal-fabrication/metall-trennen-und-schneiden/_jcr_content/childSections/childsection_325963387/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1692017841520/ag4s-22-3.jpeg)
Metall schleifen und polieren
Kabellose Schleifgeräte für die Metallverarbeitung von Stahl und Edelstahl.
Mehr erfahren![Metall bohren mit SF 6-A22](/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/metal-fabrication/metall-trennen-und-schneiden/_jcr_content/childSections/childsection_325963387/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1692017882295/sf6-22-3.jpeg)
Metall bohren und Vormontage
Kraftvolle Akkuschrauber zum Bohren, Setzen, Verschrauben und Verankern von Stahl und Metall.
Mehr erfahren