- Home
- Engineering
- Brücke
- Rail Bridge

Partner auf der Brücke zum Erfolg
Anwendungen im Brückenbau
Da der Entwurf sicherer Brücken oberste Priorität der Ingenieurgemeinschaft und Bauunternehmergemeinschaft ist, wurde die Verankerungstechnologie von Hilti für alle möglichen Brückenanwendungen entwickelt.
Da wir Ihr strategischer Partner sein wollen, begleiten Sie die Ingenieure von Hilti mit Beurteilungen, Analysen, Tests und Unterstützung vor Ort auch in Situationen, die weit über die üblichen Anwendungen hinausgehen.
BIM Planung im Brückenbau

Nachträglicher Bewehrungsanschluss
Bei Brückenbauwerken gibt es verschiedene Anwendungen bei denen Bewehrungseisen nachträglich eingeklebt werden. Beispiele sind Verankerungen von Randkappen, Erweiterung der Fahrbahn, Verstärkung von Brückenpfeilern und Querschnittsvergrösserung. Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse kommen entweder als Übergreifungsstoss oder als Endverankerung zur Anwendung. Welche Lösungen möglich sind und was dabei zu beachten ist finden Sie hier.

Aufbeton (Schubverbund)
Die Verstärkung von Brückenbauwerken hat in den letzten Jahren gegenüber Neubaumassnahmen deutlich an Bedeutung gewonnen. Zur schubfesten Lastübertragung zwischen der Fahrbahnplatte und der Aufbetonschicht kommen sogenannte Schubverbinder zum Einsatz.
Welche Anforderungen zu beachten sind und welche Lösungen dafür verfügbar sind finden Sie hier.

Kappenverankerung (Randbalkenverankerung)
Bei Bahnbrücken dienen oft sogenannte Randbalken (Brückenkappen) aus Beton als Abschlusselement zum Rand der Brücke. Diese Betonelemente sind mittels einer Trennschicht mit der Decke der Brücke verbunden, allerdings nicht Teil der primären Tragstruktur. Dennoch muss der Randbalken in der Lage sein hohe Lasten aufzunehmen, die aufgrund von Fahrzeuganprall bzw. Windlasten auf Fahrzeug Rückhaltesysteme bzw. Lärmschutzwände wirken, die auf den Brückenkappen befestigt sind.
Welche Anforderungen zu beachten sind und welche Lösungen dafür verfügbar sind finden Sie hier.

Tragwerksverstärkungen
Aufgrund von erhöhten Anforderungen (höheren Nutzlasten, Änderungen am statischen System, Korrosion oder Fehlern bei Projektierung und Ausführung), kann die Tragsicherheit oder Gebrauchstauglichkeit von Brücken beeinträchtigt sein. Erfahren Sie hier mehr welche Anforderungen hinsichtlich Tragwerksverstärkung zu beachten sind und welche Lösungen dafür verfügbar sind finden Sie hier.

Geländer
Bei Brückenbauwerken wird zwischen Fahrzeug-Rückhaltesystemen (Bsp. Leitplanken) und Fussgänger-Rückhaltesystemen (Geländer) unterschieden.
Geländer auf Brücken dienen somit einerseits als Absturzsicherung, aber auch zum Schutz der Passanten vor anprallenden Fahrzeugen. Finden Sie hier alles zu den Anforderungen und Lösungen von Hilti.

Medien und Entwässerungssysteme
Brückenkonstruktionen sind im Alltag enormen statischen und klimatischen Belastungen ausgesetzt. Über Brückentragwerke rollt nicht nur der Strassen-, Eisenbahn- und Güterverkehr; auch Kabel, Leitungen und Rohre werden am Brückenkörper mitgeführt – vom Elektro- oder Telekomkabel bis zu Abwasser- oder Trinkwasserrohren. Erfahren Sie mehr zu den Anforderungen und Lösungen von Hilti.

Baustelleneinrichtung
Sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung einer bestehenden Brücke müssen Konstruktionen temporär am Brückenquerschnitt bzw. den Brückenpfeilern befestigt werden. Beispiele sind Gerüste, Schalungen, Inspektionsgeräte.
Finden Sie hier alles zu den Anforderungen und Lösungen von Hilti.
Services
Software

Profis Engineering
Software für die Bemessung von nachträglich eingebrachten Verankerungen.
Mehr erfahrenReferenzen

Stadsbrug Nijmegen HIT-RE 500 V3 für Aufbeton (Schubverbund)

HIT-RE 500 V3 und 25.000 HCC-B Verbunddübel

10.000 Stück Kappenanker

18.000 Stück Kappenanker

Bau der neuen Biskupia Górka Gdańsk