- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Inspiration
- Innovazione
- Sviluppo del settore edile: come la digitalizzazione sta cambiando i nostri edifici

6 tendenze nello sviluppo del settore edile
IA, robotica e simili: come la digitalizzazione sta cambiando i nostri processi di costruzione
Il settore edile è attualmente in fase di trasformazione: i rapidi progressi tecnologici, il forte impegno per la sostenibilità e le mutevoli dinamiche del mercato del lavoro stanno ridefinendo il futuro del settore edile.
Leggete qui come le tecnologie basate sui dati e l'intelligenza artificiale stanno cambiando il settore edile, come i temi dell'efficienza delle risorse e dell'energia stanno influenzando i nuovi standard dell'edilizia e quali prospettive future e grandi progetti si profilano all'orizzonte.
1. Il BIM come forza trainante per lo sviluppo del settore edile
Dal 2023 l'uso del BIM (Building Information Modelling) è obbligatorio per i progetti di costruzione di edifici pubblici federali e sta quindi diventando sempre più importante. Nonostante questa normativa, il grado di utilizzo del BIM in Germania è vario. Soprattutto le piccole e medie imprese non sono sempre in grado di soddisfare questo requisito.
Nel processo di costruzione, il BIM non solo consente una pianificazione e un'esecuzione più efficiente dei progetti edilizi, ma migliora anche la qualità e la sostenibilità degli edifici residenziali. Le simulazioni precise dell'efficienza energetica e dell'uso dei materiali con il BIM aiutano a ridurre i costi, ad accorciare i tempi di costruzione e a minimizzare l'impatto ambientale. Il BIM consente inoltre di migliorare la comunicazione tra tutte le parti coinvolte, in modo che i progetti possano essere completati più rapidamente e in modo più economico. Gli studi dimostrano addirittura che le aziende generano una percentuale maggiore del loro fatturato con i progetti BIM.
Anche le prospettive del BIM nel principale settore edile tedesco sono promettenti. Questo perché lo Stato sta utilizzando iniziative e programmi di supporto con formazione e fornitura di risorse alle aziende per promuovere la diffusione del BIM: con l'obiettivo di consentire alle imprese edili tedesche di mantenere la propria competitività sul mercato globale.
2. Sviluppo sostenibile ed efficienza energetica nel settore edile
L' importanza degli edifici a energia quasi zero (NZEB) è aumentata in modo significativo in relazione alla legge sulla classificazione energetica degli immobili (GEG). Dalla sua introduzione nel 2020, ha regolamentato i requisiti energetici degli edifici e promosso l'uso di energie rinnovabili. L'obiettivo è quello di raggiungere un parco edifici neutrale dal punto di vista climatico entro il 2045, il che si riflette in particolare nell'aumento degli NZEB. Questi edifici generano energia sufficiente a coprire il loro fabbisogno energetico quasi nullo, stabilendo nuovi standard per gli edifici residenziali. Utilizzando tecnologie di energia rinnovabile e materiali da costruzione altamente isolanti, danno un importante contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂ della città.
Anche l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili vengono rafforzati attraverso varie iniziative e programmi di finanziamento. Ad esempio, il Federal Subsidy for Efficient Buildings (BEG) fornisce incentivi finanziari per la costruzione o la ristrutturazione di edifici.
Il dena-Gebäudereport 2024 evidenzia che, nonostante il calo dell'uso di combustibili fossili nei nuovi edifici, circa l'80% della produzione di calore negli edifici esistenti è ancora basata su combustibili fossili. È quindi urgente agire sulla strada della neutralità climatica.
3. Robotica e processi di automazione
L'uso della robotica e delle tecnologie di automazione ha portato a una significativa riduzione del lavoro manuale nei cantieri. Le soluzioni di automazione robotizzata sono sempre più utilizzate in settori quali la costruzione di edifici e lo sviluppo di infrastrutture. Queste tecnologie consentono di completare i progetti di costruzione in modo più preciso e rapido, migliorando al contempo la sicurezza sul lavoro.
Gli effetti dell'automazione sui posti di lavoro sono complessi: Da un lato, l'uso di robot, come Hilti Jaibot, può automatizzare compiti semplici e ripetitivi, liberando manodopera per attività più complesse e creative. D'altra parte, la sfida è quella di qualificare la forza lavoro esistente per gestire queste nuove tecnologie. Le aziende stanno quindi investendo sempre più in programmi di formazione per sostenere la transizione verso una produzione più automatizzata.
4. Tecnologie guidate da dati e IA
In Germania, i big data e l'IA stanno ottimizzando i progetti di costruzione attraverso una gestione efficiente delle risorse e dei tempi. La Predictive Analytics (analisi predittiva) prevede i rischi e ottimizza i requisiti dei materiali, riducendo i costi e i ritardi. Ad esempio, gli strumenti avanzati di gestione dei progetti utilizzano l'intelligenza artificiale per ottimizzare i programmi e allocare le risorse in modo più efficiente.
Tuttavia, gli aspetti della protezione dei dati sono particolarmente importanti quando si tratta di implementare l'IA e le tecnologie basate sui dati. La conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è fondamentale, soprattutto quando si trattano dati personali nei cantieri. Le aziende devono quindi assicurarsi che tutte le applicazioni data-driven proteggano la sfera privata, garantendo al contempo la sicurezza e l'integrità dei dati.
5. Ulteriore formazione e inclusione
L'industria edile tedesca sta affrontando grandi sfide sul mercato del lavoro, in particolare a causa della continua carenza di manodopera qualificata. La situazione è aggravata dai costi elevati e dalle crescenti richieste salariali. Per contrastare la carenza di manodopera qualificata, le aziende si affidano a strategie quali il miglioramento delle opportunità di formazione e le offerte di aggiornamento.
Un altro aspetto importante è la promozione della diversità e dell'inclusione nell'industria edile. Aprendo il settore a gruppi di collaboratori più eterogenei e creando ambienti di lavoro inclusivi, è possibile attrarre più talenti e ampliare la base di lavoratori.
6. Sicurezza e gestione del rischio
Il settore edile tedesco ha compiuto notevoli progressi nella tecnologia della sicurezza, in particolare grazie all'uso di tecnologie come i wearable (dispositivi indossabili) e i sensori. Questi dispositivi monitorano i parametri di salute dei lavoratori e possono emettere avvisi in caso di rilevamento di pericoli. In questo modo si evitano gli incidenti e si accorciano i tempi di intervento in caso di emergenza.
Un esempio concreto dell'uso di tali tecnologie sono i caschi intelligenti e le maschere di protezione, dotati di sensori. Questi possono, ad esempio, monitorare le condizioni ambientali o anche controllare i segni vitali per riconoscere precocemente l'esaurimento o lo stress da calore. Altre caratteristiche, ad esempio negli utensili a batteria Hilti Nuron, aumentano la sicurezza sul lavoro. Tra questi, ad esempio, i sistemi di aspirazione della polvere, la riduzione attiva delle vibrazioni per ridurre al minimo lo sforzo di mani e braccia e l'arresto rapido elettronico 3D (ATC), che riduce il rischio di contraccolpi nella smerigliatrice angolare AG 6D-22, ad esempio.
Il monitoraggio e la valutazione continui dei dati sui cantieri aiutano anche a gestire in modo proattivo i rischi per la sicurezza e a migliorare continuamente le condizioni di lavoro.
Inoltre, la legislazione tedesca in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiede e promuove misure di sicurezza complete, come una formazione regolare e norme di sicurezza rigorose.

Verso il futuro con il supporto digitale
Le tendenze che stanno emergendo nel settore delle costruzioni sono caratterizzate da innovazione, sostenibilità e adattabilità. Per questo motivo, è importante seguire gli sviluppi attuali dell'industria delle costruzioni non solo per rimanere competitivi, ma anche per dare forma a un futuro sostenibile, efficiente e tecnologicamente avanzato nel settore edile.
Vi supportiamo già con un'ampia gamma di software come ON!Track per la gestione delle risorse, lo strumento di registrazione delle ore di lavoro CrewCenter o Fieldwire, il nostro strumento per la gestione semplice dei progetti. Una volta implementate, le soluzioni digitali come queste riducono la fatica del lavoro quotidiano e cambiano a lungo termine i processi del settore edile.