- Pagina iniziale
- Progettisti
- Soluzioni per progettisti
- Panoramica dei sistemi di rinforzo

Lasciati consigliare dagli esperti!
Sistemi per il rinforzo e per il risanamento degli edifici di cemento armato
Non importa se si tratta di ponti, gallerie, edifici, parcheggi multipiano o altre costruzioni esistenti. Per i progettisti nel settore dell’edilizia di sovra- e sottostruttura e dell’ingegneria civile rinforzare le strutture esistenti a posteriori rappresenta una delle sfide maggiori.
L’aumento dei requisiti in termini di standard di costruzione, comfort di utilizzo e strategia delle migliorie causa la non conformità alle normative attuali di molti edifici. La risposta alla domanda «risanamento o ricostruzione?» si presenta come un compito complesso e articolato da affrontare caso per caso. Se in genere si preferisce la conservazione per vari motivi, come, per esempio, il risparmio di emissioni di CO2, la priorità viene data a misure di rinforzo economiche.
Saremo lieti di offrirvi una consulenza su come pianificare e definire correttamente le misure di rinforzo.
Ecco come pianificare correttamente i rinforzi delle strutture portanti
Utilizzate i nostri sistemi di rinforzo per correggere le carenze in ambito di conformità alle norme e alle certificazioni in modo efficiente e sicuro. Nell’edilizia di sovra- e sottostruttura e nell’ingegneria civile. Durante la pianificazione e la realizzazione.
Breve presentazione delle diverse tecniche e materiali di risanamento per il rinforzo degli edifici esistenti in cemento armato:

Rinforzo a punzonamento post-installato

Ancoraggio delle travi di sostegno
Realizzazione di misure di rinforzo in solo 5 passaggi
Nella pianificazione delle misure di rinforzo è importante riconoscere lo stretto legame tra progettazione ed esecuzione, poiché quest’ultima è realizzabile sulla base della correttezza e fattibilità della prima.
Per questa ragione le soluzioni integrate di rinforzo funzionano sempre meglio rispetto all’utilizzo di singoli prodotti. Pertanto Hilti ha sviluppato sistemi concepiti appositamente per tutte le tecniche di rinforzo menzionate, che vi supportano in tutte le fasi di lavoro. Potrete realizzare le tecniche di rinforzo in modo più rapido, sicuro ed economico. Le nostre soluzioni coprono praticamente tutti i passaggi dell’installazione, offrendo sistemi integrati e completi.
Questo è il processo d’installazione ottimizzato grazie alla soluzione Hilti:
1. Progettazione e dimensionamento
Con il software PROFIS Engineering Suite progetterete, dimensionerete e documenterete in modo flessibile ed efficiente i metodi di rinforzo, in conformità alle norme e ai regolamenti in vigore.
2. Rilevamento del sottosuolo
Esaminate in profondità i pavimenti, le pareti e i soffitti
Ogni sistema di rilevamento Hilti offre vantaggi specifici per le vostre necessità: dal riconoscimento in profondità dei ferri di armatura fino alla ricerca precisa dei cavi per eseguire perforazioni senza problemi. Panoramica dei nostri sistemi:
Sistema Ferroscan PS 300:
Perfetto per il riconoscimento preciso dei ferri di armatura, la valutazione del diametro dell’armatura e del copriferro, in modo affidabile e preciso.
Sistema di rilevamento PS 1000 X-Scan:
Ideale per lo scansionamento efficace di superfici di grandi dimensioni, per il rilevamento di oggetti metallici, di cavi sotto tensione e di cavi di pretensionamento nel calcestruzzo, in modo rapido e semplice.
Trovate il sistema ottimale per le vostre necessità e traete vantaggio dalla tecnologia più avanzata per ottenere il massimo dell’efficienza e della precisione.
3. Meno passaggi di lavoro grazie a sistemi di installazione integrati
Con le punte cave approvate ETA come parte integrante della catena del sistema, la pulizia del foro viene eseguita automaticamente durante la perforazione. Il risparmio in termini di tempo di lavorazione raggiunge fino al 50%. Allo stesso tempo si riducono al minimo gli errori di montaggio dovuti a una pulizia insufficiente del foro e gli operatori traggono vantaggio da una protezione efficace contro l’esposizione alla polvere.
Inoltre i perforatori e i martelli demolitori alimentati a batteria con regolazione attiva della coppia (ATC) garantiscono la sicurezza dei dipendenti, riducendo al minimo i rischi di infortuni. Per ottenere una perforazione precisa in condizioni difficili, potrete disporre di sistemi di foratura semiautomatici.
4. Fonte di risparmio
Con la nostra soluzione innovativa otterrete un riempimento dei fori ottimale, efficiente e sicuro:
Calcolo preciso della malta:
La nostra app vi permette di calcolare in anticipo e con precisione la quantità di malta necessaria. Pianificherete i progetti di ristrutturazione con la massima precisione, evitando spreco dei materiali.
Esecuzione precisa:
Grazie alla precisione degli erogatori di malta alimentati a batteria provvisti di funzione di dosaggio potrete erogare senza sforzo e senza fatica la quantità giusta, senza sprechi.
I risultati? Una riduzione del consumo di malta fino al 20% e quindi un notevole risparmio sulle spese. Traete vantaggio dalla tecnologia per rendere più rapido, sicuro ed economico il vostro lavoro.
5. Siamo a vostra disposizione
Potete contare sempre sugli ingegneri, sui tecnici e sui consulenti Hilti. Se volete, collaboreremo con voi per garantire il successo del vostro progetto di risanamento. Offriamo supporto durante la pianificazione, il dimensionamento e la stima dei costi come anche in cantiere per aiutarvi a superare le sfide in loco.
Domande e osservazioni sulla scelta delle misure di rinforzo adatte
-
La scelta del metodo di rinforzo ottimale per una struttura richiede una ponderazione attenta di diversi fattori.
Osservazioni fondamentali