- Pagina iniziale
- Progettisti
- Soluzioni per progettisti
- Rinforzo a taglio delle strutture in cemento armato

Lasciati consigliare dai massimi esperti del settore!
Rinforzo a taglio delle strutture in cemento armato
Oggi molti edifici e componenti di ponti esistenti non soddisfano più i requisiti di capacità di carico della forza di taglio in conformità all’Eurocodice 2 e quindi devono essere rinforzati in modo permanente. Il nostro sistema di rinforzo a taglio è una soluzione approvata dalle autorità edilizie e sostenibile per il miglioramento della capacità portante a taglio.
In questo caso barre filettate ad alta resistenza vengono ancorate verticalmente nell'elemento esistente mediante malta, al fine di assorbire il taglio aggiuntivo. La progettazione viene eseguita secondo EN 1992-1. Con il nostro sistema di rinforzo a taglio è possibile progettare ed eseguire capacità portanti superiori in conformità alle normative e alle approvazioni, nel settore dell’edilizia civile, infrastrutturale e ingegneristica.
Siamo lieti di offrirvi una consulenza su come pianificare e descrivere correttamente il rinforzo a taglio dei componenti in cemento armato.
Ecco come funziona HIT-SHEAR come rinforzo a taglio
Per assorbire la forza di taglio richiesta, barre filettate ad alta resistenza o barre filettate in acciaio inossidabile (A4) vengono ancorate verticalmente nell'elemento esistente mediante malta come ferri di armatura. A questo scopo si utilizza la malta ad alte prestazioni HIT-RE 500 V4.
Questo metodo della tecnologia di fissaggio si è affermato con successo nella pratica da decenni. Il sistema di rinforzo a taglio HIT assorbe la forza di trazione liberata durante la fessurazione a taglio per flessione e impedisce lo sviluppo di una fragilità del componente.
La trasmissione dei carichi avviene secondo le leggi e i meccanismi di supporto delle strutture in cemento armato. Il dimensionamento e la progettazione dettagliata del rinforzo a taglio avvengono in conformità alla norma EN 1992-1 e alla certificazione nazionale.

Paragonabile a un’armatura a staffe
Rinforzo a taglio HIT-SHEAR
Siamo convinti che la soluzione più affidabile in conformità alla norma EN1992-1 possa essere realizzata solo mediante il posizionamento ottimale del rinforzo a taglio installato a posteriori.
È fondamentale che raggiunga il più vicino possibile l’altezza dell’armatura longitudinale nella zona di compressione e che sia ancorato il più vicino possibile all’angolo di trazione. In questo modo si simula al meglio il sistema a staffe richiesto da EC2. Grazie a questa disposizione l’armatura a taglio si estende su tutta l’altezza della sezione trasversale, garantendo la massima efficacia.
Una progettazione accurata dovrebbe tenere conto di questo approccio per ottenere i risultati migliori.
L'efficacia degli elementi a taglio HIT-SHEAR varia a seconda della posizione di installazione, dipendendo dal fatto che siano ancorati sul lato teso o compresso dell'elemento da rinforzare. Se si installano gli elementi sul lato di trazione (configurazione A), l’efficacia dell’elemento aumenta del 25% rispetto all’installazione sul lato di compressione (configurazione B).
Se al momento della progettazione a causa di situazioni di carico varie non è possibile definire chiaramente le zone di tensione e di compressione, si consiglia di eseguire il dimensionamento in base alla configurazione B.

Progettazione economica e sostenibile
Il dimensionamento può essere eseguito gratuitamente con la PROFIS Engineering Suite e il relativo modulo. Il dimensionamento avviene in conformità alla norma EN 1992-1. A seconda della capacità portante richiesta la resistenza al taglio può essere ottimizzata in modo sostenibile ed economicamente vantaggioso mediante la selezione dell'angolo delle aste di compressionee dei diametri degli elementi di ancoraggio.
Il diagramma mostrato qui di fianco mostra la variabilità e l’efficienza del nostro sistema di rinforzo a taglio in funzione del diametro e confrontato con una trave priva di armatura trasversale. L'installazione della soluzione di rinforzo a taglio Hilti è idonea per elementi in cemento armato e in cemento precompresso realizzati con calcestruzzo normale delle classi di resistenza da C20/25 a C50/60, sottoposti a carichi statici, quasistatici e a sollecitazioni da fatica. Il componente da rinforzare deve possedere uno spessore minimo di hmin = 200 mm.
I 6 vantaggi principali di una progettazione e una realizzazione semplici per una maggiore sostenibilità
1. Aumento evidente della capacità di carico della forza di taglio
- Senza perforazione a gradini
- Senza cambio di punta
- Senza momento torcente
2. Soluzione approvata dalle autorità
- Un lavoro affidabile e conforme alle normative con sistemi comprovati
3. Soluzione completa per il rinforzo a taglio
Il processo di lavoro comprende:
- Progettazione e dimensionamento
- Rilevamento dei ferri di armatura con appositi rilevatori
- Calcolo preciso della quantità di malta
- Posizionamento e pulizia dei fori di perforazione in un'unica operazione mediante apparecchiature di perforazione semiautomatiche
- Riempimento rapido e preciso dei fori mediante pistola erogatrice
4. Progettazione facile e sicura con il software PROFIS Engineering
- Gratuito
- Conforme alla norma EN 1992-1 e alle certificazioni nazionali
- Consente la suddivisione dell'elemento in aree di resistenza a taglio
5. Eliminazione dei momenti di flessione indesiderati
- Grazie all'impiego del set di riempimento Hilti è possibile procedere anche in presenza di inclinazioni delle barre filettate rispetto alla superficie (ad es. nel settore dei cavalcavia)
6. Angolo variabile del puntone di compressione
- Flessibilità con angoli da 18.4° fino a 45°