- Pagina iniziale
- Progettisti
- Costruzione di ponti e gallerie
- Strato di completamento in calcestruzzo

Buona consulenza, legami forti
Rafforzamento e ripristino di costruzioni in calcestruzzo mediante strato di completamento in calcestruzzo
La crescente mobilità della popolazione e i flussi di merci in continuo aumento incrementano anche le esigenze in termini di infrastrutture. Al contempo, sempre più strutture di ponti raggiungono la fine della propria durata di vita e devono essere ristrutturate e rafforzate.
Contestualmente, continua a crescere anche la percentuale di risanamenti sia nell'ambito degli edifici a uso abitativo e commerciale sia in quello degli edifici industriali. Il rafforzamento delle attuali opere edili rappresenta un requisito indispensabile, ad esempio, per l'ampliamento delle strutture preesistenti o il cambio d'utilizzo di edifici industriali.
Rafforzamento di costruzioni in calcestruzzo preesistenti
Una soluzione estremamente efficace per il rafforzamento o ripristino di strutture portanti di ponti, solai, colonne e pareti è l'aumento della sezione trasversale mediante strato di completamento in calcestruzzo. Per garantire un comportamento omogeneo della struttura portante della nuova sezione trasversale, Hilti offre diverse soluzioni, dalla progettazione flessibile all'esecuzione sicura ed efficiente.
Tali soluzioni tengono conto sia del dimensionamento e dell'esecuzione conformi all'Eurocode 2 che della base di calcolo EOTA TR 066. In combinazione con o senza apposite malte ad alte prestazioni, ciò consente di battere nuove strade. Sono inoltre possibili verifiche per carichi statici e quasi statici e per carichi a fatica.
Le diverse soluzioni vi offrono anche la massima flessibilità nella scelta delle varie dimensioni degli elementi strutturali e soddisfano svariate esigenze tipiche degli interventi d'installazione, ad esempio la compensazione dell'altezza. In ogni caso, con SafeSet lavorerete quasi senza polvere e durante il montaggio risparmierete fino al 60% di tempo.
Rafforzamento di strutture portanti di ponti

Rafforzamento di pilastri di ponti o colonne

Rafforzamento di rivestimenti interni di gallerie

Strato di completamento in calcestruzzo compatto
L'esecuzione di un'opera edilizia con strato di completamento in calcestruzzo si può grossomodo suddividere in più fasi di lavoro: demolizione o svuotamento del vecchio strato in calcestruzzo danneggiato, irruvidimento della superficie, integrazione dei connettori antispostamento Hilti installati a posteriori, posa della nuova armatura e infine applicazione del nuovo strato di calcestruzzo.
In tutto questo, i connettori antispostamento devono garantire la trasmissione affidabile delle forze di trazione e taglio tra il nuovo e il vecchio calcestruzzo. Per quanto riguarda i connettori antispostamento Hilti, si distingue tra sistemi puramente meccanici (HCC-HUS) e sistemi basati su malta ad alte prestazioni (HCC-K, HCC-B e HCC-U). Indipendentemente dal sistema, viene praticato un foro nel calcestruzzo preesistente, avendo cura di rimuovere la polvere generata dal processo di foratura. Per farlo, Hilti offre la tecnologia SafeSet, con la quale la polvere viene automaticamente aspirata durante il processo di foratura e il foro pulito conformemente alle prescrizioni ETA. Prima che l'elemento venga inserito nel foro, in quest'ultimo viene iniettata la malta mediante uno strumento automatico o pneumatico.
Perché i connettori antispostamento Punzonare i ganci nella pratica
Valore dimensionamento della lunghezza ancoraggio

- Ai sensi di EOTA TR 069, possono essere dimensionati solo i connettori antispostamento installati a posteriori con qualifica EAD 332347-00-0601.
- Il valore di dimensionamento della lunghezza di ancoraggio ai sensi di EN 1992-1-1, con lbd ovvero lb,eq, non può di norma essere alloggiato nell'elemento strutturale con dei cancani.
- Il valore di dimensionamento della lunghezza di ancoraggio dei cancani deve essere comprovato nel calcestruzzo nuovo e in quello precedente.
Comportamento direzionale della struttura portante

- Non essendo a rotazione simmetrica, quando sottoposti a trazione, trazione trasversale e flessione, i cancani dovrebbero comportarsi in base alla direzione. Questo comportamento direzionale non è stato ancora stimato.
Il software adatto per le vostre soluzioni con strati di completamento in calcestruzzo
Modulo PROFIS Engineering

Per la verifica dei rafforzamenti con strati di completamento in calcestruzzo, vi invitiamo a utilizzare il modulo Strato di completamento in calcestruzzo del nostro PROFIS Engineering Suite.
Strumento di dimensionamento per il rafforzamento al punzonamento

Per il software di dimensionamento, inclusa la documentazione, potete richiedere un'attivazione individuale per il vostro PC per l'utilizzazione dell'Hilti Design Tool per rafforzamento al punzonamento.
Prodotti di sistema associati

Rilevamento dell'armatura esistente / Preparazione
Acquisizione di informazioni su pavimenti, pareti e soffitti
Erogatori per tasselli chimici
Un dispenser a batteria per tutte le malte ad iniezione di Hilti. Un dosatura precisa consente di risparmiare fino al 30% di malta ad iniezione.
Al portafoglio di erogatori
Risparmiare fino al 60% di tempo con SafeSet
Grazie all'omologazione delle punte cave di Hilti come sistema di pulizia dei fori forati integrato per le malte ad iniezione, potrete non solo garantire la corretta pulizia dei fori forati, ma anche risparmiarvi un'intera fase di lavoro.
Installazione produttiva con SafeSet
Un nuovo concetto di malta ad iniezione
Quale malta ad iniezione è adatta a quali applicazioni?
Come posso risparmiare con la malta ad iniezione?
Tutte le malte ad iniezione possono fare tutto?