Prodotti

Nella nostra area stampa si trovano informazioni e immagini a supporto del vostro reporting redazionale tramite Hilti.

Per ulteriori domande siamo a vostra completa disposizione.

Comunicato stampa

  • TE 50-AVR (3rd Generation), Rebar holes with TE-YD and TE DRS-Y

    Evoluzione del classico attrezzo TE 50-AVR di Hilti

    Hilti lancia sul mercato la terza generazione del popolare perforatore combinato TE 50-AVR. Il potente e tuttavia leggero perforatore combinato esplica tutte le sue qualità nella perforazione e nella scalpellatura nel calcestruzzo ed è dotato per la prima volta di un cavo di alimentazione removibile.

    Per saperne di più
    DD-WMS 100

    Sistema di gestione dell’acqua Hilti DD-WMS 100

    Con il nuovo sistema di gestione dell’acqua DD-WMS 100 Hilti ha sviluppato un prodotto per tutti gli attrezzi di perforazione al diamante, che grazie al trattamento dell’acqua integrato consente di lavorare non solo in modo più veloce, ma anche più pulito.

    Per saperne di più
    Jobsite supervisor takes horizontal measurement with PD-C_PD-CS from a steel beam, side view

    Misuratore laser PD-C

    Il nuovo misuratore laser PD-C di Hilti coniuga l’interfaccia di uno smartphone alle numerose funzioni di un misuratore di distanza laser.

    Per saperne di più
    TE 3-M

    Nuovo perforatore TE 3

    La serie TE di Hilti dà il benvenuto a un nuovo prodotto, il perforatore TE 3, uno strumento versatile e di rapido utilizzo, in grado di svolgere alla perfezione operazioni di foratura, scalpellatura e avvitamento.

    Per saperne di più
    TE 30-ATC

    Nuovo perforatore combinato TE 30-ATC

    Il nuovo perforatore combinato TE 30-ATC completa la gamma di perforatori combinati Hilti con uno strumento potente e leggero per le applicazioni di serie nell'edilizia del soprasuolo e del sottosuolo.

    Per saperne di più

    Nuovo laser rotante PR 300-HV2S

    Al bauma di Monaco Hilti presenta un nuovo laser rotante pensato appositamente per gli specialisti del genio civile, che non si sbilancia mai.

    Per saperne di più
    TE 4-A22

    Perforatore a batteria TE 4-A22

    Hilti lancia sul mercato il perforatore di grande successo TE 4-A22 ora disponibile nella seconda generazione con aspirazione per la polvere DRS.

    Per saperne di più
    Cordless Angle Grinder

    L'hightech archivia i cavi

    Le batterie negli utensili elettronici di Hilti devono soprattutto fare una cosa: garantire le prestazioni. Questo è possibile solo con una perfetta interazione fra tecnica ed elettronica, che riguarda non solo la batteria, ma anche il caricabatterie e l'apparecchio stesso.

    Per saperne di più
    Please enter alternative text here (optional)

    Libertà senza fili

    Senza fili per perforare, avvitare, segare, levigare: la gamma da 22 volt con ormai 16 utensili è la gamma di apparecchi a batteria più ampia di Hilti.

    Per saperne di più

Contatto per la stampa Hilti Svizzera

Contatto per la stampa Hilti Gruppe