- Pagina iniziale
- Progettisti
- Fissaggio di piastre base
Intuizioni realizzabili con le strutture in acciaio
L'impossibile era ieri
Oggigiorno le strutture in acciaio offrono possibilità che solo pochi anni fa sembravano impensabili.
Diamo uno sguardo alle problematiche e alle soluzioni legate alle strutture di acciaio.
di tasselli
applicati ogni anno in Svizzera
di perdite economiche
accidentali per l'economia nazionale
di imprese
attive nel settore edile nell'UE
Le sfide
Tutto è frutto di un'intuizione. La più grande sfida per gli specificatori sta nel riuscire a realizzare concretamente un progetto architettonico. Le tecnologie di produzione attuali ci consentono di costruire strutture ritenute impensabili fino a qualche anno fa. Il calcestruzzo ad alta resistenza, le strutture in acciaio e vetro progettate a computer e il calcestruzzo altamente rinforzato sono solo alcuni esempi di quanto sia stato realizzato negli ultimi anni.
Allo stesso tempo, per realizzare un edificio gli specificatori devono essere in grado di soddisfare esigenze complesse.
In pratica devono
- garantire i massimi standard qualitativi rapportati allo stato dell'arte attuale
- finire il progetto nel rispetto dei tempi e del budget finanziario prestabiliti, garantendo un utilizzo flessibile dell'edificio
- gestire i subappaltatori
- garantire l'utilizzo flessibile dell'edificio

Strutture in acciaio
Le strutture in acciaio sono la spina dorsale degli edifici moderni. Nel contempo, ogni struttura in acciaio deve essere collegata al materiale di base, principalmente calcestruzzo.
Nonostante questo possa sembrare un problema minore rispetto all'intero processo di costruzione, nella prima fase di progettazione è importante dimostrare cosa sia possibile realizzare. I particolari della fase successiva serviranno a dimostrare le modalità di realizzazione.
A volte, la vita reale è la dimostrazione pratica che può capitare che i migliori tra i progetti non funzionino come volevamo. Siamo tutti consapevoli di progetti che hanno subito un ritardo o che non hanno rispettato il budget.
Consiglio

Il tempo è denaro. In questo mondo in rapida trasformazione è essenziale saper lavorare in modo efficiente, con il coinvolgimento di tutte le parti. Il software e i servizi possono essere di aiuto a tutti i membri di un team affinché possano affrontare sempre nel modo migliore le proprie sfide. La puntualità nella comunicazione e nella collaborazione all'interno di un team allargato è la chiave del successo di un progetto.

Rispettare scadenze e costi. Uno specificatore deve saper rispondere alle seguenti domande: qual è la soluzione migliore per il mio progetto? Come posso avere la certezza di aver considerato tutti gli aspetti pertinenti, dai costi alla disponibilità e alle restrizioni tecniche? Le soluzioni integrate aiutano a trovare le risposte giuste a queste domande.

È meglio evitare i problemi piuttosto che doverli risolvere. La formazione del team, il software adeguato con soluzioni intelligenti rappresentano i mezzi che consentono di evitare i problemi.

Nessuno è perfetto.Per quanto perfetta possa essere la pianificazione, in cantiere possono sempre sorgere delle difficoltà. Esse vanno affrontate con professionalità e tempestività. Un team forte e un partner forte possono essere di aiuto in queste situazioni.
Soluzioni

Flussi di lavoro ottimali
Hilti offre un pacchetto completo di servizi e software per supportare gli specificatori nella gestione del progetto.
Tra questi rientrano il software PROFIS, i testi di capitolato, il test in cantiere e la consulenza di ingegneri Hilti in ufficio e in cantiere.
Soluzioni integrate per un progetto economico
Anche nelle situazioni difficili, i nostri servizi, software e prodotti d'eccellenza Hilti assistono gli specificatori nell'elaborazione di un progetto economico, facendo risparmiare denaro nel processo. Per es., grazie a una riduzione nella quantità di tasselli o del tempo d'installazione, minimizzando le dimensioni della piastra di base.

Evitare i problemi
I prodotti intelligenti aiutano lo specificatore e l'installatore a evitare i problemi.
Hilti offre un pacchetto completo di servizi, formazione compreso: gli schemi di progettazione ottimizzati si possono imparare. Per esempio, si impara come e quando scegliere un tassello, come collegare il progetto di un tassello a un altro software, ecc.
Soluzione dei problemi
La nostra lunga storia di successi internazionali è la dimostrazione dell'esperienza che Hilti ha maturato nella risoluzione dei problemi in qualsiasi fase del progetto - dalla prima all'ultima fase in cantiere, pur dovendo rispettare rigorosi vincoli tecnici.
Alcuni esempi sono scelte progettuali, progetto di chiodi in calcestruzzo a bassa/alta resistenza / muratura vecchia, oppure soluzioni in cantiere per installazioni scorrette (diametro di foro sbagliato, posizionamento del foro, calcestruzzo con altro grado di armatura).
Crea la tua storia
HILTI OFFRE NUMEROSI SERVIZI, SOFTWARE E STRUMENTI CHE VI ASSISTONO CON EFFICIENZA NELLE VOSTRE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Servizi:
Sappiamo quanto possa essere oneroso mantenere i progetti complessi costantemente aggiornati.
Qui troverete una selezione dei nostri servizi che possono assistervi nel vostro lavoro quotidiano:
- Software PROFIS
- Omologazioni / Dati tecnici
- Formazione
- Assistenza tecnica
- Testi di capitolato
- Prova in sito
Gamma:
I nostri prodotti sono progettati in modo da assistervi nella corretta realizzazione dei vostri progetti. Qui troverete una selezione di prodotti che possono rivelarsi utili nei fissaggi a tassello:
HIT-HY 200-A V3: resina chimica per massime prestazioni nei fissaggi di carichi pesanti e ferri di ripresa post-installati
HIT-HY 270: resina chimica per massime prestazioni in muratura
HUS3: ancorante a vite per massime prestazioni
HST3: ancorante a espansione per le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato e in presenza di carichi sismici