- Pagina iniziale
- Conformità ON!Track

La conformità diventa semplice
Migliorare facilmente la sicurezza ed evitare penali
Il software di gestione e tracciamento delle apparecchiature ON!Track automatizza e semplifica la conformità per aiutarvi a risparmiare tempo ed evitare multe. Vi avvisa quando gli attrezzi hanno bisogno di manutenzione o verifica. Vi informa in anticipo quando è ora di rinnovare un corso di formazione o un certificato.

Un sistema obsoleto per la gestione della conformità può costarvi...

Perdita di tempo
Dover controllare e monitorare manualmente i documenti cartacei, lo status della conformità, gli intervalli di ispezione e fattori simili è estremamente dispendioso in termini di tempo e denaro.

Errori costosi
Con sistemi non digitalizzati, è molto più facile commettere errori. Se accidentalmente dimenticate di rinnovare la certificazione per la Salute e sicurezza, è possibile che incorriate in multe pesanti

Pratiche di lavoro non sicure
Se al vostro sistema sfuggono gli intervalli di ispezione e manutenzione, è possibile che i vostri operai finiscano per utilizzare apparecchiature non sicure.

Perdita di lavoro
Molti contratti vengono assegnati alla condizione che si rispettino criteri di accreditamento e formazione specifici. Trascurare di effettuare dei rinnovi comporta rischiare di violare termini contrattuali o non essere considerati per un lavoro in futuro.

Mai più programmi di conformità non rispettati
Testato, sottoposto a manutenzione, verificato
Quando un qualsiasi asset del vostro inventario deve essere testato, necessita di manutenzione o di una verifica dell'accuratezza, ON!Track avvisa automaticamente le persone responsabili, garantendovi che l'apparecchiatura del vostro cantiere sia sempre sicura e conforme.

TEMPI DI INATTIVITÀ A CAUSA DELLA DOCUMENTAZIONE?
Basta frugare tra mille documenti cartacei: siate sempre pronti per qualsiasi controllo
Siate sempre pronti per qualsiasi controllo di tutta la vostra apparecchiatura, grazie alla gestione in “un solo click” dei rapporti giornalieri e della documentazione relativa alla sicurezza
- Aiutate le vostre squadre a beneficiare sempre delle massime condizioni di sicurezza aggiornando le certificazioni di sicurezza in formato digitale
- Ricevete avvisi sulle date di rinnovo di corsi di formazione e certificazioni
- Gestite in modo efficiente i documenti relativi alle certificazioni per le richieste degli ispettori
- Scoprite immediatamente chi è certificato per lavorare con determinati attrezzi e apparecchiature prima di consegnargli le risorse
COME FUNZIONA ON!TRACK?

Cosa posso gestire?
- Certificati e date
- Attrezzi
- Piccoli attrezzi
- Materiali di consumo
(indipendentemente dal tipo, modello o fabbricante)

Come lo gestisco?
- ID univoco
- Tag Bluetooth
- Tag codici a barre
- Soluzione su cloud disponibile 24/7

Quale assistenza ottengo?
- Consulenze in loco
- Soluzione personalizzata
- Implementazione completa con caricamento di dati e tagging delle apparecchiature del cantiere
- Formazione in loco e supporto per la gestione delle modifiche
- Eccellente assistenza alla clientela