- Pagina iniziale
- Other
- MVP
- Whitepaper per la sicurezza nel settore edile

Condizioni lavorative più sicure grazie alla tecnologia
Strategie per un cantiere con condizioni di lavoro più sane e sicure
Il miglioramento della sicurezza e della salute sul cantiere dipende dalla cultura manageriale. Ma la tecnologia può essere di aiuto. Vuoi saperne di più? Scarica il whitepaper completo qui sotto.
Punti critici che fanno male davvero
di tutti gli incidenti sul lavoro
verificatisi nel settore edile negli Stati Uniti nel 2019
e malattie
registrate dalle imprese del settore edile negli Stati Uniti nel 2019
perdita di produttività
a causa di infortuni/malattia negli Stati Uniti nel 2019
degli infortuni
sono evitabili stando a quanto dichiarato dal «Construction Industry Institute»
Problemi di sicurezza all'interno del cantiere
Le aziende si trovano a dover affrontare progetti sempre più grandi e complessi; nuovi metodi di lavoro, nuove tecnologie e nuovi materiali, potendo contare su una quantità di manodopera qualificata sempre minore, con scadenze sempre più brevi che richiedono una maggiore produttività. In che modo possono essere identificati e risolti i problemi legati alla sicurezza?
Le principali cause della maggior parte degli infortuni e delle malattie

Personale
Comprende gli errori umani o i comportamenti rischiosi e imprudenti

Attrezzi
Comprende attrezzature danneggiate o con una manutenzione scadente

Organizzazione
Comprende formazione, pianificazione e gestione inadeguate
Delle condizioni lavorative poco sicure fanno aumentare i tempi di inattività e rendono i cantieri poco appetibili per le nuove risorse, il che non aiuta ad alleviare l'elevato tasso di turnover del settore (20%) e la carenza di manodopera (disavanzo di 430.000 unità nel 2021).
Cambiando la cultura della sicurezza
Quando la dirigenza crea i presupposti, la sicurezza migliora
Le aziende più sicure sono quelle in cui la dirigenza dimostra un impegno verso una cultura della sicurezza. Questo implica l'implementazione di attività guidate dai lavoratori stessi, come l'analisi dei «near-miss», delle ispezioni e l'adozione di indicatori per misurare la sicurezza.
I dirigenti possono inoltre avvalersi della tecnologia per implementare in azienda una strategia per la tutela della salute e della sicurezza.
Gli investimenti in prodotti e servizi che aiutano a ridurre il rischio rappresentano un approccio di tipo proattivo, che tra le altre cose, consente alle aziende di essere sempre un passo avanti rispetto alle autorità di regolamentazione.
Innovazioni per un cantiere con condizioni di lavoro più sane e sicure
Ridurre gli sforzi e la fatica
- Attrezzi più leggeri e più comodi
- Attrezzi più produttivi che aiutano a ridurre le criticità
- Tecnologia per la riduzione delle vibrazioni
Affrontare i problemi di tipo organizzativo
- Batterie connesse, in grado di inviare avvisi di manutenzione
- Software per la gestione degli asset che consente una riparazione/sostituzione, senza interruzioni, degli attrezzi danneggiati
Ridurre la quantità di polvere
- Attrezzi dotati di sistemi integrati in grado di aspirare pressoché tutta la polvere
- Aspirapolvere cordless per una maggior comodità di utilizzo
Prevenire i rischi
- Attrezzi dotati di appositi cavi per scongiurarne le cadute accidentali
- Attrezzi a batteria che non richiedono l'uso di combustibili
Affrontare le attività più rischiose
- Tecnologia di controllo della coppia che impedisce un'imprevista sovra-rotazione
- Attrezzi con comandi di tipo "touch" che si arrestano quando l'utente toglie la mano
Cantieri più sicuri, migliori affari
Le imprese edili lavorano con dei profitti estremamente ridotti, ma quelle che assumono un ruolo attivo nella riduzione misurabile degli infortuni, possono beneficiare di una ridotta inattività, di minori premi assicurativi e di una maggiore produttività.
Contattaci
Domande o feedback? Sei curioso sul futuro dell’edilizia? Vuoi chattare su argomenti legati alla tecnologia in cantiere? Vuoi ottimizzare la tua attività? Compila il modulo qui sotto e ti contatteremo.