- Pagina iniziale
- Other
- MVP
- Whitepaper sull'automazione in cantiere

L'ASCESA DEL ROBOT DA CANTIERE
Come l'automazione può contribuire a salvare il settore edile
I robot per l'edilizia sono pronti ad aiutarci ad affrontare le nostre più grandi sfide: inefficienze, bassa produttività e scarsità di manodopera. Vuoi saperne di più? Scarica il whitepaper completo di seguito.
SFIDE PER LA PRODUTTIVITÀ DEL CANTIERE
Mentre il settore cresce, la produttività è in stallo
Negli ultimi 20 anni la produttività del settore edile ha evidenziato una minima crescita, ma anche un suo limitato rialzo potrebbe fare una grande differenza: alcune stime indicano che un aumento dell'1% potrebbe far risparmiare al settore fino a 100 miliardi di dollari all'anno.
LA TECNOLOGIA PUÒ AIUTARE?
delle aziende edili
afferma di non riuscire a trovare gli operai di cui ha bisogno
delle attività edili
potrebbe essere automatizzato
delle aziende edili
investe già in tecnologia per integrare le mansioni degli operai
potrebbero essere risparmiati in dieci anni
nel settore edile non residenziale globale grazie a una digitalizzazione su larga scala
PREPARATI AL FUTURO CON L'AUTOMAZIONE

Valuta tutti i flussi di lavoro end-to-end

Individua le inefficienze all'interno dei processi

Trova modi per automatizzare questi processi
Grazie in parte al BIM, le tecnologie automatizzate stanno già facendo breccia, e insieme queste due tecnologie possono fornire ancora più valore. I flussi di lavoro digitalizzati del BIM creano dati a cui i robot possono accedere e utilizzare.
COSA POSSONO FARE I ROBOT PER TE?
Eseguono meglio i compiti banali, ripetitivi o pericolosi che richiedono forza, precisione o velocità straordinarie.
L'AUTOMAZIONE PUÒ AIUTARTI A...

Riallocare le risorse
I robot consentono agli operai di dedicarsi a lavori più soddisfacenti e di alto valore.

Rispettare le scadenze
I robot possono contribuire a rispettare le scadenze lavorando la notte ed evitando la rilavorazione dovuta all'errore umano.

Ridurre i costi
I robot possono contribuire a ridurre i costi assicurativi, ad esempio mitigando il rischio umano.

Migliorare la salute e la sicurezza
I robot possono eseguire compiti faticosi o pericolosi e lavorare in condizioni non sicure per gli esseri umani.
Mettiti in contatto con noiMa gli esseri umani saranno sempre più adatti per i compiti che richiedono un processo decisionale improvvisato.
L'automazione nell'edilizia può inoltre contribuire ad alleviare le carenze di manodopera combinando i talenti umani e robotici. Ad esempio, i robot hanno bisogno di esseri umani per gestire le loro risorse e programmare i loro compiti. Questo può estendere la produttività degli operai più anziani ed esperti, attraendo al contempo più candidati nativi digitali.
INIZIA A USARE L'AUTOMAZIONE
Suggerimento: individua le opportunità prima della concorrenza
Una strategia digitale che opta per l'automazione inizia con una semplice valutazione del ROI. Puoi quindi stabilire budget e KPI che autorizzano i dirigenti a provare nuove tecnologie. Una volta individuato l'incremento di produttività a lungo termine realizzabile grazie alla robotica, sarai meglio posizionato.
SIETE CURIOSI DI CONOSCERE IL FUTURO DELL'EDILIZIA?
Compila il modulo di contatto e ti invieremo il whitepaper via e-mail.