Costruzione modulare
Prefabbricazione in serie per una maggiore efficienza nel settore edilizio
![Componente residenziale modulare su gru per carichi pesanti](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/trends/construction-material-wood/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1566917763751.jpg)
![Prefabbricazione dei moduli dell'alloggiamento nella sala di montaggio](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/trends/construction-material-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1566917794221/modulares-bauen-01.jpeg)
Approcci quali una progettazione tempestiva e completa e l'impiego dei processi digitali non sono solo validi per la costruzione modulare. E inoltre la prefabbricazione può essere in parte realizzata da altri processi di costruzione.
«Sin dall'inizio desideravamo progettare una struttura di costruzione modulare che avesse gli stessi requisiti e la stessa durata di un edificio tradizionale.»
Jörg Bauer utilizza per le costruzioni il legno massiccio. La sua ditta è l'unica azienda in Europa a realizzare edifici certificati con una durata tra gli 80 e i 100 anni con un'esecuzione sostenibile. Le sue costruzioni modulari hanno un grado di prefabbricazione del 98 percento. Pavimenti, finestre e rivestimenti delle pareti oltre a tutti gli equipaggiamenti elettrici e sanitari vengono già montati in stabilimento in modo da consegnare al cliente un edificio finito. I vantaggi della fabbricazione in serie di elementi modulari sono evidenti: «Se si costruisce un edificio oggi e in seguito lo si riproduce, i costi di produzione per quanto riguarda il salario diminuiscono del 30 percento circa», sostiene l'imprenditore. I collaboratori di Bauer non hanno bisogno di leggere un progetto di costruzione. Tutto funziona alla perfezione.
![Facciata modulare colorata dopo la produzione](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/trends/construction-material-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_column_co_343199439/image.coreimg.jpeg/1566917818509/modulares-bauen-02.jpeg)
Le costruzioni modulari di Variahome non sono più economiche degli edifici tradizionali, perché vengono utilizzati materiali pregiati e legno massiccio.