La brochure di Hilti

5 consigli per aumentare la durata delle batterie degli attrezzi
Luglio 2020 I 3 minuti I Tecnologia delle batterie
Le batterie poco potenti causano ritardi e insoddisfazioni in cantiere. Con questi 5 consigli è possibile tenere in buono stato gli attrezzi a batteria ed evitare interruzioni durante lo svolgimento del lavoro quotidiano.
Continua a leggere
Nuovo modo di pensare, meglio fatto
Luglio 2020 I 4 minuti I Aziende, competenza
Migliorare prodotti, sviluppare ulteriormente servizi, e con tale risolvere problemi. Anche nel 2019 Hilti ce l'ha fatta di nuovo e rimane fedele al motto: «Costruiamo un futuro migliore». Questi momenti tratti dal 2019 mostrano con quanto entusiasmo ci si lavora ogni giorno.
Continua a leggere
5 tendenze importanti nell'edilizia a partire
Maggio 2020 I 4 minuti I Tecnica edilizia
Sono queste 5 tendenze a movimentare il settore: dal drone al calcestruzzo autoriparante.
Continua a leggere
Oggi il calcestruzzo viene lavorato a maglia
Maggio 2020 I 7 minuti I Materiale di sottofondo
Il calcestruzzo è un elemento chiave nel settore dell'edilizia a livello mondiale. Ma chi lo ha inventato, quali nuovi tipi esistono, come viene lavorato oggi e come lo sarà in futuro? Questi 5 fatti sul calcestruzzo potrebbero sorprendervi.
Continua a leggere
Costruire il doppio e risparmiare
Maggio 2020 I 4 minuti I Digitalizzazione, BIM, competenza, rotaia di ancoraggio HAC
Ciò che sembra impossibile diventa realtà grazie al Servizio di progettazione BIM. L'edificio viene realizzato in digitale prima del vero e proprio cantiere. Questa procedura permette importanti ottimizzazioni e garantisce un risparmio fino al 60 percento in termini di tempo e di materiale. Come funziona esattamente ci aiuta a capire la seguente intervista.
Continua a leggere
Quelli con la valigetta rossa
Maggio 2020 I 3 minuti I Aziende, competenza
Da quasi 50 anni le valigette rosse Hilti sono in tutti i cantieri del mondo. Queste valigette custodiscono non solo attrezzi, ma anche un bel pezzo di storia dell'azienda. Scoprite di più su come questa valigetta sia diventata così famosa e qual era il suo colore in precedenza.
Continua a leggere
La protezione sul lavoro nel settore edile
Aprile 2020 I 5 minuti I La protezione sul lavoro
Salute e sicurezza nel settore delle costruzioni: Il rischio di infortuni sul lavoro è più elevato nel settore delle costruzioni che in altri settori dell'economia.
Continua a leggere
Digitalizzazione: un progetto comune
Aprile 2020 I 6 minuti I Digitalizzazione, BIM, competenza
Come può avere successo la digitalizzazione nel settore delle costruzioni? Il metodo BIM offre sia alle piccole che alle grandi aziende l'opportunità di una maggiore produttività e di una migliore collaborazione.
Continua a leggere
Forum degli esperti BIM – Digitalizzazione del cantiere
Aprile 2020 I 3 minuti I Digitalizzazione, BIM, competenza
I progetti edilizi devono diventare più trasparenti e produttivi. Questo richiede nuove tecnologie, nuovi standard, nuovi processi e nuove forme di collaborazione.
Continua a leggere
Il contatto personale resta importante
Aprile 2020 I 4 minuti I Hilti Stores
Il Coronavirus non si ferma nemmeno davanti ai cantieri edili e mette le aziende, Hilti compresa, di fronte a grandi sfide. Nicole Brodbeck, Responsabile Canali di distribuzione, spiega come ha reagito Hilti alle direttive dell'UFSP, per quali motivi gli Hilti Stores ora riapriranno e perché il face-to-face rimane fondamentale.
Continua a leggere
Uno strumento contro la carenza di manodopera qualificata
Marzo 2020 I 4 minuti I Azienda e persone
La situazione è complicata: Mentre la situazione degli ordini è a un livello record, sempre più aziende non trovano abbastanza dipendenti. Ma c'è un'opportunità: la formazione interna. Con questi consigli, potete trovare ancora una volta un numero sufficiente di apprendisti entusiasti della vostra azienda.
Continua a leggere
5 soluzioni di misura per il suo progetto
Marzo 2020 I 5 minuti I Tecnologia delle batterie, tecnologia di misura
Quale strumento di misura è più adatto alle sue attività principali? Qui trova informazioni sulle 5 migliori soluzioni per ciascuna fase del progetto di costruzione.
Continua a leggere
Come rimanere attraente come datore di lavoro
Marzo 2020 I 4 minuti I Azienda e persone
Quando è attraente un datore di lavoro? La risposta cambia con una nuova generazione di dipendenti. Leggete come potete posizionarvi come datore di lavoro auspicabile in tempi di carenza di competenze.
Continua a leggere
Un'ottima cultura aziendale
Marzo 2020 I 4 minuti I Azienda e persone
Sviluppare il talento e guardare al futuro insieme: è così che si costruisce una forte fidelizzazione dei dipendenti. Leggete un'intervista a Mandy Thumm, Hilti Employer Branding, per scoprire come i datori di lavoro possono affrontare questa sfida in termini concreti.
Continua a leggere
Perforare e scalpellare in sicurezza
Marzo 2020 I 2 minuti I Tecnologia di foratura e scalpellatura, tecnologia delle batterie, costruzione
Ottenere la massima sicurezza possibile nella perforazione e nella scalpellatura sia attraverso la competenza dei dipendenti, sia con strumenti progettati pensando alla sicurezza. Questo è il modo in cui Hilti protegge i vostri dipendenti.
Continua a leggere
Come riusciamo a realizzare un futuro sostenibile
Febbraio 2020 I 3 minuti I ambiente, sostenibilità
Responsabilità d'impresa significa anche affrontare la responsabilità ambientale. Il riciclaggio, le tecnologie verdi e la riduzione delle emissioni di CO2 sono quindi parte della strategia di sostenibilità di Hilti.
Continua a leggere
Una nuova dimensione della tecnologia a batteria
Gennaio 2020 I 2 minuti I tecnologia delle batterie
Lavorare in modalità wireless, in modo indipendente e sicuro. Se le prestazioni sono giuste, il passo successivo verso un cantiere senza fili è fatto. Qui potete leggere come il trapano a percussione a batteria TE 60-A36 padroneggia questa bilancia.
Continua a leggere
Oggi il cantiere è senza cavi
Gennaio 2020 I 3 minuti I tecnologia delle batterie
Una potenza elevata è sempre la caratteristica principale quando si parla di batterie? No: a seconda dell'applicazione, altri criteri possono essere decisivi. Scopra le nostre piattaforme da 3 batterie che alimenteranno i suoi attrezzi con la giusta potenza.
Continua a leggere
7 dati di fatto sulle batterie che non conosce ancora
Gennaio 2020 I 6 minuti I tecnologia delle batterie
Zolfo, calce e molecole del sangue: le batterie del futuro saranno costituite da questi elementi? Quali sono le esatte dimensioni della batteria più piccola al mondo e di quella più grande? Legga qui 7 dati di fatto sulle batterie che forse non conosceva ancora.
Continua a leggere
Avanti a tutta velocità – senza interruzioni
Gennaio 2020 I 2 minuti I tecnologia delle batterie, fissaggio diretto, costruzione a secco
Avanti a tutta velocità – senza interruzioni. Lo strumento di impostazione Hilti BX 3-L 02, alimentato a batteria, garantisce un flusso di lavoro semplice, veloce e fluido.
Continua a leggere
Consulenza personale anziché acquisti in Internet
Gennaio 2020 I 5 minuti I Hilti Stores
Perché recarsi all'Hilti Store quando si può trovare tutto anche in Internet? Semplice, qui ci si focalizza su una consulenza personale e sull'esperienza diretta. Ecco come clienti e collaboratori usano l'Hilti Store.
Continua a leggere
Nessuna paura della sovratensione
Gennaio 2020 I 3 minuti I costruzione in acciaio e metallo
In caso di fulmini, cortocircuiti, cortocircuiti, interruzioni di corrente: le soluzioni di fissaggio Hilti per l'acciaio vi aiutano a proteggere edifici, macchine e strutture in acciaio dalla sovratensione.
Continua a leggere
Resistente a rivetti e chiodi – in ogni situazione
Dicembre 2019 I 3 minuti I costruzione in acciaio e metallo
Nella seconda parte si illuminano gli elementi di fissaggio su strutture in acciaio esistenti. I più svariati campi di applicazione richiedono le più svariate soluzioni di fissaggio – dalle vibrazioni alla corrosione.
Continua a leggere
Chiave dinamometrica – Arrivederci!
Dicembre 2019 I 2 minuti I funzionamento senza fili
Siete più interessati alla sicurezza o alla produttività nell'installazione di ancoraggi per bulloni? Nessuna domanda: entrambi sono essenziali e perfettamente compatibili con il modulo SI-AT.
Continua a leggere
Con Hilti dall'acciaio grezzo alla macchina finita
Novembre 2019 I 3 minuti I costruzione in acciaio e metallo
L'acciaio è uno dei materiali più versatili al mondo. In questa prima parte della serie «Fissaggio all'acciaio», presentiamo soluzioni ben congegnate per la produzione dell'acciaio.

Prestazioni al top sul ghiacciaio
Novembre 2019 I 2 minuti I tecnologia delle batterie
Lavoro duro a 3100 metri – Le tecnologie Hilti supportano una delle migliori strutture di allenamento per freeskiers e snowboarder sul ghiacciaio dello Stubai.
Continua a leggere
La coppia di successo per aumentare la produttività
Ottobre 2019 I aggiornato a febbraio 2021 I 4 minuti I servizi, competenza, intervista
Da soli ce la possiamo fare, ma l'unione fa la forza: molte aziende per la gestione attrezzi si affidano già alla combinazione di gestione beni aziendali ON!Track e gestione flotta. I clienti nell'intervista descrivono quali problemi si possono risolvere.
Continua a leggere
Protezione antifuoco made in Germany
Settembre 2019 I 3 minuti I protezione antincendio, competenza
Ecco come collaborano sviluppo e produzione presso Hilti.

Costruzione modulare
Settembre 2019 I 5 minuti I costruzione in legno
Prefabbricazione in serie per una maggiore efficienza nel settore edilizio.

Sempre al sicuro nel campo della protezione antifuoco
Settembre 2019 I 4 minuti I protezione antincendio
Nella protezione antincendio è importante lavorare in modo conforme alle prescizioni – ed essere in grado di dimostrarlo. A tale proposito è molto utile la gestione della documentazione antincendio – come è avvenuto per un grande progetto a Stettin, Polonia.
Continua a leggere
Il legno giunge a nuove altezze
Settembre 2019 I 6 minuti I costruzione in legno, protezione antincendio
Il legno come materiale da costruzione sta nuovamente guadagnando popolarità. Questo vale anche per la costruzione di edifici pluripiano. Ma come la mettiamo con il pericolo d'incendio?
Continua a leggere
5 volte Hilti per una maggiore sicurezza
Settembre 2019 I 3 minuti I sicurezza sul lavoro
La sicurezza sul lavoro riguarda tutti nel settore edile. Con i seguenti cinque prodotti, tecnologie e soluzioni software potrà svolgere in sicurezza il Suo lavoro quotidiano.
Continua a leggere
Progettazione? Meglio con il sistema digitale
Settembre 2019 I 4 minuti I logistica, digitalizzazione
Il percorso dalla produzione, attraverso i centri di distribuzione fino al luogo d'impiego della merce, è quindi completamente digitalizzato.
Continua a leggere
I mondi virtuali a portata di mano
Settembre 2019 I 2 minuti I BIM, competenza
Hilti inaugura il BIM Experience Center a Rotterdam.

L'innovatore di ancoranti progettato in laboratorio
Settembre 2019 I 3 minuti I tecnologia dei tamponi, competenza
Dalla ricerca alla produzione: ecco come vengono realizzati gli ancoranti chimici Hilti.
Continua a leggere
Progettare meglio
Settembre 2019 I 3 minuti I corsi di formazione
Sfruttate il know how delle più recenti prescrizioni e la vasta esperienza degli utilizzatori durante i nostri corsi di formazione.

Più competenza, più sicurezza
Settembre 2019 I 2 minuti I corsi di formazione
I training per l'utente riducono i rischi per la sicurezza.
Continua a leggere
Top 5 nella protezione antifuoco
Settembre 2019 I 3 minuti I protezione antincendio
Soluzioni antifuoco Hilti per un'installazione conforme alle prescrizioni.
Continua a leggere
Sapeva come: come evitare infortuni
Settembre 2019 I 6 minuti I corsi di formazione
Solo chi ha familiarità con i pericoli acuti e a lungo termine del lavoro in cantiere può evitarli.
Continua a leggereIn evidenza
-
Prestazioni al top sul ghiacciaioCome riusciamo a realizzare un futuro sostenibile