- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Sistemi binari modulari MT

Sistemi binari modulari per strutture leggere in acciaio
Fissaggio con viti, senza saldature
Il sistema binario MT rende superfluo il fissaggio con saldature e consente quindi di montare in modo rapido e sicuro le strutture in acciaio leggere direttamente in cantiere, senza interrompere l'attività lavorativa.
Come è possibile? I vostri collaboratori avvitano i binari in modo sicuro e flessibile utilizzando avvitatori a percussione con moduli AT. Non è più necessario serrare le viti manualmente!
I sei vantaggi dei sistemi binari modulari nelle strutture in acciaio leggere
Veloce e flessibile

Si lavora più velocemente perché si possono effettuare tutte le regolazioni direttamente in cantiere, e in modo più flessibile perché si possono combinare tutti i binari tra loro.
Fissaggio con viti, senza saldature

Dal momento che i binari vengo saldamente avvitati tra loro, i vostri collaboratori non dovranno conoscere le tecniche di saldatura. Con l'S-BT, le griglie possono essere fissate alle strutture MT e collegate in qualsiasi punto.
Taglio a misura in tutta semplicità, direttamente

I binari possono essere tagliati in tutta semplicità in loco, senza produzione di scintille, consentendo di modificare rapidamente la struttura, se necessario.
Risparmiare sui costi logistici

Grazie al peso ridotto, al semplice imballaggio su pallet e alla possibilità di consegna in cantiere da parte di Hilti, viene semplificato l'oneroso trasporto di materiale. Inoltre, il montaggio non richiede l'uso di gru.
Nessuna zincatura successiva

Grazie al rivestimento in zinco magnesio dei binari, risparmiate il costoso e lungo processo di zincatura successiva.
Sostenibile

Lavorate in modo più sostenibile modificando e riutilizzando facilmente i binari. Inoltre, scegliendo il sistema MT al posto delle tradizionali strutture in acciaio, si garantisce una minore impronta di CO2 e un minore consumo di risorse.
Come funziona il sistema MT
Il sistema MT è costituito essenzialmente da tre componenti che lavorano insieme in perfetta armonia, per garantire un lavoro rapido e produttivo nelle strutture in acciaio:
- Binari di montaggio chiusi e aperti
- Collegamenti
- Viti
Come profili chiusi sono disponibili le travi di montaggio MT-70 OC, MT-80 OC, MT-90 OC e MT-100 OC, con lunghezze da 3 e 6 metri. Questi profili rettangolari hanno un rivestimento in zinco magnesio e sono quindi adatti per l'uso in strutture in acciaio all'esterno. Con il sistema MT non ci sono limiti alla creatività del costruttore, poiché tutte i binari d'installazione possono essere avvitati insieme in modo rapido e sicuro utilizzando collegamenti come la staffa angolare MT-C-GL OC e i bulloni di filettatura MT-TFB OC.
Il sistema binario MT vi rende più creativi, più produttivi, più veloci, più flessibili e anche più sostenibili grazie al minor consumo di acciaio. Chiunque costruisca una pedana o una piattaforma con la serie di binari chiusi, aperti, collegamenti e viti ha anche un'ampia gamma di opzioni per altre costruzioni in acciaio, dagli alloggiamenti per macchinari alle soluzioni per tetti fino ai sistemi d'inclinazione.
Trave di montaggio MT-70 OC
Binari chiusi, rivestimento in zinco magnesio, adatti all'uso esterno, elevato rapporto carico-peso, installazione facile.
Alla trave di montaggio MT-70 OCTrave di montaggio MT-100 OC
Binario chiuso, per il massimo trasferimento del carico, installazione facile, adatto anche in ambienti corrosivi.
Alla trave di montaggio MT-100 OCTrave di montaggio MT-50 OC
Binario a profilo aperto, adatto a sottostrutture in acciaio in ambienti esterni.
Alla trave di montaggio MT-50 OCSistemi binari modulari anziché complessi lavori di saldatura
Come avvitare i binari

Per avvitare i binari con bulloni di filettatura, utilizzare un avvitatore a percussione come il SIW 6AT-22 con modulo AT. Il modulo AT, collocato tra la batteria e l'avvitatore, scansiona tramite codice a barre il momento torcente della vite utilizzata. L'avvitatore a batteria si spegne automaticamente non appena viene raggiunta la coppia di serraggio richiesta.
Anche i binari aperti MT-40 OC e MT-50 OC possono essere collegati a binari chiusi mediante connettori e viti. Tutti i componenti Hilti MT sono adatti per l'uso in strutture leggere in acciaio, come pedane e piattaforme, dalle strutture trapezoidali leggere a quelle più pesanti.
Come tagliare i binari

Dovete tagliare i binari? Nessun problema. La sega circolare a batteria SC 6ML-22 consente di effettuare tagli a freddo. In questo modo è possibile tagliare a misura le travi di montaggio rivestite in zinco magnesio non solo nei propri stabilimenti, ma anche direttamente in cantiere, senza produrre scintille né interrompere l'attività lavorativa. Più flessibile di così non si può! Neanche la zincatura dei tagli, molto dispendiosa in termini di tempo, è più necessaria! Dal momento che il rivestimento in zinco magnesio dei binari MT viene fissato sui bordi durante il taglio a freddo, la ruggine non rappresenta più un rischio. E voi risparmiate tempo prezioso.
Strutture in acciaio saldato vs. sistemi binari modulari in strutture leggere in acciaio
Costruzione in acciaio saldato | Sistema di binari modulare | |
---|---|---|
Costo del lavoro e qualifiche | Elevati costi di manodopera, perché per la saldatura e la zincatura è necessario personale altamente qualificato | Costi di manodopera inferiori, la bullonatura può essere eseguita da personale meno qualificato |
Rivestimento | La zincatura costa tempo e denaro | Rivestimento con zinco-magnesio per tutte le guide di montaggio chiuse, senza necessità di ri-zincatura dopo il taglio |
Installazione | Lavori di saldatura per lo più vietati in cantiere durante l'esercizio, elevato sforzo logistico | Direttamente in cantiere, poiché è possibile effettuare tagli a freddo. Fissaggio con controllo qualità totale grazie al modulo AT |
Flessibilità e modifiche | Limitato e associato a un elevato sforzo logistico | Elevata flessibilità perché le modifiche possono essere apportate direttamente in cantiere durante l'esercizio |
Volete saperne di più sul sistema binario MT? Oppure desiderate fissare una consulenza in loco?