Perforare e scalpellare in sicurezza
Qui si costruisce! La massima sicurezza possibile è quindi un must
![foratura e scalpellatura sicura in cantiere](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/products/drill-and-chisel-safetey/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1583849455942.jpg)
![Lavoratore edile con martello combinato su transpallet](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/products/drill-and-chisel-safetey/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1583849475642/perforare-e-scalpellare-in-sicurezza-02-2to1-it.jpeg)
Il lavoro sicuro richiede il pieno controllo
Quando si utilizzano macchine e utensili, i lavoratori non hanno nelle loro mani solo i loro strumenti ma anche la loro sicurezza sul lavoro. Le statistiche sugli infortuni dell’ente tedesco di assicurazione infortuni DGUV mostrano quanto importante sia il comportamento prudente e lungimirante sul cantiere: quando si lavora con utensili manuali azionati a motore, un infortunio su dieci si verifica a causa di un movimento sbagliato o impacciato del lavoratore. È quindi indispensabile una formazione approfondita sull’uso della tecnologia. Tuttavia, il rischio maggiore di lesioni è di gran lunga il più alto quando il lavoratore perde il controllo della sua attrezzatura. Questa situazione è la causa di quasi tre quarti degli incidenti sul luogo di lavoro coperti dalla DGVU. Un caso tipico è il contraccolpo della macchina quando il trapano si blocca improvvisamente incontrando il ferro. Tuttavia, gran parte dei rischi come questi possono essere evitati: qui, soprattutto, è necessaria una tecnologia dei macchinari altamente efficace e innovativa.
Se la punta del trapano s’incastra improvvisamente nel calcestruzzo, l’arresto elettronico di emergenza disaccoppia in modo affidabile il volano del motore in meno di un centesimo di secondo.
![Lavoratori edili che scalpellano con il martello combinato](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/products/drill-and-chisel-safetey/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1583849486998/perforare-e-scalpellare-in-sicurezza-03-2to1-it.jpeg)
Grazie ai perforatori combinati Hilti, puoi perforare e scalpellare in maniera produttiva e sicura
In Hilti, la sicurezza e la salute sul lavoro sono una componente centrale del lavoro di sviluppo dei nostri ingegneri. Una maneggevolezza sicura e meno stressante dei nostri perforatori combinati è fondamentale quanto la loro efficienza elevata e continua. La nostra ultima generazione di perforatori combinati offre quindi protezione efficace contro il contraccolpo del macchinario, funzionamento semplice ed ergonomico e una significativa riduzione dello sforzo fisico dovuto alle vibrazioni.
A fronte di una perdita di controllo dovuta al contraccolpo del macchinario, i nostri ingegneri hanno sviluppato la tecnologia brevettata Hilti Active Torque Control (ATC). Se la punta del trapano s’incastra improvvisamente nel calcestruzzo, l’arresto elettronico di emergenza disaccoppia in modo affidabile il volano del motore in meno di un centesimo di secondo. Nel trapano a percussione abbiamo integrato una tecnologia con sensori ad alta precisione per questo scopo, che viene anche utilizzata, ad esempio, negli airbag delle automobili.
La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR) riduce la tensione sulle mani e sulle braccia causata dalle vibrazioni del macchinario. La tecnologia sviluppata dagli ingegneri Hilti riduce il carico vibratorio sui nostri martelli rotanti di due terzi rispetto ai dispositivi convenzionali, il che consente un aumento della sicurezza sul lavoro e può prevenire malattie dovute alla sindrome da vibrazione mano-braccio.
I nostri dispositivi e gli accessori che si adattano perfettamente riducono anche in modo efficiente e affidabile i pericoli e i carichi dovuti a rumore e polvere. Grazie alle soluzioni di sistema Hilti per l’aspirazione della polvere, ad esempio, è possibile eseguire perforazioni praticamente senza polvere.
Scalpellatura efficiente – ora anche con batterie Hilti da 22 volt
![Lavorare con un martello combinato sui ghiacciai](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/products/drill-and-chisel-safetey/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1583849497959.jpg)
Per il perforatore combinato Hilti TE 6-A22, i nostri ingegneri sono stati in grado di combinare flessibilità e resistenza nel miglior modo possibile: il perforatore combinato con riduzione attiva delle vibrazioni (AVR) consente una perforazione efficace e una scalpellatura potente – per la prima volta con batterie e piattaforma caricabatterie!
Senza fili: anche per lavori impegnativi
Potrebbe anche interessarvi
![3 Piattaforma di batterie](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/products/drill-and-chisel-safetey/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__1916328262/image.coreimg.jpeg/1579684867498/3-akkus-3x1.jpeg)
Oggi il cantiere è senza cavi
Gennaio 2020 I 3 minuti I tecnologia delle batterie
Una potenza elevata è sempre la caratteristica principale quando si parla di batterie? No: a seconda dell'applicazione, altri criteri possono essere decisivi. Scopra le nostre piattaforme da 3 batterie che alimenteranno i suoi attrezzi con la giusta potenza.
Continua a leggere![Batterie dal calderone della strega](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/products/drill-and-chisel-safetey/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__1757416468/image.coreimg.jpeg/1579684989204/7-fakten-akkus-img-2x1.jpeg)
7 dati di fatto sulle batterie che non conosce ancora
Gennaio 2020 I 6 minuti I tecnologia delle batterie
Zolfo, calce e molecole del sangue: le batterie del futuro saranno costituite da questi elementi? Quali sono le esatte dimensioni della batteria più piccola al mondo e di quella più grande? Legga qui 7 dati di fatto sulle batterie che forse non conosceva ancora.
Continua a leggere![Conservare i dipendenti e i clienti che parlano davanti alle valigie aperte](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/products/drill-and-chisel-safetey/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__526655232/image.coreimg.jpeg/1579685623122/hilti-store-img-01-2000.jpeg)
Consulenza personale anziché acquisti in Internet
Gennaio 2020 I 5 minuti I Hilti Stores
Perché recarsi all'Hilti Store quando si può trovare tutto anche in Internet? Semplice, qui ci si focalizza su una consulenza personale e sull'esperienza diretta. Ecco come clienti e collaboratori usano l'Hilti Store.
Continua a leggere![ON!Track Active Tracking T380 Tag T380 e Fleet Case](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/products/drill-and-chisel-safetey/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__1690532394/image.coreimg.jpeg/1579686270533/ontrack-flotte-main-2000.jpeg)
La coppia di successo per aumentare la produttività
Ottobre 2019 I 4 minuti I servizi, competenza, intervista
Da soli ce la possiamo fare, ma l'unione fa la forza: molte aziende per la gestione attrezzi si affidano già alla combinazione di gestione beni aziendali ON!Track e gestione flotta. I clienti nell'intervista descrivono quali problemi si possono risolvere.
Continua a leggereAltri articoli interessanti